セット内容を表示
新規会員限定!PROKIT30対象製品が30%OFF詳細はこちら

お客様の製品を常に正確・精密に

キャリブレーションサービス

ヒルティでは、下記のような製品を検査、調整するキャリブレーションサービスを提供しています。

  • レーザーレンジメーター(距離計)

  • 回転レーザー

  • ラインレーザー

  • 鉄筋探査機

  • フェロースキャン

  • ポイントレーザー

  • アンカーテスター

高精度を誇る、ヒルティのレーザー製品。しかし、不適切な保管、温度変動、操作の誤りなどにより、精度に悪影響が及ぶ場合があります。また、日々の過酷な現場での使用により、一定期間の使用後に精度が落ちる可能性もあります。このため、私たちはお客様に最低でも年に一度の定期的なキャリブレーションをお勧めしています。

場合によっては、年に一度以上キャリブレーションに出していただいた方がいい場合もありますので、貴社の内部品質方針をご参照の上、内部監査に合わせてキャリブレーションに出してくださいますようお願いします。

また、お客様のレーザー製品が過酷な条件で使用されている場合や特に重要な計測作業を行う前には、定期的なフィールドテストを行うことをお勧めします。さらに詳しい情報は、お持ちのレーザー製品の取扱説明書をご参照ください。

キャリブレーションサービスの3段階のステップ

  1. 精度の検証
    取り扱い説明書上の仕様で定義されている精度と、お客様のレーザー製品の精度を比較します。

  2. 調整、清掃、サービス
    レーザー製品が取扱説明書上の仕様に準拠していない場合、精度をご購入時のレベルに戻す調整をします。また、お客様へ返送する前に、清掃をしてきれいにし、正常に動作していることを確認します。

  3. 校正証明書・点検確認書
    テストの測定値を記載した報告書を作成し提供します。
    また、レーザー製品が製造時の仕様レベルの精度に戻ったことを証明する校正証明書を合わせて提出いたします。
    日本非破壊検査協会規格(NDIS)の製品に対しては点検確認書を作成し提供します。

キャリブレーションと計測に関するFAQ

A: ヒルティのレーザー製品は、高精度を実現する設計をされています。しかし、不適切な保管、温度変動、操作の誤りなどにより、精度に悪影響が及ぶ場合があります。

A: 私たちはお客様に最低でも年に一度の定期的なキャリブレーションをお勧めしています。貴社の内部品質方針を参照し、内部監査に適合するようにしてください。 また、お客様のレーザー製品が過酷な条件で使用されている場合や特に重要な計測作業を行う前には、定期的なフィールドテストを行うことをお勧めします。また、使用前に取扱説明書をご確認ください。

A: ヒルティオンラインでご依頼いただくか(ヒルティオンラインのアカウントをお持ちのお客様。お持ちでない場合は、ヒルティオンラインのアカウントを開設ください)、弊社カスタマーサービス(0120-66-1159)にご連絡ください。

A: 2017年9月よりトレーサビリティ体系図は、ヒルティオンラインでご提供とさせていただく事となりました。トレサビリティ体系図は、本ページでダウンロード可能です。

A: レーザー及び探査製品の校正証明書(点検確認書)をグローバル基幹システムでの標準化することに伴い、作業用標準器および検査手順に関しては、トレーサビリティ体系図の別紙としてご提供させて頂くことと致しました。※ラインレーザーPVシリーズは除きます。

A: 校正実施日と校正証明書発行年月日は同一の日付です。校正証明書(点検確認書)へ記載の発行年月日が校正実施日となります。

A: 弊社証明書(点検確認書)の本体(シリアル)番号表記は、先頭の”0“表記を省略して表記させて頂いています。先頭の”0“表記がされていなくても製品のシリアルナンバーと相違がないことをご案内します。

表記(例)
製品への表記 00123456
証明書(点検確認書)の表記 123456

関連サービス

プレミアムクラスのツールサービス

お客様の仕事を止めない「タイムプロミス」サービス

フリートマネジメントサービス

工具の管理はお任せください。お客様は本来の仕事に集中できます。お客様は本来の仕事に集中できます。

※注意事項:ISO17025の認証は取得していません

ヒルティの検証手順は、ISO17025 やその他のキャリブレーションラボ用に設定された認証を受けている物ではないという点にご注意ください。貴社の内部品質方針をご参照いただき、ISO17025同等の認証を受けた方法でキャリブレーションを求められているかをご確認お願いします。ご不明な点がございましたら、ヒルティまでお問い合わせください。