更新する
最小発注数量の関係上、発注数量が更新されましたのでご注意ください。
発注数量が更新されましたのでご注意くださいこれは最小発注数量の設定によるものです。
2018年5月16日、シャーン発 - 2018年度の最初の4カ月にて、ヒルティ・グループの売り上げは16%成長し、18億1800万スイスフランに達しました。現地通貨に換算すると、当社の売上は前年同期と比較して13%増加したことになります。
今年度の会計年度が好調な出だしを迎えた理由には、製品ポートフォリオおよび直販への投資継続と市場の全般的な好景気が挙げられます。CEOのクリストフ・ルースは強気を見せています。「好調なスタートを切ったことで、当社が一貫して取り続ける方針が間違っていなかったことが証明されています。一部地域では政治的な不安定さが増していますが、会計年度全体を通じて二桁の成長率を予測しています。」
現地通貨に換算して、ほぼ全ての事業地域が2018年初頭の4カ月にて二桁の売上増加を記録しました。北米は12%伸び、欧州は13%成長しました。中南米(+11%)およびアジア太平洋地域(+9%)においても著しい売上の改善が見られます。東欧/中東/アフリカ地域の販売は19%増加しました。
ご利用されるアカウントを選択いただくと、お客様固有の価格が表示されます。