言語

TE 700-AVR (01)

オリジナル取扱説明書

取扱説明書について

本取扱説明書について

  • 警告事項! 本製品をご使用になる前に、同梱の取扱説明書と指示事項、安全上の注意、警告表示、図および製品仕様を読んで、その内容を理解を理解してください。特に、すべての指示事項、安全上の注意、警告表示、図、製品仕様、構成部品と機能に精通しているようにしてください。これを怠ると、感電、火災、および/または重傷事故の危険があります。後日確認できるように、取扱説明書とすべての指示事項、安全上の注意、警告表示を保管しておいてください。
  • Image alternative 製品はプロ仕様で製作されており、その使用、保守、修理を行うのは、認定を受けトレーニングされた人のみに限ります。これらの人は、遭遇し得る危険に関する情報を入手していなければなりません。製品およびアクセサリーの使用法を知らない者による誤使用、あるいは規定外の使用は危険です。
  • 製品に同梱されている取扱説明書は、印刷の時点で最新の技術状況を反映しています。オンラインの Hilti 製品ページで常に最新バージョンをご確認ください。これについては、本取扱説明書のリンク、または QR コード(Image alternative の記号)に従ってください。
  • 他の人が使用する場合には、本製品とともにこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

記号の説明

警告表示

警告表示は製品の取扱いにおける危険について警告するものです。以下の注意喚起語が使用されています:
危険
危険
  • この表記は、重傷あるいは死亡事故につながる危険性がある場合に注意を促すために使われます。
警告
警告
  • この表記は、重傷あるいは死亡事故につながる可能性がある場合に注意を促すために使われます。
注意
注意
  • この表記は、身体の負傷あるいは物財の損傷が発生する可能性がある場合に使われます。

取扱説明書の記号

この取扱説明書では、以下の記号が使用されています:
Image alternative 取扱説明書に注意してください
Image alternative 本製品を効率良く取り扱うための注意事項や役に立つ情報
Image alternative リサイクル可能な部品の取扱い
Image alternative 電動工具およびバッテリーを一般ゴミとして廃棄してはなりません

図中の記号

図中では以下の記号が使用されています:
Image alternative この数字は本取扱説明書冒頭にある該当図を示しています。
Image alternative 図中の付番は、重要な作業手順あるいは作業手順にとって重要なパーツであることを示しています。本文中ではこれらの作業手順またはパーツは、(3) のように当該の番号でハイライト表示されています。
Image alternative 概要図 には項目番号が付されていて、製品概要 セクションの凡例の番号に対応しています。
Image alternative この記号は、製品の取扱いの際に特に注意が必要なことを示しています。

製品に表示されている記号

製品に表示されている記号

製品には以下の記号が使用されています:
Image alternative ハツリ作業
Image alternative チゼル角度調整
Image alternative 電気絶縁保護クラス II(二重絶縁)
Image alternative 保護手袋を着用してください

安全

電動工具の一般安全注意事項

Image alternative 警告事項 本電動工具に付属のすべての安全上の注意、指示事項、図、および製品仕様をお読みください。 以下の指示を守らないと、感電、火災および/または重傷事故の危険があります。
安全上の注意および指示事項が書かれた説明書はすべて大切に保管してください。
安全上の注意で使用する用語「電動工具」とは、お手持ちの電動ツール(電源コード使用)またはバッテリーツール(コードレス)を指します。
作業環境に関する安全
  • 作業場はきれいに保ち、十分に明るくしてください。 ちらかった暗い場所での作業は事故の原因となります。
  • 爆発の危険性のある環境(可燃性液体、ガスおよび粉じんのある場所)では電動工具を使用しないでください。 電動工具から火花が飛散し、粉じんや揮発性ガスに引火する恐れがあります。
  • 電動工具の使用中、子供や無関係者を作業場へ近づけないでください。 作業中に気がそらされると、本体のコントロールを失ってしまう恐れがあります。
電気に関する安全注意事項
  • 電動工具の接続プラグは電源コンセントにきちんと適合しなければなりません。 プラグは絶対に変更しないでください。 保護接地した電動工具と一緒にアダプタープラグを使用しないでください。 オリジナルのプラグと適切なコンセントを使用することにより、感電の危険を小さくすることができます。
  • パイプ、ラジエーター、電子レンジ、冷蔵庫などのアースされた面に体の一部が触れないようにしてください。 体が触れると感電の危険が大きくなります。
  • 電動工具を雨や湿気から保護してください。 電動工具に水が浸入すると、感電の危険が大きくなります。
  • 電動工具を持ち運んだり、吊り下げたり、コンセントからプラグを抜いたりするときは、必ず本体を持ち、電源コードを持ったり引っ張ったりしないでください。 電源コードを火気、オイル、鋭利な刃物、可動部等に触れる場所に置かないでください。 電源コードが損傷したり絡まったりしていると、感電の危険が大きくなります。
  • 屋外工事の場合には、必ず屋外専用の延長コードを使用してください。 屋外専用の延長コードを使用すると、感電の危険が小さくなります。
  • 湿った場所で電動工具を作動させる必要がある場合は、漏電遮断器を使用してください。 漏電遮断器を使用すると、感電の危険が小さくなります。
作業者に関する安全
  • 電動工具を使用の際には、油断せずに十分注意し、常識をもった作業をおこなってください。 疲れている場合、薬物、医薬品服用およびアルコール飲用による影響下にある場合には電動工具を使用しないでください。 電動工具使用中の一瞬の不注意が重傷の原因となることがあります。
  • 個人用保護具および保護メガネを常に着用してください。 負傷の危険を低減するために、電動工具の使用状況に応じた粉じんマスク、耐滑性の安全靴、ヘルメット、耳栓などの個人用保護具を着用してください。
  • 電動工具の意図しない始動を防止して下さい。 電動工具を電源および/またはバッテリーに接続する前や本体を持ち上げたり運んだりする前に、本体がオフになっていることを必ず確認してください。 オン/オフスイッチが入っている状態で電動工具のスイッチに指を掛けたまま運んだり、電源に接続したりすると、事故の原因となる恐れがあります。
  • 電動工具のスイッチを入れる前に、必ず調節キーやレンチを取り外してください。 調節キーやレンチが本体の回転部に装着されたままでは、けがの原因となる恐れがあります。
  • 作業中は不安定な姿勢をとらないでください。 足元を安定させ、常にバランスを保つようにしてください。 これにより、万一電動工具が異常状況に陥った場合にも、適切な対応が可能となります。
  • 作業に適した作業着を着用してください。 だぶだぶの衣服や装身具を着用しないでください。 髪、衣服、手袋を本体の可動部に近づけないでください。 だぶだぶの衣服、装身具、長い髪が可動部に巻き込まれる恐れがあります。
  • 吸じんシステムの接続が可能な場合には、これらのシステムが適切に接続、使用されていることを確認してください。 吸じんシステムを利用することにより、粉じん公害を防げます。
  • 電動工具の取扱いに熟練している場合にも、正しい安全対策を遵守し、電動工具に関する安全規則を無視しないでください。 不注意な取扱いは、ほんの一瞬で重傷事故を招くことがあります。
電動工具の使用および取扱い
  • 無理のある使用を避けてください。 作業用途に適した電動工具を使用してください。 適切な電動工具の使用により、能率よく、スムーズかつ安全な作業が行えます。
  • スイッチが故障している場合には、電動工具を使用しないでください。 スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は危険ですので、修理が必要です。
  • 本体の設定やアクセサリーの交換を行う前や本体を保管する前には電源プラグをコンセントから抜き、および/または脱着式のバッテリーを取り外してください。 この安全処置により、電動工具の意図しない始動を防止することができます。
  • 電動工具をご使用にならない場合には、子供の手の届かない場所に保管してください。 電動工具に関する知識のない方、本説明書をお読みでない方による本体のご使用は避けてください。 未経験者による電動工具の使用は危険です。
  • 電動工具とアクセサリーは慎重に手入れしてください。 可動部分が引っ掛かりなく正常に作動しているか、電動工具の運転に影響を及ぼす各部分が破損・損傷していないかを確認してください。 電動工具をご使用になる前に、損傷部分の修理を依頼してください。 事故の多くは保守管理の不十分な電動工具の使用が原因となっています。
  • 先端工具は鋭利で汚れのない状態を保ってください。 お手入れのゆきとどいた先端工具を使用すると、作業が簡単かつ、スムーズになります。
  • 電動工具、アクセサリー、先端工具などは、それらの説明書に記載されている指示に従って使用してください。 その際は、作業環境および用途についてもご注意ください。 指定された用途以外に電動工具を使用すると危険な状況をまねく恐れがあります。
  • グリップとグリップ面は乾燥した清潔な状態に保ち、オイルやグリスの付着がないようにしてください。 グリップやグリップ面が滑りやすい状態になっていると、予期していない状況が発生した際に電動工具を安全に使用/制御できません。
サービス
  • 電動工具の修理は必ず認定サービスセンターにお申し付けください。また、必ず純正部品を使用してください。 これにより電動工具の安全性が確実に維持されます。

ハンマーに関する安全上の注意

すべての作業に関する安全上の注意
  • 耳栓を着用してください。 騒音により、聴覚に悪影響が出る恐れがあります。
  • 本体には一緒に納品された補助ハンドルを使用してください。 これ以外のハンドルを使用すると、コントロールを失ってけがをする恐れがあります。
  • 隠れた電線や装置自体の電源コードに先端工具が接触する可能性のある作業を行う場合は、必ず本体の絶縁されたグリップを持ってください。 通電しているケーブルと接触すると、本体の金属部分にも電圧がかかり、感電の危険があります。

電動ハツリ機のその他の安全上の注意

作業者に関する安全
  • 本製品とアクセサリーは、必ず技術的に問題のない状態で使用してください。
  • 本製品あるいはアクセサリーには、決して加工や改造を加えないでください。
  • 天井、壁および床のハツリ作業の際には、足元がしっかりと安定していることを確認してください。足場が突然に壊れると、バランスを失う危険があります!
  • 剥がし作業の場合には、作業側と反対の領域を保護してください。剥がれた部分が脱落、落下して他の人を負傷させる危険があります。
  • 使用中は、作業者および現場で直近に居合わせる人々は、適切な保護メガネ、保護ヘルメット、耳栓、保護手袋、および防じんマスクを着用しなければなりません。
  • 先端工具の交換時には保護手袋を着用してください。先端工具に触れると、切創事故や火傷の原因となることがあります。
  • アイシールドを着用してください。破片が身体の一部、眼などを傷つけることもあります。
  • 研磨、紙やすり研磨、切断および穿孔の際に発生する粉じんは、化学物質を含んでいる場合があります。これには、 鉛、あるいは鉛ベースの塗料、 レンガ、コンクリートおよびその他の壁用資材、自然石およびその他の珪酸塩含有製品、 樫、橅などの特定の木材、および化学処理の施された木材、 アスベストあるいはアスベストが含まれる母材、などが考えられます。作業対象の資材の危険等級により、作業者および周囲の人員の曝露を確認してください。曝露を安全なレベルに維持するために、粉じん吸引システムの使用、あるいは適切な防じんマスクの着用などの必要な処置を取ってください。曝露の低減のための一般的な処置としては、以下のようなものがあります:
  • 十分に換気された領域での作業
  • 粉じんとの長時間の接触の回避
  • 粉じんを顔や体から遠ざける
  • 保護服を着用し、水と石鹸で曝露領域を洗浄する
  • 頻繁に休憩を取って、指を動かして血行を良くするように心がけてください。長時間作業の際には、強い振動により指、手あるいは手首の関節の血管あるいは神経系に障害が発生する可能性があります。
電気に関する安全注意事項
  • 作業を開始する前に、作業領域に埋設された電線、ガス管や水道管がないかを調査してください。電線、ガス管あるいは水道管を損傷すると、本製品外側の金属部分での感電事故、あるいは爆発が発生する可能性があります。
電動工具の慎重な取扱いおよび使用
  • 本製品は、作業位置に運んでからスイッチを入れるようにしてください。
  • 本製品は停止するまで置かないでください。

製品の説明

製品概要

Image alternative
  1. チャック
  2. 機能切り替えスイッチ
  3. パワーレベル選択スイッチ
  4. ON/OFF スイッチ
  5. グリップ
  6. 表示部
  7. 電源コード
  8. 通気溝
  9. ノブ
  10. サイドハンドル
  11. 盗難防止インジケーター(オプション)
  12. サービスインジケーター
  13. パワーレベル選択インジケーター

正しい使用

本書で説明している製品は、中程度のハツリ作業用の電動ハツリ機です。本製品はコンクリート、レンガおよび石材のハツリ・解体作業用の工具です。

  • 必ず銘板に表示されている電圧、周波数で使用してください。

Active Vibration Reduction (AVR)

電動ハツリ機は、振動を大幅に低減させる Active Vibration Reduction (AVR) システムを装備しています。

サービスインジケーター

この電動ハツリ機は、サービスインジケーターを装備しています。
状態
意味
サービスインジケーターが赤色で点灯する。
作動時間がサービス期限に達しています。
本体の損傷。
サービスインジケーターが赤色で点滅する。
過熱保護が作動した。
供給電源の電圧が高すぎる。
遅滞なく Hilti サービスセンターに本製品のサービス作業を依頼してください。これにより本製品は、常に使用可能な状態に維持されます。

パワーレベル選択インジケーター

電動ハツリ機は、パワーレベル選択インジケーターを装備しています。
パワーレベル選択スイッチを押して、ハツリ能力を約 70 % に抑えることができます。パワーレベルが制限されているときは、パワーレベル選択インジケーターが点灯します。

再始動ロック

本体は、電源が遮断された後自動的に始動することはありません。ON/OFF スイッチを一旦オフにしてから改めて押す必要があります。

本体標準セット構成品

電動ハツリ機、サイドハンドル、取扱説明書。
その他の本製品用に許可されたシステム製品については最寄りの Hilti センター、または www.hilti.com でご確認ください。

製品仕様

電動ハツリ機

定格電圧、定格電流、周波数および定格電力については、国別の銘板でご確認ください。
発電機または変圧器を使用しての作業の場合は、それらは本体の銘板に記載されている定格電力より 2 倍以上大きな出力がなければなりません。変圧器または発電機の作動電圧は、常に本体の定格電圧の +5 %...-15 % の範囲になければなりません。
1 回当たりの打撃力
11.5 J
製品世代
01
重量
17.4 lb
(7.9 kg)

ご使用方法

作業準備

注意
負傷の危険! 製品は意図せず作動することがあります。
  • 本体の設定やアクセサリーの交換を行う前に電源プラグを抜いてください。
本書および製品に記載されている安全上の注意と警告表示に注意してください。

サイドハンドルを取り付ける

注意
負傷の危険 電動ハツリ機のコントロールの喪失。
  • サイドハンドルが正しく取り付けられ、しっかりと固定されていることを確認してください。
Image alternative
  1. クランピングバンドとサイドハンドルを、前方から取付け用溝のところまでスライドさせてチャックへと取り付けます。
  2. サイドハンドルをご希望の位置にします。
  3. ノブを回してサイドハンドルのクランピングバンドを張ります。

先端工具を装着する

警告
負傷の危険 先端工具は使用することで熱くなり、またエッジが鋭くなっている場合があります。
  • 先端工具の交換時には保護手袋を着用してください。
危険
火災の危険 熱くなっている先端工具と引火性が高い物質との接触による危険。
  • 熱くなっている先端工具を引火性の高い物質の上に置かないでください。
先端工具の使用に先立ち、その都度損傷および不均等な摩耗のないことを点検し、必要に応じて先端工具を交換してください。
必ず Hilti の純正グリスを使用してください。適切でないグリスを使用すると、製品の損傷の原因となることがあります。
Image alternative
  1. 先端工具のコネクションエンドにグリスを軽く塗布します。
  2. 先端工具をチャックに挿入し、軽く押し付けながらカチッとかみ合う音がするまで回します。
    • 製品は作動可能状態です。
    必ず Hilti の純正グリスを使用してください。適切でないグリスを使用すると、製品の損傷の原因となることがあります。

先端工具を取り外す

危険
火災の危険 熱くなっている先端工具と引火性が高い物質との接触による危険。
  • 熱くなっている先端工具を引火性の高い物質の上に置かないでください。
警告
負傷の危険 使用中に先端工具が高温になる場合があります。
  • 先端工具の交換時には保護手袋を着用してください。
Image alternative
  1. チャックを引き戻します。
  2. 先端工具を取り外します。
    必ず Hilti の純正グリスを使用してください。適切でないグリスを使用すると、製品の損傷の原因となることがあります。

チゼル角度調整

チゼルは 24 の異なる位置に(15° ステップで)調整することができます。これによってコールドチゼルでもスケーリングチゼルでも、最適の角度で作業できます。
Image alternative
  • 機能切り替えスイッチを Image alternative の位置にしてチゼルの位置を調整します。

チゼルをロックする

  • 機能切り替えスイッチを Image alternative の位置にし、チゼルをロックするまで回します。

ハツリ能力を調整する

パワーレベル選択スイッチを押して、ハツリ能力を約 70 % に抑えることができます。パワーレベルが制限されているときは、パワーレベル選択インジケーターが点灯します。
ハツリ能力を調整できるのは、作動モードがオンになっているときのみです。パワーレベル選択スイッチをもう一度押すと、再びハツリフルパワーを使用できるようになります。または本体のスイッチを一度オフにしてからオンにしても、再びハツリフルパワーを使用できるようになります。
  • パワーレベル選択スイッチを押します。

作業

警告
感電による危険! アース線および漏電遮断器がないと、重傷事故および火傷の危険があります。
  • 工事現場の電気供給配線には、電源からのものであるか発電機からのものであるかを問わず、必ずアース線と漏電遮断器が備わっていて、それらが接続されていることを確認してください。
  • これらの安全対策を施さずに製品を作動させないでください。
警告
損傷したコードによる危険! 作業中に電源コードまたは延長コードを損傷した場合は、コードに触れないでください。不意に始動しないように電源プラグをコンセントから抜きます。
  • 本体の電源コードを定期的に点検し、コードに損傷がある場合は認定を受けた修理スペシャリストに交換させてください。
作業の全般について現場監督者の許可を得てください!

ハツリ作業

Image alternative
  • 機能切り替えスイッチを Image alternative の位置にします。

手入れと保守

警告
感電による危険! 電源プラグをコンセントに接続した状態で手入れや保守を行うと、重傷事故および火傷の危険があります。
  • 手入れや保守作業の前に、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
手入れ
  • 付着した汚れを慎重に除去してください。
  • 汚れが付着している場合は、通気溝を乾いた柔らかいブラシを使用して慎重に掃除してください。
  • 必ず少し湿した布でハウジングを拭いてください。シリコンを含んだ磨き粉はプラスチック部品をいためる可能性があるので使用しないでください。
保守
警告
感電による危険! 電気部品の誤った修理は、重傷事故および火傷の原因となることがあります。
  • 電気部品の修理を行うことができるのは、訓練された修理スペシャリストだけです。
  • 目視確認可能なすべての部品については損傷の有無を、操作エレメントについては問題なく機能することを定期的に点検してください。
  • 損傷および/または機能に問題のある場合は、本製品を使用しないでください。速やかに Hilti サービスセンターに本製品の修理を依頼してください。
  • 手入れおよび保守作業の後は、すべての安全機構を取り付けて、それらが問題なく作動するか点検してください。
安全な作動のために、必ず純正のスペアパーツ、消耗品、アクセサリーを使用してください。本製品向けに Hilti が承認したスペアパーツ、消耗品およびアクセサリーは、弊社営業担当または Hilti Store にお問い合わせいただくか、あるいは www.hilti.group でご確認ください。

防じんカバーの清掃

  • チャックの防じんカバーは、清潔な乾いた布で定期的に清掃してください。
  • シーリングリップをていねいに拭き、Hilti グリスを薄く塗布します。
  • シーリングリップに損傷がある場合は、防じんカバーを必ず交換してください。

搬送および保管

搬送
  • 本製品は先端工具を装着した状態で搬送しないでください。
  • 搬送の際に確実に固定されているか確認してください。
  • 搬送の後にはその都度、目視確認可能なすべての部品について損傷の有無を、操作エレメントについて問題なく機能することを点検してください。
保管上の注意事項
  • 本製品は、必ず電源プラグを抜いた状態で保管してください。
  • 本製品は、乾燥している場所に、子供や権限のない人が手を触れることのないようにして保管してください。
  • 長期にわたっての保管の後には、目視確認可能なすべての部品について損傷の有無を、操作エレメントについて問題なく機能することを点検してください。

故障時のヒント

この表に記載されていない、あるいはご自身で解消することのできない故障が発生した場合には、弊社営業担当または Hilti サービスセンターにご連絡ください。

故障かな?と思った時

故障
考えられる原因
解決策
電動ハツリ機が始動しない。
電子回路の初期化を実行中(プラグ接続後約 4 秒まで)。
  • 本体をオフにして、再びオンにする。
電源遮断後に電子式インターロックがアクティブになった。
  • 本体をオフにして、再びオンにする。
主電源が供給されていない。
  • 他の電動工具を接続して機能を点検する。
発電機がスリープモード。
  • 発電機に別の電気負荷(ランプ等)をかける。続いて本体をオフにし、再びオンにする。
本体が損傷しているか、あるいは作動時間がサービス期限に達している。
  • 本製品の修理は、必ず Hilti サービスセンターに依頼してください。
打撃がない。
本体温度が低すぎる。
  • 電動ハツリ機を母材に接触させて、アイドリング回転させる。打撃機構が始動するまでこれを繰り返す。
チャックのグリスが十分でない。
  • チャックに Hilti の純正グリスを 1...2 ストローク充填してから先端工具を装着し、何回か先端工具を引いてグリスが十分にチャック内に分配されていることを確認する。
サービスインジケーターが赤色で点灯する。
本体が損傷しているか、あるいは作動時間がサービス期限に達している。
  • 本製品の修理は、必ず Hilti サービスセンターに依頼してください。
サービスインジケーターが赤色で点滅する。
過熱保護が作動した。
  • 本体を冷ます。通気溝を清掃する。アイドリングでの運転は可能。
供給電源の電圧が高すぎる。
  • 別のコンセントに接続する。電源を点検する。
作動中に電動ハツリ機がスイッチオフになる。
過熱保護が作動した。
  • 本体を冷ます。通気溝を清掃する。アイドリングでの運転は可能。
電動ハツリ機がフルパワーにならない。
パワーレベル制限が有効になっている。
  • パワーレベル選択スイッチを操作する(パワーレベル選択インジケーターに注意する)。本体を抜取り、再び装着する。
延長コードが長すぎる、または導体断面積が小さすぎる。
  • 許容された長さと十分な導体断面積を持つ延長コードを使用する。
供給電源の電圧が低すぎる。
  • 本体を別の電源に接続する。
チゼルをロック解除できない。
チャックが完全に引き戻されていない。
  • チャックロックスリーブをストップ位置まで後ろに引き、先端工具を抜く。

廃棄

Image alternative Hilti 製品の大部分の部品はリサイクル可能です。リサイクル前にそれぞれの部品は分別して回収されなければなりません。多くの国で Hilti は、古い電動工具をリサイクルのために回収しています。詳細については弊社営業担当または Hilti 代理店・販売店にお尋ねください。
Image alternative
  • 電動工具、電子機器およびバッテリーを一般ゴミとして廃棄してはなりません!

メーカー保証

  • 保証条件に関するご質問は、最寄りの Hilti 代理店・販売店までお問い合わせください。