言語

DX 9–ENP

オリジナル取扱説明書

取扱説明書について

本取扱説明書について

  • ご使用前にこの取扱説明書をすべてお読みください。このことは、安全な作業と問題のない取扱いのための前提条件となります。
  • 本取扱説明書および製品に記載されている安全上の注意と警告表示に注意してください。
  • 取扱説明書は常に製品とともに保管し、他の人が使用する場合には、製品と取扱説明書を一緒にお渡しください。

記号の説明

警告表示

警告表示は製品の取扱いにおける危険について警告するものです。以下の注意喚起語が使用されています:
危険
危険
  • この表記は、重傷あるいは死亡事故につながる危険性がある場合に注意を促すために使われます。
警告
警告
  • この表記は、重傷あるいは死亡事故につながる可能性がある場合に注意を促すために使われます。
注意
注意
  • この表記は、身体の負傷あるいは物財の損傷が発生する可能性がある場合に使われます。

取扱説明書の記号

この取扱説明書では、以下の記号が使用されています:
Image alternative 取扱説明書に注意してください
Image alternative 本製品を効率良く取り扱うための注意事項や役に立つ情報
Image alternative リサイクル可能な部品の取扱い
Image alternative 工具およびバッテリーを一般ゴミとして廃棄してはなりません

図中の記号

図中では以下の記号が使用されています:
Image alternative この数字は本取扱説明書冒頭にある該当図を示しています。
Image alternative 付番は図中の作業手順の順序に対応していて、本文の作業手順とは一致しない場合があります。
Image alternative 概要図 には項目番号が付されていて、製品概要 セクションの凡例の番号に対応しています。
Image alternative この記号は、製品の取扱いの際に特に注意が必要なことを示しています。

製品により異なる記号

製品に表示されている記号

製品には以下の記号が使用されています:
Image alternative 高温に関する警告事項

義務表示

製品には以下の義務表示が使用されています:
Image alternative 保護手袋を着用してください
Image alternative 一般的な義務表示
Image alternative 取扱説明書をお読みください
Image alternative 保護ヘルメットを着用してください
Image alternative アイシールドを着用してください
Image alternative 耳栓を着用してください

製品情報

Image alternative 製品はプロ仕様で製作されており、その使用、保守、修理を行うのは、認定を受けトレーニングされた人のみに限ります。これらの人は、遭遇し得る危険に関する情報を入手していなければなりません。製品およびアクセサリーの使用法を知らない者による誤使用、あるいは規定外の使用は危険です。
機種名および製造番号は銘板に表示されています。
  • 製造番号を以下の表に書き写しておいてください。ヒルティ代理店やサービスセンターへお問い合わせの際には、製品データが必要になります。
    製品データ
    安全鋲打機
    DX 9–ENP
    製品世代
    01
    製造番号

安全

安全上の注意

火薬式 DX ファスニング装置に関する安全上の注意

  • 鋲打機には加工や改造を加えないでください。
  • 必ず、相互に適合している鋲打機、装備部品(ベースプレート、ファスナーガイド、マガジン、ピストン、アクセサリー)および消耗品(ファスナーとカートリッジ)を使用してください。
  • 鋲打機とアクセサリーに損傷がないか点検してください。
  • 可動部分が引っ掛かりなく正常に作動しなければなりません。本取扱説明書の清掃およびオイルの塗布に関する注意事項を確認してください
  • 鋲打機の正常な作動を保証するには、すべての部品が正しく取り付けられていなければなりません。故障部品は、取扱説明書に別様の記載のない限り、弊社営業担当または Hilti サービスセンターに適切な修理/交換を依頼してください。
  • 必ず Hilti 製の DX 空包、または最低安全要件を満たしている適切な空包を使用してください。
  • 鋲打機は、「正しい使用」の章に定義されている用途にのみ使用してください
  • あまりに薄い、硬い、もろい母材など、不適切な母材にファスナーを打鋲しないでください。これらの母材に打鋲すると、ファスナーが折れたり、欠けたり、貫通する恐れがあります。不適切な母材の例:
  • 鋼材の溶接ビード、鋳物、ガラス、大理石、プラスチック、青銅、真鍮、銅、断熱材、中空煉瓦、陶磁器、薄いシートメタル(< 4 mm)、気泡コンクリート。
  • Hilti 「ファスニングテクノロジーマニュアル」 またはご使用の国/地域の Hilti 「ファスニングテクノロジーの技術ガイドライン」を確認してください。さらに、打鋲するファスナーの取扱説明書も必ず確認してください。
使用前に留意して頂くこと
  • 本鋲打機を使用または整備できるのは、その権限を有し、考えられる危険性について説明を受けている人のみに限ります。
  • 使用中は個人保護用具を着用してください。
  • 適切な保護メガネと保護ヘルメットを着用してください。
  • 保護手袋を着用してください。使用中に鋲打機が熱くなることがあります。
  • 耳栓を着用してください。空砲の点火で聴力の低下を招く場合もあります。
  • 滑り止めのついた履き物を着用してください。
作業場の安全確保
  • 作業場の整理整頓に心がけてください。事故の原因となり得る危険物は作業区域から取り除いておいてください。作業場が整理整頓されていなければ、事故が発生する恐れがあります。
  • 作業場の採光に十分配慮し、閉めきった場所ではさらに十分な換気にも配慮してください。
作業者に関する安全
  • 打鋲機の先端部は決して手や身体の他の部分に押し付けないでください。鋲打機を他の人に向けないでください。
  • 手をマガジンまたはファスナーガイド、ピストンまたはピストンガイド、あるいは装填されたファスナーに触れた状態で鋲打機を押し付けないでください。手で鋲打機を押し付けることによって、ファスナーガイドが取り付けられていなくても、鋲打機が打鋲可能な状態になることがあります。これにより作業者あるいは他の人が重傷を負う恐れがあります。
  • 作業位置の近くに居合わせる人は全員、耳栓、アイシールド、保護ヘルメットを着用する必要があります。
  • DX ファスニング装置を使用の際には、油断せずに十分注意し、常識をもった作業をおこなってください。疲れている場合、薬品、アルコール飲用、医薬品服用による影響下にある場合には鋲打機を使用しないでください。痛みを感じる場合や体調がすぐれない時には作業を終了してください。鋲打機使用中の一瞬の不注意が重傷の原因となることがあります。
  • 不安定な姿勢はとらないでください。足元を確かにし、常にバランスを保ちながら作業してください。
  • 鋲打機を使用する際、腕は軽く曲げた状態にし、決して腕をピンと伸ばして突っ張らないでください。
  • 作業中は、作業関係者以外、特に子供が近づかないようにしてください。
DX ファスニング装置の慎重な取扱いおよび使用
  • 鋲打機は必ず規定にしたがい、不具合のない状態で使用してください。本来の目的以外には使用しないでください。
  • 火災や爆発の恐れがある場所で鋲打機を使用しないでください。
  • ファスナーを打鋲する前に、ファスナーを打鋲する構造物の背後の打鋲方向に人がいないことを確認してください。貫通するファスナーによる危険!
  • 鋲打機の先端が自分あるいは他の人に向けられていないことを確認してください。
  • 鋲打機は必ず所定のグリップ面で保持してください。
  • グリップ面は乾燥させ、清潔に保ち、オイルやグリスで汚さないようにしてください。
  • 必ず鋲打機を母材に完全に垂直に押し付けてからトリガーを操作してください。
  • 作業前に、選択した威力設定を確認してください。
  • 試験的にファスナーを母材に打鋲してください
  • 鋲打機は必ず、母材に完全に支持されている平滑で水平、かつ障害物のない表面に打鋲してください。
  • 打鋲するときは、母材に対して鋲打機を常に直角に保つようにしてください。これにより、ファスナーが母材からずれる危険を低減します。
  • Hilti から特に指定されている場合(例:DX-Kwik)を除き、すでに穴が開いている箇所へのファスナーの打鋲は行わないでください。
  • 決して使用済みのファスナーを打鋲しないでください - 負傷の危険!新しいファスナーを使用してください。
  • 十分に打鋲されていないファスナーを追加打鋲しないでください。ファスナーが折れる恐れがあります。
  • 必要な端部との間隔およびファスナー間の間隔 を遵守してください(端寄せ/打鋲間隔の章を参照してください)。
  • ファスナー装填済の鋲打機を決して放置しないでください。
  • 清掃や修理、点検をする時、ファスナーガイドの交換、休憩に入る時、あるいは保管する時には、必ず事前に鋲打機から空包およびファスナーを取り出してください。
  • 鋲打機の持ち運びや保管には、専用の Hilti 本体ケースを使用してください。
  • 鋲打機を使用しない場合は、ファスナーを取り出し、乾燥した、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
熱の危険性に対する安全対策
  • 製品仕様 の章で推奨されている最大打鋲数を超えないでください。
  • 鋲打機が過度に熱くなった場合や空包ストリップが変形または溶ける場合は、空包ストリップを取り外して鋲打機を冷ましてください。
  • 鋲打機が熱いうちは、決して分解しないでください。鋲打機を冷ましてください。
空包の爆発の危険
  • 本鋲打機に適した、または本鋲打機用として許可されたヒルティ純正の空包のみを使用してください。
  • 休憩を取る時、作業が終了した時、あるいは鋲打機を搬送する時には、空包ストリップを取り外してください。
  • ファスナーおよび/または空包をマガジンストリップあるいは鋲打機から無理に外そうとしないでください。
  • 未使用の空包は、火薬式鋲打機の空包に関する保管規定にしたがい(乾燥、温度 5 °C ... 25 °C など)、保護された場所に保管してください。
  • 未使用または一部使用済みの空包ストリップを放置しないでください。使用済みの空包ストリップはまとめて、適切な場所に保管してください。
  • 空包の安全データシートに記載されている安全性、取扱い、保管に関するすべての注意事項を確認してください。

製品の説明

製品概要

Image alternative
  1. ディスプレイ
  2. Bluetooth ボタン
  3. RESET ボタン
  4. グリップ
  5. 空包ストリップ装填ガイド
  6. 威力調整つまみ
  7. 回転スリーブ
  8. 先端部品(交換可能)
  9. ベースプレート
  10. マガジンリリースボタン
  11. キャリンググリップ
  12. マガジン
  13. リリースボタン
  14. 空包抜き取り口
  15. キャッチ

正しい使用

本書で説明している製品は、台形成形鋼板を鉄骨にファスニングするための特殊なファスナーを打鋲するための安全鋲打機です。

考えられる誤った使用

安全鋲打機は、火災あるいは爆発の可能性がある場所で使用してはなりません。
安全鋲打機に許可された以外の空包およびファスナーを使用してはなりません。
ファスナーは、構造用鋼以外の母材、特に硬化鋼材、もろい鋼材、鋳物、ばね鋼には打鋲しないでください。

安全機構

安全鋲打機は、使用者とその作業領域の安全のために 5 重の保護を提供しています。
ピストン原理空包により生じたエネルギーはピストンに送られます。このエネルギーによりネイル(鋲)を母材に打ち込みます。
このようなピストン原理を応用しているため、本体は「Low Velocity Tool」に分類されます。運動エネルギーの約 95  % はピストン内部で吸収されます。ピストンはいかなる場合にも打鋲動作の終了時に本体内に停止されるので、余剰エネルギーは本体内に留まります。このため正しく使用していれば、ファスナーの発射速度が 100 m/s を超過して貫通が発生する危険はありません。
落下暴発防止装置点火装置と接触圧ストロークの組合せにより、本体を落としても暴発することがないように、落下暴発防止装置を装備しています。
トリガー安全装置トリガーを引いただけでは打鋲動作が開始されないように、トリガー安全装置を装備しています。本体の先端部が固い母材に押し付けられている場合にのみ、打鋲動作が可能となります。
接触圧安全装置接触圧安全装置が装備されているので、打鋲動作を開始するには、本体を 250 N 以上の力で確実に押し付ける必要があります。
突発的暴発防止装置本体には、突発的暴発防止装置が装備されています。即ち、トリガーを引いてから本体を押し付けたのでは動作しない構造となっています。本体は、予め固い面に確実に押し付けた状態でトリガーを引いたのでなければ動作を開始しません。

端寄せ/打鋲間隔および端部との間隔

ファスニングの場合は端寄せ/打鋲間隔を守ってください。これは製品仕様により互いに異なることがあります。
使用するファスナーの取扱説明書、 Hilti ファスニングテクノロジーマニュアル またはご使用の国/地域の Hilti 「ファスニングテクノロジーの技術ガイドライン」に記されている注意事項を遵守してください。

サービスインジケーター

グリップに内蔵されたサービスインジケーターは、ディスプレイと Bluetooth ボタンおよび RESET ボタンで構成されています。
作業速度を適合させて過熱に起因する問題を回避するために、ディスプレイには安全鋲打機の温度が表示されます。
サービスインジケーターでは打鋲数がカウントされ、プログラミングされた限界値に達したり、清掃期限になったり、あるいは本体のメンテナンス期限に達するとその旨表示されます。
Bluetooth を介して、サービスインジケーターに記録された打鋲およびその他のデータ(本体の製造番号、実行された打鋲数、最後の本体整備作業の実施日、など)を、携帯電話アプリ Hilti Connect により読み出すことができます。
清掃が完了した後、RESET ボタンにより次の清掃期限までの打鋲カウンターをリセットします。
本体のメンテナンスの後、メンテナンス表示および次の清掃期限までの内部カウンターは、 Hilti サービスセンターによりリセットされます。
携帯電話アプリによりデモモードを作動させることができます、このモードでは、48 回までの打鋲のうちにユーザーに対して、メンテナンス期限到達を含むサービスインターフェースの様々なメッセージが表示されます。
携帯電話アプリを介して、デモモードを再び非作動にすることができます。デモモードは 15 分後に自動的に再び非作動になります。
デモモードでは、表示は本体の実際の状態を示してはいません。
打鋲はデモモードにおいても確認されるので、カウンターの値は常に実際の打鋲数を示しています。

ディスプレイ表示

サービスインジケーターディスプレイ
Image alternative
  1. 上側領域
  2. 中央領域
  3. 下側領域
ディスプレイ上側部分の表示
記号
説明
Image alternative Bluetooth がオンになっていると、Bluetooth 記号が表示されます。
Image alternative メンテナンス期限になると、レンチ記号が表示されます。
安全鋲打機の整備作業は、Hilti サービスセンターに依頼してください。
ディスプレイ中央部分の表示
警告
温度が高すぎる場合の自己発火による負傷の危険! 空包の自己発火の際には、飛散する破片が原因で死亡事故あるいは重傷事故が発生する可能性があります。
  • ディスプレイの表示、ならびにそれに関する取扱説明書の説明に注意してください。
  • 作業中断時には、直ちに本体から空包を取り外してください。
  • 空包を本体から取り出すことができない場合は、本体を下に置き、すべての人員は、温度表示の指針が左端位置になるまで、本体から 3 m の安全距離を維持するようにしてください。速やかに Hilti サービスセンターにご連絡ください。
本体温度
表示
説明
正常
Image alternative
中央領域には本体温度が表示されます。
本体温度は正常な範囲にあります。

Image alternative
本体温度が高くなっています。自己発火による危険!温度が適切な範囲に戻るよう、打鋲数を減らしてください。
高すぎる
Image alternative
本体温度がきわめて高くなっています。自己発火による危険!警告表示は、空包ストリップまたはファスナーストリップが本体内にあると、空包が早期に発火してファスナーストリップが溶ける可能性があることを指摘しています。
  • 作業を中止してください。本体温度が正常範囲になるまで作業を再開しないでください。
ディスプレイ下側部分の表示
表示
説明
Image alternative 左下隅の 1...7 セグメントのバー表示は、本体の次回清掃期限までの打鋲数カウンターの状態を示しています。
近いうちに清掃が必要となることはありません。
Image alternative 7 つのセグメントは、近いうちに清掃が必要になることを示しています。
Image alternative 最大打鋲数に達したなら、本体を清掃する必要があります。
Image alternative 右隅の黒い正方形は、デモモードが作動していることを示しています。この場合、表示は本体の実際の状態を示しているわけではありません。
携帯電話アプリ Hilti Connect を介して、デモモードを非作動にすることができます。デモモードは 15 分後に自動的に非作動になります。

Bluetooth®

Bluetooth ® のワードマークおよびロゴは、登録商標でありBluetooth SIG, Inc. の所有に帰するものです。 Hilti AG によるこれらのワードマーク/ロゴの使用は、すべてライセンスに基づいて行われています。

規定に従った使用

本製品には、Bluetooth ® Low Energy モジュールが装備されています。これは装置の状態の点検、および Bluetooth ® 無線技術をベースとした設定とデータの転送を可能にする、2 台の Bluetooth 対応機器間の短距離の相互通信を実現する無線データ転送装置です。本製品は、携帯電話および Hilti ゲートウェイによる通信とデータ転送を可能にするために開発されたものです。この装置は、受信端末の現在地、作動時間、総使用回数、所定のインターバル内での使用回数、転送のタイムスタンプなどのデータを送信することができます。提供される接続機能については、当該の Hilti アプリ、あるいはお使いの装置の取扱説明書でご確認ください。

Bluetooth ® を介したデータ転送

送信インターバルは、装置が使用できる電源により異なります。有効転送距離は、使用している受信機器を含む外部条件により大きく異なります。閉鎖された空間内での使用、また金属製の障害物(壁、棚、ケース、など)により、Bluetooth ® の有効転送距離は大幅に短くなることがあります。周囲条件によっては、装置が検知されるまでに複数回の送信インターバルが必要になることもあります。
装置が検知されない場合は、以下を点検してください:
モバイル端末機器との距離が大きすぎませんか?
→ モバイル端末機器と装置との距離を小さくしてください

アプリのインストールと設定

接続機能を使用するには、まず当該の Hilti アプリをインストールする必要があります。
(1.) アプリを当該のアプリストア(Apple App Store、Google Play Store)を介してダウンロードしてください。
当該アプリストアのユーザーアカウントが必要です。
(2.) アプリを最初にスタートさせた後、ご自身のアカウントでログインするか、あるいは登録を行ってください。
(3.) お使いのモバイル端末機器のディスプレイに、装置をモバイル端末機器と接続するためのすべての操作手順が表示されます。
まず、アプリのチュートリアルをすべて実行してください。そうすることで、接続プロセスおよび接続機能の使用についての概要を確認できます。

空包に留意して頂くこと

警告
予期しない爆発による負傷の危険! 最低安全要件を満たしていない空包を使用すると、未燃焼粉末が堆積することがあります。これが突然に爆発して使用者およびその周囲にいる人たちに重傷を負わせる危険があります。
  • 必ず地域の法規の最低安全要件を満たしている空包を使用してください。
  • メンテナンスインターバルを遵守し、鋲打機の清掃を定期的に Hilti-Service にご依頼ください。
必ずこの表に記載されている Hilti DX 空包、または最低安全要件を満たしている適切な空包を使用してください。
  • EU および EFTA 諸国に対しては、空包が CE 規格に準拠していること、および CE マークを取得していることが求められます。
  • 英国に対しては、空包が UKCA 規格に準拠していること、および UKCA マークを取得していることが求められます。
  • 米国に対しては、空包が ANSI A10.3-2020 の規定を満たしていることが求められます。
  • 欧州外の C.I.P. 諸国に対しては、空包が使用される DX鋲打機に対するC.I.P. 認可を得ていることが求められます。
  • その他の国々に対しては、空包が EN 16264 に準拠した残留物テストに合格していること、メーカーの該当する宣言に適合していることが求められます。
空包
商品番号
品名
評価
2128213
6.8/18 M40 黒
かなり強
2128211
6.8/18 M40 赤

本体標準セット構成品

安全鋲打機、本体ケース、清掃キット、スクレイパー、ラムロッド、 Hilti スプレー、取扱説明書。
その他のご使用の製品用に許可されたシステム製品については、弊社営業担当または Hilti Store にお問い合わせいただくか、あるいは www.hilti.group でご確認ください。

製品仕様

本体データ


DX 9-ENP
重量
27.6 lb
(12.5 kg)
寸法(長 × 幅 × 高)
38.8 in × 14.4 in × 6.9 in
(985 mm × 365 mm × 175 mm)
マガジン収納容量
ネイル 40 本/空包 40 発
使用可能な空包
6.8/18 M40 赤、黒、青
使用可能なファスナー
X‑ENP 19
打鋲数
0.333 Hz
(1,200/h)
鋼材の厚さ
≥ 0.2 in
(≥ 6 mm)
接触圧ストローク
3.5 in
(89 mm)
押し付け力
≥ 56 lbf … < 74 lbf
(≥ 250 N … < 330 N)
作業温度(周囲温度)
5 ℉ … 122 ℉
(−15 ℃ … 50 ℃)

騒音について

ここに記載されている騒音値は、以下の周囲条件において測定されたものです:
騒音測定値の周囲条件
安全鋲打機
DX 9–ENP
モデル
シリーズ
口径
6.8/18 黒
威力設定
4
用途
X‑ENP‑19 L15MXR を使用しての鋼板(ブリネル硬さ 610 N/mm2)へのファスニング
騒音について、EN 15895 準拠
排出サウンドプレッシャーレベル (LpA)
103 dB(A)
サウンドプレッシャーレベルの不確実性 (KpA)
2 dB(A)
サウンドパワーレベル (LWA)
113 dB(A)
サウンドパワーレベルの不確実性 (KWA)
2 dB(A)
排出ピークサウンドプレッシャーレベル (LpC, peak)
137 dB(C)
ピークサウンドプレッシャーレベルの不確実性 (KpCpeak)
2 dB(C)

振動

2006/42/EC に準拠した振動値は 2,5 m/s² 未満です。

作業準備

ファスナーの位置を指定する

ミス打鋲を回避するため、以下のようにしてください:
  • 台形鋼板を鉄骨に乗せる際に、油性のペンでファスナーを打鋲可能な領域をマーキングします。
    個々の台形鋼板ごとにこの作業を行います。鉄骨構造は屈曲している可能性があるので、鉄骨梁の始点と終点をマークして両者の間を直線で結ぶのでは十分ではありません。

安全鋲打機の打鋲可能状態を点検する

この点検は、安全鋲打機の使用の直前、清掃あるいはピストンおよびピストンストッパーの定期点検の後の本体の組立ての後に、必ず実施する必要があります。
  1. 本体内に空包ストリップもファスナーストリップもない ことを確認してください。
Image alternative
  1. 安全鋲打機に目視確認できる損傷がないか点検します、特に図示した部品に注意してください。
    点検結果 目視確認できる損傷がある
    • Hilti サービスセンターに本体の修理を依頼してください。
  1. 抵抗がはっきりと感じられるまで本体を押し付け、プレッシャーピンの位置を点検します。
    点検結果 1 / 2プレッシャーピンが押し下げられていません、プレッシャーピンのスプリングが圧縮されていません。
    本体がネイルを検知せず、そのため押し付けることができません。本体は正常に作動しています。
    点検結果 2 / 2プレッシャーピンが完全に押し下げられています、プレッシャーピンのスプリングは圧縮されていて、リリースボタンを操作するとクリック音が聞こえます。
    スライダーが引っ掛かって動かないでいる可能性があります。本体をもう一度清掃して点検しなおしてください。問題が再発する場合は、Hilti サービスセンターで本体を修理する必要があります。
  2. 本体に空包ストリップがない状態にします。
  3. ファスナーストリップは装填しますが、空包ストリップは装填しません
  4. 本体を改めて押し付け、リリースボタンの操作時にクリック音が聞こえるか点検します。
    点検結果 1 / 3本体が完全に押し付けられていません、トリガーを操作できません。
    • 回転スリーブが閉まっていることを確認してください。必要に応じて回転スリーブをストップ位置まで左へ回します。
    • スライダーの位置を点検してください。スライダーがはっきりと左へスライドしない場合は、Hilti サービスセンターに本体の修理を依頼してください。
    点検結果 2 / 3本体が完全に押し付けられています(プレッシャーピンのスプリングが完全に圧縮されている)、リリースボタンの操作時にクリック音が聞こえます。
    本体のネイル検知部は正常に作動していて、本体を使用することができます。
    点検結果 3 / 3本体が完全に押し付けられています(プレッシャーピンのスプリングが完全に圧縮されている)、しかしリリースボタンの操作時にクリック音が聞こえません。
    • Hilti サービスセンターに本体の修理を依頼してください。

ファスナーストリップを装填する

Image alternative
  1. ファスナーストリップ 4 本を上からマガジンに挿入します。
    母材
    ファスナー
    X‑ENP 19
  2. 最後のファスナーストリップがストッパーに当たるまでマガジンに押し込みます。

空包ストリップを装填する

Image alternative
  1. 空包ストリップを上から空包ストリップ装填ガイドに挿入します。
    母材
    空包 6.8/18 M40 赤、黒、青(推奨空包についてはファスナーの取扱説明書をご覧ください)
  2. 空包ストリップの最後が空包ストリップ装填ガイドの上端にくるまで押し込みます。

回転スリーブを開く

安全鋲打機が引っ掛かって動かない場合に、考えられる原因を取り除くためのキャッチへのアクセスを可能にします。
Image alternative
  • 回転スリーブをストップ位置まで回します。必要に応じて、スクレイパーあるいはその他の工具を使用します。

回転スリーブを閉じる

回転スリーブが閉じていないと安全鋲打機を完全に押し付けることができず、作動しません。
Image alternative
  1. 本体前側のスロットが閉まっているか点検してください。
    • スロットが完全には閉じていない。
  2. 回転スリーブをストップ位置まで回します。必要に応じて、スクレイパーあるいはその他の工具を使用します。

ご使用方法

警告
不意の作動による負傷の危険! 装填してある鋲打機はいつでも鋲打可能状態になることがあります。不意に打鋲が行われて作業者や他の人たちに危険が及ぶ恐れがあります。
  • 鋲打機での作業を中断する場合は、必ず鋲打機から空包とファスナーを取り出してください。
  • メンテナンス、清掃、装着作業の前には必ず、鋲打機に空包とファスナーが入っていないことを確認してください。
警告
高温の表面による危険! 使用中に鋲打機が熱くなることがあります。
  • 保護手袋を着用してください。
空包ストリップ装填時の抵抗が非常に大きい場合には、空包ストリップがお使いの鋲打機と互換性があるかどうか確認してください。
破片が飛散する可能性のある作業には、必ず保護キャップを使用してください。
本取扱説明書および製品に記載されている安全上の注意と警告表示に注意してください。
安全に取り扱うための注意事項

説明
Image alternative 打鋲機を決して身体部分に押し付けないでください!
打鋲機を身体部分(手の平など)に押し付けると、打鋲機が鋲打可能状態になることがあります。身体部分に打鋲が行われる危険があります。
Image alternative マガジンあるいはその他のファスナーガイドは、手で引き戻さないでください!
マガジンを手で引き戻すと、打鋲機が鋲打可能状態になることがあります。身体部分に打鋲が行われる危険があります。

ファスナーを打鋲する

注意
負傷の危険! 本体が非常に熱くなっている場合(サービスインジケーターを確認してください)、熱の影響で空包が発火して破片が飛散することがあります。
  • 作業中断時には、直ちに本体から空包を取り外してください。
  • 空包を本体から取り出すことができない場合は、本体を下に置き、すべての人員は、温度表示の指針が左端位置になるまで、本体から 3 m の安全距離を維持するようにしてください。速やかに Hilti サービスセンターにご連絡ください。
Image alternative
  1. 本体を完全に、作業面に対して直角に押し付けます。
  2. グリップのリリースボタンを操作します。
    打鋲が行われない場合は、空包ストリップが装填されていて、マガジンに十分なファスナーがあるかどうか点検してください。
    マガジン内のファスナーが 15 個未満の場合には、ファスナーは送られません。マガジンにファスナーストリップを追加装填する必要があります。
  3. 本体を次のファスナーの位置にし、作業手順を繰り返します。その際ディスプレイの表示に注意してください。
    本体の威力を正しく設定し、問題のない打鋲を確実なものにするため、作業開始時の最初の打鋲の直後、およびその後定期的に打鋲深さを点検してください。

打鋲深さを点検する

  1. チェックゲージを使用して打鋲深さを点検します。
Image alternative
結果 1 / 3
  • 打鋲深さは規定範囲内です。
本体の威力は正しく設定されています。点検は終了です。
Image alternative
結果 2 / 3
  • 打鋲深さが深すぎます。
  • 威力調整つまみを 1 段階回して威力を強くします。
  • 威力調整つまみが既に上側のストップ位置にある場合は、より威力の強いタイプの空包があるならそれを使用してください。
Image alternative
結果 3 / 3
  • 打鋲深さが浅すぎます。
  • 威力調整つまみを 1 段階回して威力を弱めます。
  • 威力調整つまみが既に下側のストップ位置にある場合は、より威力の弱いタイプの空包があるならそれを使用してください。
  1. さらにファスナーを打鋲します。
  2. 正しいファスナーの打鋲深さになるまで、上記の作業手順を繰り返します。

威力を設定する

Image alternative
  • 威力調整つまみを回して希望の威力に設定します。
    • 威力の現在の設定が表示されます。

本体から空包を取り出す

Image alternative
  1. 空包ストリップを、可能な限り空包の送り方向へと前方に押します。
  2. 空包ストリップを抜き取り口から引き出します。

本体からファスナーを取り出す

たいていの場合ファスナーは本体内に残っていて、作業終了時などにファスナーを本体から取り出す必要はありません。
Image alternative
  1. あらかじめ本体から空包が取り外されていることを確認してください。
  2. 本体をグリップの上に立てます。
  3. マガジンインレットの赤いボタンを押し、ファスナーストリップをマガジン外へと滑走させます。
  4. ストッパーを押したまま、ファスナーストリップを本体から取り出します。
    • ファスナーストリップがベースプレートから突出していない場合は、以下の手順に従ってください。
  5. 本体を操作位置に直立させます。
  6. ストッパーを押します。
  7. ファスナーストリップが本体から出るまで、本体のサイクリング動作を行います。

手入れと保守

ピストンとピストンストッパーを点検し、必要に応じて交換する

ミス打鋲により、ピストンがピストンストッパーに引っ掛かって動かなくなることがあります。ピストンとピストンストッパーが互いに引っ掛かった状態になると、どちらの部品も使用できなくなってしまいます。この状態では本体が一連の動作を行うことはできません。
ピストンとピストンストッパー の点検は定期的に(少なくとも日に 1 回)行ってください。
  1. ベースプレートを取り外します。
Image alternative
  1. ピストンをピストンガイドから引き出します。
  2. ベースプレートから(場合によってはピストンを使用して)ピストンストッパーを引き出します。
  3. ピストンおよびピストンストッパーに損傷がないか点検します。ピストンを水平面上にころがして、まっすぐに転がるか点検します。
    摩耗したピストンは使用しないでください。また、ピストンを加工しないでください。
    「手入れと保守」の章の重要な本体部品の摩耗基準に注意してください。
    結果 損傷がある、ピストンが曲がっているおよび/またはピストンがピストンストッパーに引っ掛かって動かない
    • ピストンとピストンストッパーをセットで交換してください。
  4. キャッチを引いて保持します。ピストンを先端が本体端部から突出しなくなるまで挿入し、キャッチを緩めます。
  5. ピストンストッパーを(ゴムを上に向けて)ベースプレートにはめ込みます。
  1. ベースプレートを取り付けます。

ベースプレートを取り外す

Image alternative
警告
負傷の危険! 本体内の空包が発火することがあります。
  • 本体で以下の作業を行う前に、すべての空包が本体から取り外されていることを確認してください。
注意
火傷の危険! 本体の使用後は部品が非常に熱くなっていることがあります。
  • 本体がまだ冷めていないうちにメンテナンス作業を行う必要がある場合は、必ず保護手袋を着用してください。
  1. 本体をグリップの上に立てます。
  2. マガジンのマガジンリリースボタン(赤いボタン)を押して、マガジンを下方へと滑走させます。
  3. 接続が解除されるまで、ベースプレートを反時計方向に回します。
  4. ベースプレートを持ち上げて取り外します。

ベースプレートを取り付ける

Image alternative
  1. ピストンストッパーが正しくベースプレートに取り付けられ、ピストンガイドとピストンが本体の正しい位置にあることを確認してください。
  2. ベースプレートをネジに押し付けます。
  3. ベースプレートをストップ位置まで時計方向に回します。
  4. ベースプレートを回して、マガジンの上の最初の位置に戻します。
  5. マガジンを戻し、ベースプレートにロックさせます。

安全鋲打機を清掃する

警告
負傷の危険! 本体内の空包が発火することがあります。
  • 本体で以下の作業を行う前に、すべての空包が本体から取り外されていることを確認してください。
注意
火傷の危険! 本体の使用後は部品が非常に熱くなっていることがあります。
  • 本体がまだ冷めていないうちにメンテナンス作業を行う必要がある場合は、必ず保護手袋を着用してください。
  1. ベースプレートを取り外します。
Image alternative
  1. キャッチを外向きに引っ張り、そのまま保持します。ピストンをピストンガイドから引き抜き、続いてキャッチを緩めます。
  2. ピストンストッパーをベースプレートから引き抜きます。必要に応じて、ピストンストッパーをピストンとともにベースプレートから持ち上げます。
  3. キャッチを外向きに引っ張り、そのまま保持します。ピストンガイドを本体の上から引き抜き、続いてキャッチを緩めます。
  4. 本体の内側を清掃してください。続いて本体を上下逆さまにして立て、本体を叩いて汚れを落下させます。
  5. 大型のアクセサリーワイアブラシで、ピストンガイドの表面を清掃します(マーキングされた部分に注意してください)。
  6. 薬室とその横にある威力調整ピン用の穴を、小型丸ブラシで清掃します。
  7. 空包ガイドを薄い丸ブラシで清掃します。
  8. ネイルストリップガイドの可動部分に、Hilti スプレーでオイルを吹き付けます。
    他の潤滑剤を使用すると、ゴム部品、特にピストンストッパーを損傷する可能性があります。加えて他の潤滑剤は残留している埃と結合し、堆積する可能性があります。
  9. キャッチがロックするまで、ピストンガイドを上方から本体に挿入します。
  10. キャッチを引いて保持します。ピストンを先端が本体端部から突出しなくなるまで挿入し、キャッチを緩めます。
  11. ピストンストッパーを(ゴムを上に向けて)ベースプレートにはめ込みます。
  12. ベースプレートを取り付けます。
  13. RESET ボタンを 1 秒以上押して、次回清掃期限までの打鋲数カウンターをリセットします。
  14. 安全鋲打機の打鋲可能状態を点検します。

摩耗部品の交換基準

ピストンおよびピストンストッパーの摩耗基準
状態

評価
新品状態
Image alternative
摩耗している
ピストンとピストンストッパーは常に一緒に交換してください。
Image alternative ピストン先端部に素材の破片が確認できる。
Image alternative ピストンが 3 mm 以上ピストンストッパー内に入り込んだ。
先端部品の摩耗基準
状態

評価
新品状態
Image alternative
摩耗している
Hilti サービスセンターによる交換
Image alternative 素材が露出している。

故障かな?と思った時

ミス発火あるいは発火しなかった場合の不具合を解消する

  • 本体を作業面に押し付けて 1 回打鋲します。
    • クリック音が聞こえるが、空包は発火しない。
      • 本体を作業面から離します。その際、本体の先端部を、決して自分や周囲の人に向けないでください。
      • 空包装填口から手で空包ストリップを空包 1 個分押し込むか、空包抜き取り口から手で空包ストリップを空包 1 個分引き出してください。
      • 空包マガジンの残りの空包を全部使い切ってください。使用済みの空包ストリップを本体から取り出し、間違って再使用されることのないように廃棄してください。

本体がブロックした場合の不具合を解消する

警告
爆発の危険! 空包は正しく取り扱わないと発火することがあります。
  • 空包を、鋲打機あるいは空包ストリップから無理に取り外そうとしないでください。
  1. 本体を垂直にしっかりとした母材に押し付けてリリースボタンを操作し、発生する音に注意してください。
    結果 1 / 2空包が発火するか、あるいはクリック音がはっきり聞こえる。
    • 本体の薬室にあるのは、発火可能な空包だけです。
    • 次のステップのトラブルシューティングに進みます。
    結果 2 / 2空包発火せず、クリック音も聞こえない。場合によっては本体内に発火可能な空包があります、しかし故障により発火しませんでした。
    • 注意! 本体の先端が他の人に向けられていないことを確認してください。
    • 本体を強い打撃を与えないでください。
    • 次のステップのトラブルシューティングに進みます。
  2. 本体を数ミリメートル押し縮め、回転スリーブを開きます
    • キャッチにアクセスできるようになり、本体を開くことができます。
  3. キャッチを外向きに引っ張り、そのまま保持します。本体が相互に動かない場合は、普通の力で引き離すよう試みてください。
    • 注意! 本体の先端が他の人に向けられていないことを確認してください。
    結果 1 / 2本体を引き離すことができる。
    • 次のステップのトラブルシューティングに進みます。
    結果 2 / 2本体を引き離すことができない。
    • 作業を中止し、本体を安全な場所に置いてください。
    • 他の人が本体を使用することのないように対策を講じてください。
    • 速やかに Hilti サービスセンターにご連絡ください。
  4. 本体から空包を取り出します。
  5. ベースプレートを取り外します。
  6. ピストンとピストンストッパーを点検し、必要に応じて交換します。
  7. 安全鋲打機を清掃します。
  8. 回転スリーブを閉じます。

故障時のヒント

この表に記載されていない、あるいはご自身で解消することのできない故障が発生した場合には、弊社営業担当または Hilti サービスセンターにご連絡ください。
故障
考えられる原因
解決策
空包が送られない
空包ストリップの損傷
  • 空包ストリップを交換してください。空包あるいは空包ストリップを無理に取り外そうとしないでください。
本体の損傷
  • Hilti サービスセンターに連絡してください。
空包ストリップを取り出せない
本体の損傷
  • Hilti サービスセンターに連絡してください。
本体が点火しない
不発
空包ストリップが空
  • 空包ストリップを本体から取り外してください。
  • 新しい空包ストリップを装填してください。
本体内のファスナーが 15 個未満
  • 新しいファスナーストリップを追加装填してください。
本体が十分に押し付けられていない
  • 本体を再度を押し付け、続いて打鋲を行います。
ファスナー送りの不具合
  • ファスナーストリップが動くか点検してください。
  • 損傷しているファスナーストリップ、または損傷しているファスナーのあるファスナーストリップを取り除いてください。
本体の汚れが激しい
  • 本体を清掃します。
空包が適切でない
  • Hilti サービスセンターに連絡してください。
  • 空包あるいは空包ストリップを無理に取り外そうとしないでください。
本体の損傷
  • Hilti サービスセンターに連絡してください。
Image alternative
打鋲深さが小さすぎる
ファスナーが鉄骨梁の横に打鋲された
  • 鉄骨梁位置をマーキングし、打鋲を繰り返してください。
威力が高すぎる
  • 威力を低めてください(威力調整)、または可能であればよりエネルギーの小さい空包を使用してください。
ピストンが摩耗している
  • ピストンとピストンストッパーを一緒に交換してください。
正しくないピストンが取り付けられている
  • ピストンとファスナーの組み合わせが正しいか確認してください。
Image alternative
シートメタルが成形材から離れている。
シートメタルが成形材から離れている
  • 成形材と鉄骨梁との間に隙間がないようにするか、あるいは鉄骨梁を適切な側に固定してください。
Image alternative
シートメタルが変形している
母材となる鉄骨梁がない
  • 鉄骨梁は適切な位置にマークしてから打鋲してください。
Image alternative
打鋲深さが大きすぎる
ファスナーが支持材端部に近すぎる
  • 鉄骨梁位置をマーキングし、打鋲を繰り返してください。
威力が小さすぎる
  • 威力を高めてください(威力調整)、または可能であればよりエネルギーの大きい空包を使用してください。
本体の汚れが激しい
  • 本体を清掃します。
ピストンが折れている
  • ピストンとピストンストッパーを一緒に交換してください。
本体の損傷
  • Hilti サービスセンターに連絡してください。
ファスナーの折損
ファスナーが鉄骨梁のウェブに打鋲された
  • 鉄骨梁のウェブの位置をマーキングし、その横で新たな打鋲を行ってください。
母材厚さおよび/または母材強度の増大
  • 威力を高めてください(威力調整)、または可能であればよりエネルギーの大きい空包を使用してください。
  • フルパワーでもファスナーを正しく打鋲できない場合は、適切な用途ではありません。Hilti サービスセンターに連絡してください。
本体が押し付けられたまま戻らない
ピストンがピストンストッパーに引っ掛かっている
本体の汚れが激しい
  • 本体を清掃します。
ピストンガイドの汚れが激しい
ファスナーが打鋲されない
ピストンが取り付けられていない
  • ピストンを本体に挿入してください。
ピストンが折れている
  • ピストンとピストンストッパーを一緒に交換してください。
ファスナーガイドの汚れが激しい
  • 付属のブラシを使用して、ベースプレートと関連パーツを清掃してください。
ファスナーがファスナーガイド内で引っ掛かっている
  • まず空包ストリップを取り外し、続いて引っ掛かっているファスナーを取り出してください。
  • ファスナーが剪断破断しないよう注意してください。鉄骨梁直近への打鋲は避けてください、必要に応じて鉄骨梁の位置をより正確にマーキングしてください。
ベースプレートを完全にネジ止めすることができない。
ピストンストッパーが逆に挿入されている
接続ネジ後方のピストンガイドの汚れ
  • ピストンガイドを清掃してください。
  • 接続ネジにオイルを塗布してください。
本体を完全に押し付けることができない
回転スリーブが完全には閉じていない
ネイルセンサーがブロックされている
  • ベースプレートを清掃し、異物をすべて取り除いてください。ファスナーストリップガイドが Hilti スプレーで十分に潤滑されているか確認してください。
ネイル検知部の部品が折れている
本体内にファスナーが装填されていない
  • 本体にファスナーを装填してください。

廃棄

Image alternative Hilti 製品の大部分の部品はリサイクル可能です。リサイクル前にそれぞれの部品は分別して回収されなければなりません。多くの国で Hilti は、古い電動工具をリサイクルのために回収しています。詳細については弊社営業担当または Hilti 代理店・販売店にお尋ねください。

メーカー保証

  • 保証条件に関するご質問は、最寄りの Hilti 代理店・販売店までお問い合わせください。

FCC / IC 宣言

この装置は、FCC 規則の Part 15 および IC 規則の RSS-210 に適合しています。この装置をご使用の際は、以下の 2 つの条件を満たす必要があります:
  1. この装置が有害な干渉の原因となることがあってはなりません。
  2. この装置は、望ましくない使用方法が原因で発生し得る干渉を含む受領した干渉を許容するものでなければなりません。

その他の情報

Image alternative
ご使用方法、技術、環境保護およびリサイクルに関するその他の情報については、 qr.hilti.com/manual?id=2194400&id=2194029 のリンクをご確認ください。
このリンクは、本書の巻末にも QR コードとして記載されています。