TE 3-ML (01)
TE 3-CL (01)
オリジナル取扱説明書
取扱説明書について
本取扱説明書について
- 警告事項! 本製品をご使用になる前に、同梱の取扱説明書と指示事項、安全上の注意、警告表示、図および製品仕様を読んで、その内容を理解を理解してください。特に、すべての指示事項、安全上の注意、警告表示、図、製品仕様、構成部品と機能に精通しているようにしてください。これを怠ると、感電、火災、および/または重傷事故の危険があります。後日確認できるように、取扱説明書とすべての指示事項、安全上の注意、警告表示を保管しておいてください。
製品はプロ仕様で製作されており、その使用、保守、修理を行うのは、認定を受けトレーニングされた人のみに限ります。これらの人は、遭遇し得る危険に関する情報を入手していなければなりません。製品およびアクセサリーの使用法を知らない者による誤使用、あるいは規定外の使用は危険です。
- 製品に同梱されている取扱説明書は、印刷の時点で最新の技術状況を反映しています。オンラインの Hilti 製品ページで常に最新バージョンをご確認ください。これについては、本取扱説明書のリンク、または QR コード(
の記号)に従ってください。
- 他の人が使用する場合には、本製品とともにこの取扱説明書を一緒にお渡しください。
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
図中の付番は、重要な作業手順あるいは作業手順にとって重要なパーツであることを示しています。本文中ではこれらの作業手順またはパーツは、(3) のように当該の番号でハイライト表示されています。 |
![]() |
概要図 には項目番号が付されていて、製品概要 セクションの凡例の番号に対応しています。 |
![]() |
この記号は、製品の取扱いの際に特に注意が必要なことを示しています。 |
製品により異なる記号
製品に表示されている記号
製品には以下の記号が使用されている場合があります:![]() |
無線データ転送 |
![]() |
回転のみ |
![]() |
回転+打撃(回転 + 打撃) |
![]() |
正逆回転機能 |
![]() |
電気絶縁保護クラス II(二重絶縁) |
![]() |
無負荷回転数 |
安全
安全上の注意
以下の章で言及されている安全上の注意事項は、準拠する規格が取扱説明書に記載するように定めている電動工具に関するすべての基本的な安全情報を含んでいます。したがって、この取扱説明書で説明する機器には関係のない注意事項が含まれていることもあります。電動工具の一般安全注意事項
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
- 電動工具の接続プラグは電源コンセントにきちんと適合しなければなりません。 プラグは絶対に変更しないでください。 保護接地した電動工具と一緒にアダプタープラグを使用しないでください。 オリジナルのプラグと適切なコンセントを使用することにより、感電の危険を小さくすることができます。
- パイプ、ラジエーター、電子レンジ、冷蔵庫などのアースされた面に体の一部が触れないようにしてください。 体が触れると感電の危険が大きくなります。
- 電動工具を雨や湿気から保護してください。 電動工具に水が浸入すると、感電の危険が大きくなります。
- 電動工具を持ち運んだり、吊り下げたり、コンセントからプラグを抜いたりするときは、必ず本体を持ち、電源コードを持ったり引っ張ったりしないでください。 電源コードを火気、オイル、鋭利な刃物、可動部等に触れる場所に置かないでください。 電源コードが損傷したり絡まったりしていると、感電の危険が大きくなります。
- 屋外工事の場合には、必ず屋外専用の延長コードを使用してください。 屋外専用の延長コードを使用すると、感電の危険が小さくなります。
- 湿った場所で電動工具を作動させる必要がある場合は、漏電遮断器を使用してください。 漏電遮断器を使用すると、感電の危険が小さくなります。
- 電動工具を使用の際には、油断せずに十分注意し、常識をもった作業をおこなってください。 疲れている場合、薬物、医薬品服用およびアルコール飲用による影響下にある場合には電動工具を使用しないでください。 電動工具使用中の一瞬の不注意が重傷の原因となることがあります。
- 個人用保護具および保護メガネを常に着用してください。 負傷の危険を低減するために、電動工具の使用状況に応じた粉じんマスク、耐滑性の安全靴、ヘルメット、耳栓などの個人用保護具を着用してください。
- 電動工具の意図しない始動を防止して下さい。 電動工具を電源および/またはバッテリーに接続する前や本体を持ち上げたり運んだりする前に、本体がオフになっていることを必ず確認してください。 オン/オフスイッチが入っている状態で電動工具のスイッチに指を掛けたまま運んだり、電源に接続したりすると、事故の原因となる恐れがあります。
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
- 電動工具とアクセサリーは慎重に手入れしてください。 可動部分が引っ掛かりなく正常に作動しているか、電動工具の運転に影響を及ぼす各部分が破損・損傷していないかを確認してください。 電動工具をご使用になる前に、損傷部分の修理を依頼してください。 事故の多くは保守管理の不十分な電動工具の使用が原因となっています。
- 先端工具は鋭利で汚れのない状態を保ってください。 お手入れのゆきとどいた先端工具を使用すると、作業が簡単かつ、スムーズになります。
- 電動工具、アクセサリー、先端工具などは、それらの説明書に記載されている指示に従って使用してください。 その際は、作業環境および用途についてもご注意ください。 指定された用途以外に電動工具を使用すると危険な状況をまねく恐れがあります。
- グリップとグリップ面は乾燥した清潔な状態に保ち、オイルやグリスの付着がないようにしてください。 グリップやグリップ面が滑りやすい状態になっていると、予期していない状況が発生した際に電動工具を安全に使用/制御できません。
- 電動工具の修理は必ず認定サービスセンターにお申し付けください。また、必ず純正部品を使用してください。 これにより電動工具の安全性が確実に維持されます。
ハンマーに関する安全上の注意
すべての作業に関する安全上の注意- 耳栓を着用してください。 騒音により、聴覚に悪影響が出る恐れがあります。
- 本体には一緒に納品された補助ハンドルを使用してください。 これ以外のハンドルを使用すると、コントロールを失ってけがをする恐れがあります。
- 隠れた電線や装置自体の電源コードに先端工具が接触する可能性のある作業を行う場合は、必ず本体の絶縁されたグリップを持ってください。 通電しているケーブルと接触すると、本体の金属部分にも電圧がかかり、感電の危険があります。
- 穿孔作業は、常にドリルビットが作業材料と接触している状態で低い回転数から始めるようにしてください。 回転数が高くてドリルビットが作業材料と接触せず自由に回転できる状態にあると、ドリルビットは簡単に曲がってしまうことがあり、これが負傷の原因となることがあります。
- 過度な力を加えず、常にドリルビットの縦方向にのみ力が作用するようにしてください。 ドリルビットは曲がって折れてしまうこと、あるいはコントロールを失って負傷の原因となることがあります。
その他の安全上の注意
作業者に関する安全- 本体の加工や改造は許されません。
- グリップ表面は乾燥させ、清潔に保ち、オイルやグリスで汚さないようにしてください。
- サイドハンドルが正しく取り付けられ、しっかりと固定されていることを確認してください。本体とグリップを常に両手でしっかりと保持してください。
- 先端工具およびチャックは使用することで熱くなるので、先端工具の交換時には保護手袋を着用してください。
- 本体を集じん装置なしで作動させる場合は、防じんマスクを着用してください。
- 休憩を取って緊張をほぐし、指を動かして血の巡りを良くするように心がけてください。
- 本体は、体の弱い人が指示を受けずに使用するには向いていません。
- 本体は子供の手が届かないところに保管してください。
- 回転部分には手を触れないでください。本体の電源は必ず作業場で入れてください。 回転部分、特に回転している先端工具は負傷の原因となります。
- 常に電源コード、延長コードが本体の背後にくるようにしてください。 こうすることにより、作業中の落下を防止します。
- 含鉛塗料、特定の種類の木材、鉱物、金属などの母材から生じた粉じんは、健康を害する恐れがあります。作業者や近くにいる人々が粉じんに触れたり吸い込んだりすると、アレルギー反応や呼吸器疾患を起こす可能性があります。カシやブナ材などの特定の粉じんは、特に木材処理用の添加剤(クロム塩酸、木材保護剤)が使用されている場合、発ガン性があるとされています。アスベストが含まれる母材は、必ず専門家が処理を行うようにしてください。できるだけ有効な集じん装置を使用してください。これには、本電動工具に適した Hilti 推奨の木材および/または鉱物粉じん用可動集じん装置を使用してください。作業場の換気に十分配慮してください。 処理する母材について、各国で効力を持つ規定を遵守してください。
- 停電の際には本体のスイッチを切り、電源プラグを抜いてください。必要な場合はコントロールスイッチのロックを解除します。 これで、再び通電した時に本体が不意に始動するのを防ぐことができます。
- 作業を開始する前に、作業場に埋設された電線、ガス管や水道管がないかを金属探知機などで調査してください。 例えば、作業中に誤って先端工具が電線に触れると、本体の金属部分とケーブルが通電する可能性があります。この場合、感電による重大な事故が発生する危険があります。
- 本体の電源コードを定期的に点検し、コードに損傷がある場合は認定を受けた修理スペシャリストに交換を依頼してください。電動工具の電源コードが損傷した場合は、専用の承認された交換用電源コードと交換してください。交換用電源コードはヒルティサービスセンターにご注文ください。延長コードを定期的に点検し、損傷がある場合は交換してください。作業中、損傷した電源コード、延長コードには触れないでください。電源プラグをコンセントから抜きます。 損傷した電源コードや延長コードは感電の原因となり危険です。
- 剥がし作業の場合には、作業側と反対の領域を保護してください。 剥がれた部分が脱落、落下して他の人を負傷させる危険があります。
製品の説明
各部名称および操作エレメント

- スリージョーチャック (TE 3-ML)
- SDS キーレスチャック
- チャックロック
- 集じんモジュール接続部
- デプスゲージ
- 正回転/逆回転切り替えスイッチ
- スイッチロック
- 無段変速スイッチ
- 電源コード
- 機能切替スイッチ
- デプスゲージリリースボタン
- サイドハンドル
正しい使用
本書で説明している製品は、電動ロータリーハンマードリルです。この製品はコンクリート、石材、石膏、木材、プラスチック、金属への穿孔、およびねじの取付けと取外し作業に適しています。さらに、本製品は石材への軽度のハツリ作業、およびコンクリートへの再加工作業に使用できます。
Hilti の製品はプロ仕様で製作されており、本体の使用、保守、修理を行うのは、認定を受けトレーニングされた人のみに限ります。これらの人は、遭遇し得る危険に関する情報を入手していなければなりません。本書で説明している製品およびそのアクセサリーのトレーニングを受けていない者による誤使用、あるいは規定外の使用は危険です。- 本体を接続する主電源が銘板に表示されている電圧、周波数と一致することを必ず確認した上で使用してください。
- 各国の労働安全衛生法に従ってください。
- 怪我の可能性を防ぐため、必ず Hilti 純正のアクセサリーや工具のみを使用してください。
作業例

本体標準セット構成品
ロータリーハンマードリル、サイドハンドル、デプスゲージ、取扱説明書。製品仕様
製品仕様
TE 3-ML |
TE 3-CL |
|
---|---|---|
製品世代 |
01 |
01 |
重量 |
3.1 kg |
3.0 kg |
1 回当たりの打撃力 |
2.1 J |
2.1 J |
コンクリート/石材への穿孔(ハンマードリルビット) |
4 mm … 28 mm |
4 mm … 28 mm |
木材への穿孔(木工用ドリルビット) |
1.5 mm … 20 mm |
1.5 mm … 20 mm |
金属への穿孔(鉄工用ドリルビット) |
1.5 mm … 13 mm |
1.5 mm … 13 mm |
保管温度 |
−20 ℃ … 70 ℃ |
−20 ℃ … 70 ℃ |
作動時の周囲温度 |
−17 ℃ … 60 ℃ |
−17 ℃ … 60 ℃ |
騒音および振動値について
本説明書に記載されているサウンドプレッシャー値および振動値は、規格に準拠した測定方法に基づいて測定したものです。電動工具を比較するのにご使用いただけます。曝露値の暫定的な予測にも適しています。記載されているデータは、電動工具の主要な使用方法に対する値です。電動工具を他の用途で使用したり、異なる先端工具を取り付けて使用したり、手入れや保守が十分でないまま使用した場合には、データが異なることがあります。このような相違により、作業時間全体で曝露値が著しく高くなる可能性があります。
曝露値を正確に予測するためには、電動工具のスイッチをオフにしている時間や、電動工具が作動していても実際には使用していない時間も考慮しなければなりません。このような相違により、作業時間全体で曝露値が著しく低くなる可能性があります。
作業者を騒音および/または振動による作用から保護するために、他にも安全対策を立ててください(例:電動工具および先端工具の手入れや保守、手を冷やさないようにする、作業手順の編成)。
騒音排出値
TE 3-ML |
TE 3-CL |
|
---|---|---|
サウンドパワーレベル (LWA) |
101 dB(A) |
101 dB(A) |
サウンドパワーレベルの不確実性 (KWA) |
3 dB(A) |
3 dB(A) |
排出サウンドプレッシャーレベル (LpA) |
93 dB(A) |
93 dB(A) |
サウンドプレッシャーレベルの不確実性 (KpA) |
3 dB(A) |
3 dB(A) |
TE 3-ML |
TE 3-CL |
|
---|---|---|
ハツリ作業 (ah, Cheq) |
12.2 m/s² |
11.2 m/s² |
コンクリートへの打撃穿孔 (ah, HD) |
15.6 m/s² |
14.6 m/s² |
金属への穿孔 (ah, D) |
5.0 m/s² |
5.0 m/s² |
振動値に対する不確実性 (K) |
1.5 m/s² |
1.5 m/s² |
ご使用方法
サイドハンドルを取り付ける

- サイドハンドルを取り付けます。
先端工具を装着する/取り外す:SDS クイックリリースチャック

- クイックリリースチャックに先端工具を装着します/キーレスチャックから先端工具を取り外します。
先端工具を装着する/取り外す:スリージョーチャック
TE 3-ML
- スリージョーチャックに先端工具を装着します/スリージョーチャックから先端工具を取り外します。
回転のみ

- 機能切替スイッチを「回転のみ」
の位置にします。
ねじ締め

- 機能切替スイッチを「回転のみ」
の位置にします。
回転+打撃(打撃穿孔)

- 機能切替スイッチを「回転+打撃」(打撃回転)の位置にします
。
チゼルを調整する

- 機能切替スイッチを「ハツリ作業」
の位置にします。
チゼル角度調整

- 機能切替スイッチを「チゼル角度調整」
の位置にします。
正逆回転機能

- 正回転/逆回転切り替えスイッチを正回転あるいは逆回転位置にします。
デプスゲージを調整する

- デプスゲージを調整します。
頭上作業用集じんモジュールを取り付ける

- 頭上作業用 DCD 集じんモジュールを取り付けます。
コントロールスイッチを操作する/ロックする

- コントロールスイッチを操作します/ロックします。
防じんカバーを交換する

- 防じんカバーを交換します。
手入れと保守
手入れ- 強固に付着した汚れは慎重に除去してください。
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
この表に記載されていない、あるいはご自身で解消することのできない故障が発生した場合には、弊社営業担当または Hilti 代理店・販売店にご連絡ください。故障 |
考えられる原因 |
解決策 |
---|---|---|
ロータリーハンマードリルが始動しない。 |
供給電源の遮断。 |
|
打撃がない。 |
本体温度が低すぎる。 |
|
機能切替スイッチが「回転のみ」![]() |
|
|
ロータリーハンマードリルがフルパワーにならない。 |
延長コードの導体断面積が不十分。 |
|
廃棄

その他の情報
ご使用方法、技術、環境保護およびリサイクルに関するその他の情報については、 qr.hilti.com/manual/?id=2121691&id=2121692 のリンクをご確認ください。メーカー保証
- 保証条件に関するご質問は、最寄りの Hilti 代理店・販売店までお問い合わせください。
適合宣言
適合宣言製造者は、単独の責任において本書で説明している製品が有効な法規と有効な標準規格に適合していることを宣言します。技術資料は本書の後続の頁に記載されています:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
製品データ
ロータリーハンマードリル |
TE 3‑M | TE 3‑C | TE 3‑ML | TE 3‑CL |
製品世代 |
01 |
製造番号 |
1‒99999999999 |