- ホーム
- 業務支援・サービス
- 業務上の課題解決
- 工具・資産管理サービス
- 生産性の現状分析
ヒルティの生産性分析サービス
建設現場の生産性を向上させる方法
建設業界が直面している大きな問題点は、コストの管理、規制の順守、仕事を完遂する適切なスキルを持った十分な数の従業員を確保する労働力管理であることをヒルティは理解しています。プロセスの非効率性、計画外のコスト、非生産的な労働力は、プロジェクトの全体コストの最大 25% に相当する場合があり、お客様の事業とその収益性に悪影響を与えかねません。感覚に頼らないコスト分析、生産性分析についてヒルティの生産性の専門家にご相談ください。ヒルティはお客様がコストを削減し、お客様の事業に最も問題となる場所と時間の生産性を向上させるお手伝いをします。
重要な現場の生産性のけん引役

最新の機器を使用
市場には多種多様なメーカーやタイプの工具があります。建設プロジェクトに採用する機器や工具の選択は、特段意識せず行いがちですが、仕事を完遂する時間と労力に影響を与えます。それゆえ、プロジェクト全体の生産性に大きな影響を与えます。プロジェクトに従事する施工者/作業員に最新の装備を備える事で、より高い生産性を発揮できます。また、故障時のサポートを保証する仕組みはコストが嵩むダウンタイムの回避を決定づけます。

保有工具の真のコストへの考察
保有工具にかかる本当のコストについて考えたことはありますか? 工具購入時に支払う金額は工具を保有するにあたっての全体コストに照らして極一部を占めるに過ぎません。工具の所有には他にも多くの直接的および間接的費用が伴います。例えば、修理保守やキャリブレーション、バッテリーに掛かる費用、整理保管に費やす人員や時間などです。したがって、保有工具の真のコストをみるには、直接的および間接的コストを明らかにする必要があります。工具の購入価格は多くの場合「氷山の一角」に過ぎません。

安全およびリスクの管理
多くの作業員が出入りする建設現場は盗難に対して脆弱です。現場で盗難に遭うリスクを下げるには、保有工具、機器および資材について明確な記録を取ることが有効です。機器、工具、資材などの保有資産の管理を強化することで、作業員の意識づけも強化され、結果的に紛失や盗難が軽減されます。すべての保有資産に関する明確な記録を取ることは、安全衛生上においても利点があります。なぜなら、従業員の訓練証明書、工具キャリブレーションおよび保守証明書の記録に容易にアクセスでき、作業班は常に認証された機器を使用でき、より安全な作業環境を実現できるからです。

デジタル化への取り組み
生産性を向上させるには、デジタルテクノロジーを現場に組み込むことが近道となります。工具の使用頻度、保管/使用されている場所、従業員の証明書、工具校正の証明書満期日など、建設現場と工事プロジェクトに関する情報をデジタルテクノロジーを用いて確認できる体制を備えることはとても重要です。貴社のビジネスにおけるより多くの情報が得ることは、生産性が改善できる点や、コストを抑えられる点を把握することを意味しています。
生産性を向上し、コストを抑えます
これらをすべて考慮の上、何から始めればいいかを見定めるのは気が遠くなりそうです。しかしながら、現場の生産性を改善するのにカギとなるこれらの方法を検討すると、時間を節約して大きな成果が得られる領域を特定できます。ご自身ですべてを抱える必要はありません。
ヒルティには、お客様が保有工具を最適化し、資産管理の効率化を行い、隠れたコストを最低限に抑え、生産性を向上される事をご支援する専門家がいます。生産性向上とコスト削減に向けた変革をご支援します。
僅か3万円のご負担で、ヒルティはお客様と共に以下の事を行います。
- 現場、車両および倉庫に保有している工具数のアセスメント。
- 隠れたコストを分析。~これは多くの場合、修理、工具の紛失や盗難、管理費用および工具のダウンタイムによる事業上の損失から構成されます。
- 工具の生産性をモニタリングし、代替案と選択肢を比較検討。
- 未だ気づいていないリスクの発見。
- 工具、資材および証明書管理に関する社内プロセスのスリム化オプションを特定。
- 日々のニーズと最高の安全基準を満たす上で必要となる最適な工具の種類と数量の確認をサポート。
- 生産性を向上し、コストを削減できる箇所を詳細に示した生産性分析レポートを作成。
- 資産およびコンプライアンスの最も効率的な管理方法についてアドバイスを行い、保有工具が事業目標の達成に役立つようにご支援。