ヒルティのコンクリートアンカー引張試験サービス

現場引張試験

不明な耐力値の算出、あと施工アンカーの施工確認はヒルティにお任せください

参照している技術資料でアンカーと母材の組合せを見つけられませんか?留付けの施工品質を確認し、文書化する必要がありますか?ヒルティの現場引張試験がソリューションを提供します。

構造設計に携わる設計者として、より安全で、効率的で、費用対効果の高い設計を行うため、あと施工アンカーの耐力を算出するためにデータが十分ではないかもしれません。母材が、認証、または、技術マニュアルの適用範囲外かもしれません。特に、鉄筋を使用、または、古い、ダメージを受けている可能性があるコンクリートやレンガ、天然石または多孔質材を含んだ改修工事の場合にはほとんど、この状況に出くわすでしょう。

プロジェクトマネージャーとして、品質管理者、プロジェクトオーナー、第3者の確認検査向けに、施工品質を文書化するためのあと施工アンカー、または、あと施工鉄筋定着の確認試験が必要かもしれません。

ヒルティは、いずれの場合でも、現場引張試験サービスを提供します。

ヒルティ担当者が現場で一緒に対応し、荷重と変位の値を含んだ PDF ファイルの試験報告書をお送りします。ご要望に応じて、公式のガイダンスに準拠した耐力の算出、または、品質の評価を記載した評価報告書の作成をオプションとして承ります。

なお、製品の現場試験には、以下のことが含まれません:

  • 認証の代用としての試験
  • 既存認証の上書きとなる試験
  • 比較して「良い」製品を結論付ける試験
  • 適切なアンカー設計の代用としての試験

あと施工アンカーの適切な現場試験は?

アンカー耐力の算出

性能試験(耐力の算出)

あと施工アンカーを選定する必要がある設計に携わる方は、このサービスを標準外の正しいアンカー設計に役立てることができます。選定したコンクリート・レンガへの留付けが設計通りに性能を発揮することを期待できます。

最適な適用時期:

不明または不確定な母材でアンカー耐力を算出する必要がある場合

詳しくはこちら
施工品質の確認試験

確認試験(施工品質の確認)

プロジェクトマネージャー、または、品質管理者の方は、このサービスを現場の工程に影響を与えないよう試験データを取り、文書化することに役立てることができます。ヒルティが提供する試験報告書は、検査者、元請け、仕様決定者に提出できるフォーマットとして作成されています。

最適な適用時期:

あと施工アンカー、または、あと施工鉄筋定着のための施工品質の文書が必要な場合

詳しくはこちら

ヒルティの現場引張試験を選ぶ理由

デジタルデータ転送による変位計測を含む正確で包括的な試験結果
ヒルティのアンカー試験機の最新機種は、ヒューマンエラーの領域を排除し、荷重 - 変位グラフを含む、読み取りを分析ソフトウェアに直接転送することができ、現場引張試験は、時間がかかり、間違いを起こりやすい試験結果を手書きするステップを省いています。

社内認証を取得した試験実施者による、適切で、一貫性のあるサービス
ヒルティは、高度なトレーニングを受けた担当者が現場試験を実施する、厳格で、体系的なアプローチを構築しています。これらを組合せることで試験共通の潜在的な危険を回避しています。

ヒルティ試験機は 370 kN までのすべてのアプリケーションに対応
ヒルティは、すべての想定されるアプリケーションの留付けアンカーを提供しています。高度で専門的なエンジニアリング業務と同様、日々の建設工事の現場試験もヒルティにご用命ください。

試験結果の評価に関する規制の適用範囲
プロジェクトの場所がどこであっても、ヒルティの技術範囲は現地の基準や建築規制に則ります。詳細は、お気軽にヒルティエンジニア、または、営業担当までお問合せください。

重要なポイント:効率的な設計、施工品質の確認・文書化の根拠を得ることができます。

現場引張試験について詳しく知りたい方はこちら