更新する
最小発注数量の関係上、発注数量が更新されましたのでご注意ください。
発注数量が更新されましたのでご注意くださいこれは最小発注数量の設定によるものです。
No. | 問合せ内容 | 回答 |
---|---|---|
1 | DPG 100の本体サイズはどれくらいです か。 |
DPG 100本体は190x110xh62mmで、重量は3kgです。壁際 から60mm以上離れた位置にアンカーボルトがあれば試験 可能です。 |
2 | 動作原理は何ですか。 | アダプターカップリングを回すことにより、アンカーボ ルトにかかる引張力をDPG本体で圧縮力として受け、 これを本体内部の歪ゲージ(ロードセル)で検出してい ます。 |
3 | 標準セット付属のアダプターカップリングの サイズを教えてください。 |
アンカーテスターDPG 100標準セットにはM6、M8、M10、 M12、M16、M20、M24のアダプターカップリングが付属し ています。 |
4 | オプションのアダプターカップリングはありま すか。 |
M22および3/8W、1/2W、5/8W、3/4W、7/8Wのアダプター カップリングが別売品として取り扱いが有りますので御 注文いただけます。 |
ご利用されるアカウントを選択いただくと、お客様固有の価格が表示されます。