STR 4-22 (01)
オリジナル取扱説明書
取扱説明書について
本取扱説明書について
- 警告事項! 本製品をご使用になる前に、同梱の取扱説明書と指示事項、安全上の注意、警告表示、図および製品仕様を読んで、その内容を理解を理解してください。特に、すべての指示事項、安全上の注意、警告表示、図、製品仕様、構成部品と機能に精通しているようにしてください。これを怠ると、感電、火災、および/または重傷事故の危険があります。後日確認できるように、取扱説明書とすべての指示事項、安全上の注意、警告表示を保管しておいてください。
製品はプロ仕様で製作されており、その使用、保守、修理を行うのは、認定を受けトレーニングされた人のみに限ります。これらの人は、遭遇し得る危険に関する情報を入手していなければなりません。製品およびアクセサリーの使用法を知らない者による誤使用、あるいは規定外の使用は危険です。
- 製品に同梱されている取扱説明書は、印刷の時点で最新の技術状況を反映しています。オンラインの Hilti 製品ページで常に最新バージョンをご確認ください。これについては、本取扱説明書のリンク、または QR コード(
の記号)に従ってください。
- 他の人が使用する場合には、本製品とともにこの取扱説明書を一緒にお渡しください。
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
一般的な記号
本製品とともに用いられる記号。![]() |
直流 |
![]() |
切断ブレードの固定には六角レンチ (4 mm) を使用してください。 |
![]() |
作業を開始する前に切断ブレードの固定用ネジを点検してください。 |
![]() |
本製品は、iOS および Android プラットフォームと互換性のある NFC テクノロジーをサポートしています。 |
![]() |
Li-Ionen バッテリー |
![]() |
バッテリーは決して打撃工具として使用しないでください。 |
![]() |
バッテリーは落下させないでください。ぶつけたり、あるいはその他の理由で損傷しているバッテリーは使用しないでください。 |
義務表示
必ず行うべき行為について指摘する義務表示。![]() |
アイシールドを着用する |
警告表示
警告表示は危険について警告するものです。![]() |
手の負傷に関する警告事項 |
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
- 電動工具の接続プラグは電源コンセントにきちんと適合しなければなりません。 プラグは絶対に変更しないでください。 保護接地した電動工具と一緒にアダプタープラグを使用しないでください。 オリジナルのプラグと適切なコンセントを使用することにより、感電の危険を小さくすることができます。
- パイプ、ラジエーター、電子レンジ、冷蔵庫などのアースされた面に体の一部が触れないようにしてください。 体が触れると感電の危険が大きくなります。
- 電動工具を雨や湿気から保護してください。 電動工具に水が浸入すると、感電の危険が大きくなります。
- 電動工具を持ち運んだり、吊り下げたり、コンセントからプラグを抜いたりするときは、必ず本体を持ち、電源コードを持ったり引っ張ったりしないでください。 電源コードを火気、オイル、鋭利な刃物、可動部等に触れる場所に置かないでください。 電源コードが損傷したり絡まったりしていると、感電の危険が大きくなります。
- 屋外工事の場合には、必ず屋外専用の延長コードを使用してください。 屋外専用の延長コードを使用すると、感電の危険が小さくなります。
- 湿った場所で電動工具を作動させる必要がある場合は、漏電遮断器を使用してください。 漏電遮断器を使用すると、感電の危険が小さくなります。
- 電動工具を使用の際には、油断せずに十分注意し、常識をもった作業をおこなってください。 疲れている場合、薬物、医薬品服用およびアルコール飲用による影響下にある場合には電動工具を使用しないでください。 電動工具使用中の一瞬の不注意が重傷の原因となることがあります。
- 個人用保護具および保護メガネを常に着用してください。 負傷の危険を低減するために、電動工具の使用状況に応じた粉じんマスク、耐滑性の安全靴、ヘルメット、耳栓などの個人用保護具を着用してください。
- 電動工具の意図しない始動を防止して下さい。 電動工具を電源および/またはバッテリーに接続する前や本体を持ち上げたり運んだりする前に、本体がオフになっていることを必ず確認してください。 オン/オフスイッチが入っている状態で電動工具のスイッチに指を掛けたまま運んだり、電源に接続したりすると、事故の原因となる恐れがあります。
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
- 電動工具とアクセサリーは慎重に手入れしてください。 可動部分が引っ掛かりなく正常に作動しているか、電動工具の運転に影響を及ぼす各部分が破損・損傷していないかを確認してください。 電動工具をご使用になる前に、損傷部分の修理を依頼してください。 事故の多くは保守管理の不十分な電動工具の使用が原因となっています。
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
- 正しく使用しないと、液漏れが発生することがあります。 その場合、漏れた液には触れないでください。 もしも触れてしまった場合は、水で洗い流してください。 バッテリー液が眼に入った場合は、水で洗い流してから医師の診察を受けてください。 流出したバッテリー液により、皮膚が刺激を受けたり火傷を負う恐れがあります。
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
- 本製品とアクセサリーは、必ず技術的に問題のない状態で使用してください。
- 本製品あるいはアクセサリーには、決して加工や改造を加えないでください。
- 落下する先端工具および/またはアクセサリーによる負傷の危険。作業を開始する前に、バッテリーおよび取り付けたアクセサリーが確実に固定されていることを確認してください。
- 本電動工具の使用時および先端工具の交換時には保護手袋を着用してください。
- 本電動工具は完全に停止してから置くようにしてください。
- 電動工具を搬送している時には本体を作動させないでください。
- 作業者以外の人は作業場から安全な距離だけ遠ざけてください。関係者は全員、作業場で個人保護用具を着用しなければなりません。作業材料や折れた先端工具の破片が飛散して、作業場外の人も負傷する危険があります。
- 作業領域から子供を遠ざけてください。
- 通気溝は常にふさがないようにしてください。通気溝が覆われることによる火傷の危険!
- 製品のランプ(LED)を直接のぞき込んだり、LED で他の人の顔を照射したりしないでください。眼がくらむ恐れがあります。
- 作業を開始する前に、切断ブレードと切断アームに目視確認できる損傷がないか点検してください。
- 作業中は、切断ブレードあるいは可動部品から身体または身体部分を遠ざけてください。そうすることで、挟まれたり、あるいは飛散する破片による負傷を防止してください。
- 本電動工具は、作業場に運んで作業位置にセットしてからスイッチを入れるようにしてください。
- 頭上作業を行う場合には常に切屑回収容器を使用し、作業を開始する前に切屑回収容器のふたが閉じていることを確認してください。
- 電動工具は、ネジ付きロッドの切屑が切屑回収容器から前方へと落下しないように保持してください。
- 切屑回収容器が収納できる切屑の最大長さに注意してください。
- ネジ付きロッドの切屑が落下したり、鋭いバリで負傷しないように注意してください。可能な限り、常に切屑回収容器を使用してください。
- 切断したネジ付きロッドおよび切屑は、熱くてエッジが鋭くなっていることがあります。ネジ付きロッドまたは切屑に触れる必要がある場合は、保護手袋を着用してください。
- 長期間の使用により、ブレードの固定用ネジが緩むことがあります。ご使用の前にその都度、固定用ネジが正しく締め付けられているかを確認し、必要に応じて固定用ネジを締め直してください。
- 電動工具のハウジングが熱くなったら、すぐに作業を中止してください。電動工具が冷えてから作業を再開してください。複数のバッテリーを使用して、あるいはバッテリー充電により中断なしで連続して作業しないでください。
- ご使用前にその都度、ブレードが本体にしっかりと取り付けられていることを確認してください。
バッテリーの慎重な取扱いおよび使用
- Li-Ion バッテリーの安全な取扱いと使用のために、以下の安全上の注意を遵守してください。 これを守らないと、皮膚の炎症、重篤な腐食負傷、化学火傷、火災および/あるいは爆発の原因となることがあります。
- バッテリーは、必ず技術的に問題のない状態で使用してください。
- 損傷を防止して健康にとってきわめて危険なバッテリー液の漏出を防ぐため、バッテリーは慎重に取り扱ってください!
- バッテリーは決して改造したり手を加えたりしないでください!
- バッテリーを分解したり、挟んだり、80°C(176°F)以上に加熱したり、燃やしたりしないでください。
- ぶつけたり、あるいはその他の損傷を受けたバッテリーは、使用したり充電したりしないでください。バッテリーは、損傷の痕跡がないか定期的に点検してください。
- リサイクルあるいは修理されたバッテリーは、決して使用しないでください。
- バッテリーまたはバッテリー式電動工具は、決して打撃工具として使用しないでください。
- バッテリーは、決して直射日光、高温、火花の発生、裸火に曝さないでください。これを守らないと、爆発の原因となることがあります。
- バッテリーの電極に、指、工具、装身具あるいはその他の導電性のある物体で触れないようにしてください。これを守らないと、バッテリーの損傷、物財の損傷および負傷の原因となることがあります。
- バッテリーを雨、湿気、液体から保護してください。バッテリー内に湿気が入り込むと、短絡、感電、火傷、火災あるいは爆発の原因となることがあります。
- 必ずご使用のバッテリータイプ用に指定された充電器と電動工具を使用してください。これについては、充電器や電動工具の取扱説明書の記述を確認してください。
- バッテリーは、爆発の可能性がある場所で使用あるいは保管しないでください。
- バッテリーが掴むことのできないほどに熱くなっている場合は、故障している可能性があります。バッテリーを、目視確認が可能で可燃物のない場所に、可燃性の資材から十分な距離を設けて置いてください。バッテリーを冷ます。1 時間の経過後にも掴むことのできないほどに熱い場合は、そのバッテリーは故障している可能性があります。Hilti サービスセンターにご連絡いただくか、あるいは「Hilti の Li-Ion バッテリーの安全と使用についての注意事項」をお読みください。
製品の説明
製品概要

- 切断アーム(可動)
- 切断アーム(固定)
- ロック解除ボタン(デプスゲージ)
- デプスゲージ
- 機能切り替えスイッチ
- 無段変速スイッチ
- グリップ
- バッテリーロック解除ボタン
- バッテリーステータス表示
- 吊り下げフック
- ロック解除ボタン(取り付けマウント)
- アクセサリーの取り付けマウント
- M6 アダプター付き平行ストッパー
- 切屑回収容器
- 作業用照明(LED)
- 切断ブレード
- 六角レンチ(4 mm)
- アクセサリーの取り付けスリット
正しい使用
本書で説明している製品は、 バッテリー式ネジ付きロッドカッターです。以下のサイズのネジ付きロッドを切断するためのものです:
W3/8(構造用鋼、亜鉛メッキまたはステンレス鋼)
M6 および M8(構造用鋼、亜鉛メッキまたはステンレス鋼)
M10(構造用鋼のみ、亜鉛メッキ)

本製品には、必ず Hilti Nuron の B 22 シリーズの Li-Ion バッテリーを使用してください。最適な出力を得るため、Hilti は本製品に対してこの表に記載されているバッテリーをお勧めします。
これらのバッテリーには、必ずこの表に記載されているシリーズの Hilti の充電器を使用してください。
本体標準セット構成品
バッテリー式ネジ付きロッドカッター、切屑回収容器、デプスゲージ、平行ストッパー、切断ブレードセット、六角レンチ、取扱説明書Li-Ion バッテリーのインジケーター
Hilti Nuron Li-Ion バッテリーは、充電状態、エラーメッセージ、およびバッテリーの状態を表示することができます。充電状態およびエラーメッセージの表示
次の表示を確認するには、バッテリーのリリースボタンを短く押してください。充電状態および不具合は、接続されている製品がオンになっている間常時表示されます。
状態 |
意味 |
---|---|
4 個の LED(4)が常時緑色で点灯 |
充電状態:100 %...71 % |
3 個の LED(3)が常時緑色で点灯 |
充電状態:70 %...51 % |
2 個の LED(2)が常時緑色で点灯 |
充電状態:50 %...26 % |
1 個の LED(1)が常時緑色で点灯 |
充電状態:25 %...10 % |
1 個の LED(1)がゆっくり緑色で点滅 |
充電状態:< 10 % |
1 個の LED(1)が高速で緑色で点滅 |
Li-Ion バッテリーは完全に放電しています。バッテリーを充電してください。 バッテリーの充電の後にも LED が高速で点滅する場合は、Hilti サービスセンターにご連絡ください。 |
1 個の LED(1)が高速で黄色で点滅 |
Li-Ion バッテリーまたは接続されている製品が過負荷、過熱、低温の状態にあるか、あるいはその他の不具合が発生しています。 製品とバッテリーを推奨動作温度にし、使用時に製品が過負荷にならないようにしてください。 メッセージが引き続き出力される場合は、Hilti サービスセンターにご連絡ください。 |
1 個の LED(1)が黄色で点灯 |
Li-Ion バッテリーとそれと接続されている製品とに互換性がありません。Hilti サービスセンターにご連絡ください。 |
1 個の LED(1)が高速で赤色で点滅 |
Li-Ion バッテリーはロックされていて、使用できません。Hilti サービスセンターにご連絡ください。 |
バッテリーの状態に関する表示
バッテリーの状態を確認するには、リリースボタンを 3 秒を超えて押し続けてください。システムは、落下、異物の貫入、外部の熱源による損傷などの誤った使用に起因するバッテリーの機能異常については検知しません。状態 |
意味 |
---|---|
すべての LED がチェイサーライトとして点灯し、続いて 1 個の LED(1)が常時緑色で点灯。 |
バッテリーは引き続き使用することができます。 |
すべての LED がチェイサーライトとして点灯し、続いて 1 個の LED(1)が速く黄色で点滅。 |
バッテリーの状態確認を終了することができませんでした。手順を繰り返すか、Hilti サービスセンターにご連絡ください。 |
すべての LED がチェイサーライトとして点灯し、続いて 1 個の LED(1)が常時赤色で点灯。 |
接続されている製品を引き続き使用できる場合、バッテリーの残り容量は 50% 未満です。 接続されている製品を引き続き使用することができない場合、バッテリーは寿命に達していて交換の必要があります。Hilti サービスセンターにご連絡ください。 |
機能切り替えスイッチ

機能切り替えスイッチの記号の説明
機能 |
意味 |
---|---|
![]() |
切断 ![]()
コントロールスイッチから指を離すことで、いつでもサイクルを中断できます。コントロールスイッチを改めて押すと、コントロールスイッチから指を離した時点での動作段階が続行されます。 |
![]() |
ロック(中間位置) 可動切断アームはロックされていて、動かすことができません。製品を使用して作業していないときは、この機能を選択してください。 |
![]() |
逆動作 コントロールスイッチを操作すると、可動切断アームが開きます。 この機能は、ネジ付きロッドのネジが切断ブレードのネジに正しくかみ合っていない、あるいは製品の保護クラッチが作動した、などの切断中にネジ付きロッドを解放する必要がある場合にのみ使用してください。 |
製品仕様
製品特性
STR 4-22 |
|
---|---|
製品世代 |
01 |
重量 |
2.69 kg |
寸法 (長さ × 幅 × 高さ) |
204 mm × 103 mm × 253 mm |
作動時の周囲温度 |
−17 ℃ … 60 ℃ |
保管温度 |
−20 ℃ … 70 ℃ |
強度区分に関する情報
ネジ付きロッド |
切断可能な強度区分 |
---|---|
W3/8" 構造用鋼 |
4.8 |
M6/M8/M10 構造用鋼 |
4.8 |
W3/8" ステンレス鋼 |
A2-50 |
バッテリー
バッテリー作動電圧 |
21.6 V |
バッテリー重量 |
「正しい使用」の章を参照 |
作動時の周囲温度 |
−17 ℃ … 60 ℃ |
保管温度 |
−20 ℃ … 40 ℃ |
充電開始時のバッテリー温度 |
−10 ℃ … 45 ℃ |
騒音および振動値について
本説明書に記載されているサウンドプレッシャー値および振動値は、規格に準拠した測定方法に基づいて測定したものです。電動工具を比較するのにご使用いただけます。曝露値の暫定的な予測にも適しています。記載されているデータは、電動工具の主要な使用方法に対する値です。電動工具を他の用途で使用したり、異なる先端工具を取り付けて使用したり、手入れや保守が十分でないまま使用した場合には、データが異なることがあります。このような相違により、作業時間全体で曝露値が著しく高くなる可能性があります。
曝露値を正確に予測するためには、電動工具のスイッチをオフにしている時間や、電動工具が作動していても実際には使用していない時間も考慮しなければなりません。このような相違により、作業時間全体で曝露値が著しく低くなる可能性があります。
作業者を騒音および/または振動による作用から保護するために、他にも安全対策を立ててください(例:電動工具および先端工具の手入れや保守、手を冷やさないようにする、作業手順の編成)。
騒音について
サウンドパワーレベル (LWA) |
75 dB(A) |
サウンドプレッシャーレベル (L pA) |
67 dB(A) |
不確実性 (LWA および L pA) |
3 dB(A) |
合計振動値 |
B 22‑55 |
0.2 m/s² |
B 22‑85 |
0.3 m/s² |
|
不確実性(合計振動値) |
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
- 製品からバッテリーを抜き取ります。
転倒防止装置
本製品の落下防止には、必ず Hilti の落下暴発防止装置 #2293133 および Hilti の工具保持ロープ #2261970 を組み合わせて使用してください。- 落下暴発防止装置をアクセサリー用の取り付け開口部に固定してください。しっかりと固定されていることを確認してください。
- 工具保持ロープのスナップフックを落下暴発防止装置に固定し、第 2 のスナップフックを支持構造物に固定します。両方のスナップフックがしっかりと固定されていることを確認してください。
吊り下げフックを使用する

-
吊り下げフックの取り扱いに関する重要な注意事項:
- 吊り下げフックを使用して本製品を持ち上げたり、落下暴発防止装置を取り付けたりしないでください。
- 強風などで本製品が不安定にならないように注意してください。たとえば、振動により手すりから落下する可能性があります。
- 吊り下げフックを使用して本製品を吊り下げる場合には、必ず手すりまたはその他の構造物に吊り下げてください。本製品は、工具ベルトや他の衣類に吊り下げないでください。
- 吊り下げの際、吊り下げフックに無理な力を加えないでください。吊り下げフックが曲がり、本製品が落下する可能性があります。
- ご使用の前にその都度、吊り下げフックとハウジングの吊り下げフック取り付けポイントに曲がり、破断などの目視確認が可能な損傷がないか点検してください。吊り下げフックは、必ず技術的に問題のない状態で使用してください。
アクセサリーを取り外す/取り付ける
ネジ付きロッドカッターには、平行ストッパー、あるいは切屑回収容器などのさまざまなアクセサリーを取り付けることができます。
- ロック解除ボタン(取り付けマウント)を押し続けます。
- 取り付けられているアクセサリーを取り付けマウントから側方へ引き出します。
- アクセサリーを取り付けるには、所定の位置にカチッと音がするまで、アクセサリーを取り付けマウントにスライドさせます。
平行ストッパーを M6 ネジ付きロッドに合わせて変更する
M6 サイズのネジ付きロッドを切断し、平行ストッパーを使用する場合には、アダプターにより平行ストッパーを変更する必要があります。
- ロック解除ボタン(取り付けマウント)を押し続けます。
- 取り付けられているアクセサリーを取り付けマウントから側方へ引き出します (1) 。
- M6 アダプターを平行ストッパーのスロットから引き抜きます (2) 。
- M6 アダプターを平行ストッパーに取り付けます (3) 。
- M6 アダプターがロックします。
- M6 アダプターがロックします。
- ロックする音が聞こえるまで、平行ストッパーを取り付けマウントへとスライドさせます。
切断ブレードを交換する
切断ブレードを取り外す- 機能切り替えスイッチを機能
にセットします。
- 固定用ネジに容易に手が届くようになるまで切断アームを動かします。
- 機能切り替えスイッチを機能
にセットし、バッテリーを取り外します。
- デプスゲージを取り外します、これにはロック解除ボタンを押し続けながらデプスゲージを引き抜きます。
- 可動切断アームの固定用ネジを六角レンチで緩めます。
- 可動切断アームの切断ブレードを取り外します。
- 固定切断アームの固定ネジ用を六角レンチで緩めます。
- 固定切断アームの切断ブレードを取り外します。

- 切断ブレードを取り外します。
- 切断ブレードセットの切断面にバリがないか確認し、必要に応じてヤスリを使用してバリを取り除きます。
- 矢印の方向を確認し、固定切断アームに切断ブレードを取り付けます。
- 矢印は中心を向いています。
- 固定用ネジは簡単にねじ込むことができます。
- 矢印は中心を向いています。
- 固定用ネジで切断ブレードを固定切断アームに取り付けます。
- 矢印の方向を確認し、可動切断アームに切断ブレードを取り付けます。
- 矢印は中心を向いています。
- 固定用ネジは簡単にねじ込むことができます。
- 矢印は中心を向いています。
- 固定用ネジで切断ブレードを可動切断アームに取り付けます。
ご使用方法
本書および製品に記載されている安全上の注意と警告表示に注意してください。切断面のバリ発生についての注意事項
可動切断アーム側では、切断されたネジ付きロッドにバリが発生することは稀です。固定切断アーム側では、設計上の理由から切断されたネジ付きロッドにバリがよく発生します。-
バリは、次の場合にも発生する可能性があります:
- ネジ付きロッドが切断ブレードのネジに正しくかみ合っていない。
- 切断ブレードの状態が好ましくない。
- ネジ付きロッドのねじが不揃い。
- 切断ブレードの固定用ネジが正しく締め付けられていない。
ネジ付きロッドを計測する
デプスゲージを使用する
- ロック解除ボタン(デプスゲージ)を押し続けます。
- デプスゲージを切断する長さへとスライドさせます。
- 長さは本製品のインジケーターで確認してください。

- 必要に応じて、平行ストッパーを M6 サイズのネジ付きロッドに合わせて変更します。
- ネジ付きロッドを切断する長さに置きます。
- 長さは本製品のインジケーターで確認してください。
ネジ付きロッドカッターを操作する
切断時には、切断ブレードのネジがネジ付きロッドのネジに正確にかみ合っている必要があります。これにより、ネジ付きロッドのネジまたは切断ブレードの損傷を防ぐことができます。切断するねじ付きロッドのサイズが切断ブレードのサイズと一致していることを確認してください。- デプスゲージで切断長さを設定します。
- 機能切り替えスイッチを機能
にセットします。
- ネジ付きロッドカッターをネジ付きロッドにセットします。
- サイクルが完了するまでコントロールスイッチを押し続けます。
手入れと保守
製品の手入れ- 付着した汚れを慎重に除去してください。
- 汚れが付着している場合は、通気溝を乾いた柔らかいブラシを使用して慎重に掃除してください。
- 必ず少し湿した布でハウジングを拭いてください。シリコンを含んだ磨き粉はプラスチック部品をいためる可能性があるので使用しないでください。
- 本製品の電気接点を清掃するには、清潔な乾いた布を使用してください。
- 通気溝が詰まっているバッテリーは決して使用しないでください。通気溝を乾いた柔らかいブラシを使用して慎重に掃除してください。
- バッテリーを不必要に粉じんや汚れに曝さないようにしてください。バッテリーは、決して高い湿度に曝さないでください(例:水中に沈める、あるいは雨中に放置する)。
水分が浸入したバッテリーは、損傷したものとして取り扱ってください。そのようなバッテリーは不燃性の容器に隔離し、Hilti サービスセンターにご連絡ください。 - バッテリーには、本製品に使用しているのではないオイルやグリスが付着しないようにしてください。バッテリーに不必要な粉じんあるいは汚れが堆積しないようにしてください。バッテリーは、乾いた柔らかいブラシまたは乾いた布で清掃してください。シリコンを含んだ磨き粉はプラスチック部品をいためる可能性があるので使用しないでください。
バッテリーの電気接点に手を触れないでください、また、工場出荷時に塗布されているグリスを電気接点からぬぐい取らないでください。 - 必ず少し湿した布でハウジングを拭いてください。シリコンを含んだ磨き粉はプラスチック部品をいためる可能性があるので使用しないでください。
- 目視確認可能なすべての部品については損傷の有無を、操作エレメントについては問題なく機能することを定期的に点検してください。
- 損傷および/または機能に問題のある場合は、本製品を使用しないでください。速やかに Hilti サービスセンターに本製品の修理を依頼してください。
- 手入れおよび保守作業の後は、すべての安全機構を取り付けて、それらが問題なく作動するか点検してください。
切断ブレードの交換基準

ネジ付きロッドの切断領域の可動切断ブレードの側に小さなバリが増えてきた場合にも、切断ブレードを交換してください。
バッテリー式工具およびバッテリーの搬送および保管
搬送- バッテリーを取り外してください。
- バッテリーは決して梱包しない状態で搬送しないでください。搬送中のバッテリーは、他のバッテリー電極と接触して短絡の原因となることを防ぐために、過大な衝撃や振動から保護し、あらゆる導電性の物体あるいは他のバッテリーから隔離する必要があります。バッテリーの搬送に関する各国(地域)の規則を遵守してください。
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
いかなるい不具合の発生時にも、バッテリーのステータス表示を確認してください。Li-Ion バッテリーのインジケーター の章を参照してください。この表に記載されていない、あるいはご自身で解消することのできない故障が発生した場合には、弊社営業担当または Hilti サービスセンターにご連絡ください。
故障 |
考えられる原因 |
解決策 |
---|---|---|
バッテリーの LED に何も表示されない |
バッテリーの故障。 |
|
ナットを切断されたネジ付きロッドに取り付けることができない。 |
カッティングエッジでのバリの発生。 |
|
コントロールスイッチを操作しても製品が始動しない。 |
機能切り替えスイッチが ![]() |
|
切断ブレードを取り付けることができない(固定用ネジをねじ込むことができない)。 |
切断ブレードが逆さまに取り付けられている。 |
|
廃棄

メーカー保証
- 保証条件に関するご質問は、最寄りの Hilti 代理店・販売店までお問い合わせください。
Hilti Li-Ion バッテリー
安全と用途に関する注意事項本書において「バッテリー」という用語は、その内部に複数の結合されたリチウムイオンセルを収納している再充電が可能な Hilti 製 Li-Ion バッテリーを指します。バッテリーは Hilti 製電動工具専用で、それ以外の用途には使用できません。必ず純正の Hilti 製バッテリーを使用してください!製品の説明Hilti 製バッテリーは、セル管理システムおよびセル保護システムを装備しています。
このバッテリーは、高い規定のエネルギー密度を可能にするリチウムイオン吸蔵材料を含むセルで構成されています。Li-Ion セルには、メモリー効果がきわめて低いが、衝撃、深放電あるいは高湿度には非常に弱いという特性があります。
Hilti 製バッテリーの使用が許可されている製品については、最寄りの Hilti Store または www.hilti.group でご確認ください。
安全について
- Li-Ion バッテリーの安全な取扱いと使用のために、以下の安全上の注意を遵守してください。 これを守らないと、皮膚の炎症、重篤な腐食負傷、化学火傷、火災および/あるいは爆発の原因となることがあります。
- 損傷を防止して健康にとってきわめて危険なバッテリー液の漏出を防ぐため、バッテリーは慎重に取り扱ってください!
- バッテリーは決して改造したり手を加えたりしないでください!
- バッテリーを分解したり、挟んだり、80°C 以上に加熱したり、燃やしたりしないでください。
- ぶつけたり、あるいはその他の損傷を受けたバッテリーは、使用したり充電したりしないでください。バッテリーは、損傷の痕跡がないか定期的に点検してください。
- リサイクルあるいは修理されたバッテリーは、決して使用しないでください。
- バッテリーまたはバッテリー式電動工具は、決して打撃工具として使用しないでください。
- バッテリーは、決して直射日光、高温、火花の発生、裸火に曝さないでください。これを守らないと、爆発の原因となることがあります。
- バッテリーの電極に、指、工具、装身具あるいはその他の導電性のある物体で触れないようにしてください。これを守らないと、バッテリーの損傷、物財の損傷および負傷の原因となることがあります。
- バッテリーを雨、湿気、液体から保護してください。バッテリー内に湿気が入り込むと、短絡、感電、火傷、火災あるいは爆発の原因となることがあります。
- 必ずご使用のバッテリータイプ用に指定された充電器と電動工具を使用してください。これについては、充電器や電動工具の取扱説明書の記述を確認してください。
- バッテリーは、爆発の可能性がある場所で使用あるいは保管しないでください。
- バッテリーが掴むことのできないほどに熱くなっている場合は、故障している可能性があります。バッテリーを、目視確認が可能で可燃物のない場所に、可燃性の資材から十分な距離を設けて置いてください。バッテリーを冷ます。1 時間の経過後にも掴むことのできないほどに熱い場合は、そのバッテリーは故障している可能性があります。バッテリー火災の際の処置 の章の指示に従ってください。
- バッテリーが損傷した場合は、必ず Hilti サービスセンターにご連絡ください。
- バッテリー液が漏出しているバッテリーは使用しないでください。
- 漏出したバッテリー液は、直接眼および/または皮膚に触れないようにしてください。バッテリー液の取り扱いの際には、必ず保護手袋とアイシールドを着用してください。
- 漏出したバッテリー液を取り除くには、そのための許可を得ている化学洗浄剤を使用してください。バッテリー液の清掃に関する各国(地域)の規則を遵守してください。
- 故障したバッテリーは可燃性の容器内に置かず、乾燥した砂、石灰粉(CaCO3)あるいはケイ酸塩(バーミキュライト)を被せます。続いてカバーを空気が入らないように密閉し、容器を可燃性の気体、液体、物体から遠ざけて保管します。
- 容器の廃棄は、最寄りの Hilti Store あるいは適切な廃棄物処理業者に依頼してください。損傷したバッテリーの搬送に関する各国(地域)の規則を遵守してください。
- 正常ではない充電、異常に長い充電時間、感知できるほどの出力低下、通常ではない LED 動作、あるいはバッテリー液の漏出などのバッテリーの異常動作に注意してください。これらは、バッテリー内部に問題があることを示唆しています。
- バッテリー内部に問題があることが疑われる場合は、Hilti サービスセンターにご連絡ください。
- バッテリーが機能しない場合、バッテリーの充電が不可能な場合、あるいはバッテリー液が漏出する場合は、バッテリーを廃棄する必要があります。メンテナンスおよび廃棄 の章を参照してください。
- 危険なガスおよび爆発の危険があるガスを逃がすために、充分な換気を確保します。
- 煙の発生が著しい場合には、直ちにその場を離れてください。
- 気管に刺激痛のある場合は医師に相談してください。
- 消火を試みる前に、消防に連絡してください。
- バッテリー火災の消火には水以外のものは使用せず、できるだけバッテリーから離れて消火してください。粉末消火器や消火ブランケットは Li-Ion バッテリーには効果がありません。延焼領域については、通常の消火剤で対応できます。
- 大量の燃えているバッテリーを動かそうと試みないでください。火の燃え移っていない物体をバッテリー周辺から遠ざけて、燃えているバッテリーを周囲から隔離します。
- 燃えているバッテリーをシャベルなどに乗せて水の入ったバケツに入れます。冷却効果により、まだ発火の危険がある温度に達していないバッテリーセルへの延焼が低減されます。
- バッテリーを 24 時間以上バケツの中に入れておき、バッテリーを完全に冷まします。
- バッテリーが損傷した場合の対処 の章を参照してください。
- 周囲温度:-17°C...+60°C / 1°F...140°F
- 保管温度:-20°C...+40°C / -4°F...104°F
- バッテリーは充電器内で保管しないでください。充電の後は、必ずバッテリーを充電器から取り出してください。
- バッテリーはできるだけ涼しくて乾燥した場所に保管してください。涼しい場所での保管はバッテリーの作動時間を長くします。バッテリーを太陽の直射下、ラジエーターの上、窓際等で保管しないでください。
- バッテリーは郵送しないでください。損傷していないバッテリーを送付する場合は、運送業者を手配してください。
- バッテリーは決して梱包しない状態で輸送しないでください。輸送中のバッテリーは、他のバッテリー電極と接触して短絡の原因となることを防ぐために、過大な衝撃や振動から保護し、あらゆる導電性の物体あるいは他のバッテリーから隔離する必要があります。バッテリーの搬送に関する各国(地域)の規則を遵守してください。
- バッテリーは清潔に保ち、オイルやグリスで汚さないようにしてください。バッテリーに不要な粉じんあるいは汚れが付着しないようにしてください。バッテリーは、乾いた柔らかい刷毛、あるいは清潔な乾いた布で清掃してください。
- バッテリーは、決して通気溝が覆われた状態で使用しないでください。通気溝を乾いた柔らかいブラシを使用して慎重に掃除してください。
- 内部に異物が入らないようにしてください。
- バッテリー内に湿気が入り込まないようにしてください。バッテリー内に湿気が入り込んだ場合は、そのバッテリーは損傷したものとして取り扱い、不燃性の容器に入れて隔離してください。
- バッテリーが損傷した場合の対処 の章を参照してください。
- 誤った方法で廃棄すると、漏出するガスあるいはバッテリー液により健康を損なう危険があります。バッテリーの廃棄は、最寄りの Hilti Store あるいは適切な廃棄物処理業者に依頼してください。損傷したバッテリーの搬送に関する各国(地域)の規則を遵守してください。
- バッテリーを一般ゴミとして廃棄してはなりません。
- バッテリーは子供が手を触れることのないように廃棄してください。短絡を防止するために接続部を非導電性のもので覆ってください。
適合宣言
適合宣言製造者は、単独の責任において本書で説明している製品が有効な法規と有効な標準規格に適合していることを宣言します。技術資料は本書の後続の頁に記載されています:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
製品データ
バッテリー式ネジ付きロッドカッター |
STR 4-22 |
製品世代 |
01 |
製造番号 |
1‒99999999999 |