IC-BLE
オリジナル取扱説明書
取扱説明書について
本取扱説明書について
- 警告事項! 本製品をご使用になる前に、同梱の取扱説明書と指示事項、安全上の注意、警告表示、図および製品仕様を読んで、その内容を理解を理解してください。特に、すべての指示事項、安全上の注意、警告表示、図、製品仕様、構成部品と機能に精通しているようにしてください。これを怠ると、感電、火災、および/または重傷事故の危険があります。後日確認できるように、取扱説明書とすべての指示事項、安全上の注意、警告表示を保管しておいてください。
製品はプロ仕様で製作されており、その使用、保守、修理を行うのは、認定を受けトレーニングされた人のみに限ります。これらの人は、遭遇し得る危険に関する情報を入手していなければなりません。製品およびアクセサリーの使用法を知らない者による誤使用、あるいは規定外の使用は危険です。
- 製品に同梱されている取扱説明書は、印刷の時点で最新の技術状況を反映しています。オンラインの Hilti 製品ページで常に最新バージョンをご確認ください。これについては、本取扱説明書のリンク、または QR コード(
の記号)に従ってください。
- 他の人が使用する場合には、本製品とともにこの取扱説明書を一緒にお渡しください。
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
工具およびバッテリーを一般ゴミとして廃棄してはなりません |
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
本体は、iOS および Android プラットフォームと互換性のある NFC テクノロジーをサポートしています。 |
![]() |
本製品がそれに該当する場合、本製品はこの認証機関により適用される規格に従って米国およびカナダ市場に対して認証されています。 |
製品情報

機種名および製造番号は銘板に表示されています。
- 製造番号を以下の表に書き写しておいてください。ヒルティ代理店やサービスセンターへお問い合わせの際には、製品データが必要になります。
製品データBluetooth モジュール セット:IC-BLE
レシーバーモジュール:IC-RC
リモートコントロールユニット:IC-RM製品世代 01 製造番号
適合宣言

技術資料は本書の後続の頁に記載されています:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
安全
一般安全注意事項
安全上の注意および指示事項をすべてお読みください。 安全上の注意および指示事項が書かれた説明書はすべて大切に保管してください。- 本製品を使用の際には、油断せずに十分注意し、常識をもった作業をおこなってください。疲労時、薬物、医薬品服用およびアルコール飲用による影響下にある場合には本製品を使用しないでください。本製品使用中の一瞬の不注意が重傷事故の原因となることがあります。
- 電動工具とアクセサリーは慎重に手入れしてください。可動部分が引っ掛かりなく正常に作動しているか、電動工具の運転に影響を及ぼす各部分が破損・損傷していないかを確認してください。電動工具をご使用になる前に、損傷部分の修理を依頼してください。事故の多くは保守管理の不十分な電動工具の使用が原因となっています。
- 本製品を雨や湿気から保護してください。電動工具に水が浸入すると、感電の危険が大きくなります。
- 本製品の修理は必ず認定サービスセンターにお申し付けください。また、必ず純正修理部品を使用してください。これによりモジュールの安全性が確保されます。
- 本製品は子供の手が届かないところに保管してください。
製品に関する安全上の注意
- 梱包内容に問題や欠品がないか点検してください。本製品に不備あるいは作動に影響を与えるような不具合が認められる場合は、専門の知識を有する人員によりそれらを解消してください。
- 本製品が正しく取り付けられ、固定されていることを確認してください。
その他の安全上の注意
- 電動工具への取り付け時には、ハンドルおよびその他のグリップ面が邪魔されることなく、確実に保持できるように注意してください。
- リモートコントロールユニットは、電動工具の回転部分、および手や腕などの身体部位に固定しないでください。
- 本製品は適用される基準の厳しい要求事項に適合していますが、Hilti は、本製品が強い電磁放射により発生する障害の原因となることを完全に排除することはできません。このことは、誤作動の原因となることがあります。また Hilti は、他の電気機器(航空機のナビゲーション装置など)との干渉の可能性も排除することはできません。
ボタン電池の慎重な取扱いおよび使用
- ボタン電池は決して飲み込まないでください。 ボタン電池を飲み込むと、2 時間以内に重篤な体内腐食により死亡する可能性があります。
- ボタン電池は子供の手にわたることがないようにしてください。 ボタン電池を飲み込んだ、あるいは他の身体の開口部から体内に入った疑いのある場合は、地域の毒物管理センターに連絡して処置に関する情報を確認してください。
- 必ず本取扱説明書に記載されているボタン電池を使用してください。 他のボタン電池や他の電源を使用しないでください。
- 再充電が不可能なボタン電池は、充電してはなりません。 ボタン電池は、内容物が漏れ出たり、爆発したり、燃えたり、負傷の原因となることがあります。
- ボタン電池を強制的に放電、充電、分解、燃焼させないでください。ボタン電池は、メーカーが指定する最高温度を超過する温度にしないでください。 これを守らないと、ガスの漏出、漏れ、爆発により負傷し、化学熱傷を負う危険があります。
- 使用済みのボタン電池は取り外して、ご使用の地域の規則に従って直ちにリサイクルまたは廃棄してください。ボタン電池は子供の手の届かないところに保管してください。 ボタン電池は家庭ゴミとして処分したり、燃やしたりしないでください。放電したボタン電池は内容物が漏れ出て、それにより製品を損傷したり、人が負傷する危険があります。
- 使用済みのボタン電池でも、重傷や死亡事故の原因となることがあります。使用済みのボタン電池は、新品のボタン電池同様に慎重に取り扱ってください。
- 損傷したボタン電池は、水に触れないようにしてください。 漏れ出たリチウムが水と反応して水素を発生させ、火災、爆発、あるいは人員の負傷の原因となることがあります。
製品の説明
製品概要

- 固定用ネジの穴
- LED インジケーター
- Bluetooth 操作ボタン
- ON/OFF 操作ボタン
- LED インジケーター
- 接続フック
- シールラバー(サクションホースまたは電動工具への取り付け)
正しい使用
本書で説明している製品は、リモートコントロールユニット付きの Bluetooth レシーバーモジュールで、Hilti の集じん機に後付けすることができます。集じん機を無線でオン/オフするためのものです。
リモートコントロールユニットは、サクションホースに取り付けるように設計されています。
本体標準セット構成品
無線リモートコントロールユニット、レシーバーモジュール、固定用ネジ(2 本)、シールラバー、取扱説明書Bluetooth®
Bluetooth ® のワードマークおよびロゴは、登録商標でありBluetooth SIG, Inc. の所有に帰するものです。Hilti AG によるこれらのワードマーク/ロゴの使用は、すべてライセンスに基づいて行われています。Bluetooth は無線データ転送機能で、これに対応した 2 台の機器の短距離における通信を可能にします。
Hilti の Bluetooth モジュールは、工場出荷時に同送のリモートコントロールユニットとカップリングされていて、使用前に自動的に接続されます。
BLE-Mute 機能
BLE-Mute は、リモートコントロールユニットと集じん機のレシーバーモジュール間の無線通信を一時的に中断します。このモードは、たとえば航空機での搬送時あるいは病院などでの作業時に作動させます。→ BLE-Mute機能を作動させる :ON/OFF 操作ボタンを押して、そのまま 10 秒間押し続けます。
→ BLE-Mute機能を非作動にする :ON/OFF 操作ボタンを押して、そのまま 3 秒間押し続けます。
LED インジケーターの光信号
リモートコントロールユニットおよびレシーバーモジュールには、それぞれ様々な運転状態を表示する LED インジケーターがあります。以下の IED 信号が表示されます:
LED 信号 |
意味 |
---|---|
リモートコントロールユニットまたはレシーバーモジュール LED が点灯しない |
オプション A: BLE-Mute-機能が有効になっています。 オプション B: ボタン電池の容量が低すぎるか、あるいはレシーバーモジュールが正しく集じん機に取り付けられていません。 |
レシーバーモジュール: LED がパルス点滅する(約 2 秒間隔) |
リモートコントロールユニットとレシーバーモジュールがカップリングされ、正常に作動しています。 この状態が通常の作動モードです。 |
リモートコントロールユニットまたはレシーバーモジュール LED が高速で点滅 |
カップリングモードが有効です。 リモートコントロールユニットとレシーバーモジュールは工場出荷時にカップリングされています。初回使用時には、通常の作動モードが直接表示されます。 |
製品仕様
製品特性
IC-RC |
IC-RM |
|
---|---|---|
電源電圧 |
3.3 V |
3.3 V |
消費電流 |
50 mA |
20 mA |
電池 |
·/· |
CR2032 |
寸法 (長さ × 幅 × 高さ) |
62 mm × 43 mm × 14 mm |
40 mm × 37 mm × 21 mm |
動作温度 |
−15 ℃ … 50 ℃ |
−15 ℃ … 50 ℃ |
保管温度 |
−20 ℃ … 70 ℃ |
−20 ℃ … 70 ℃ |
信号有効距離(外部条件に大幅に影響される) |
30 m |
30 m |
Bluetooth
通信規格 |
Bluetooth® 5 |
周波数 |
2,404 GHz … 2,480 GHz |
最大送信出力 |
4 dBm |
ご使用方法
レシーバーモジュールを取り付ける

- 集じん機のブラインドカバーの 2 本の固定用ネジを緩めます。
- ブラインドカバーを取り外します。
- プラグをソケットに差し込みます。
- プラグ接続のコーディングに注意してください。
- プラグがロックされます。
- プラグ接続のコーディングに注意してください。
- レシーバーモジュールをサポートにセットします。
- レシーバーモジュールを 2 本の固定用ネジで固定します。
- リモートコントロールユニットをサクションホースに取り付けます。
- シールラバーを使用してリモートコントロールユニットをしっかりと固定します。
リモートコントロールユニットとレシーバーモジュールをカップリングする
1 つのセットのリモートコントロールユニットとレシーバーモジュールは、工場出荷時にカップリングされています。2 つのコンポーネントの一方を交換あるいは追加装備する場合は、2 つの製品を手動でカップリングすることができます。カップリングモードは、BLE-Mute モードを非作動にしている場合も作動状態になります。- 接続する製品(リモートコントロールユニットおよびレシーバーモジュール)の操作ボタンを押し、3 秒間押し続けます。
- LED インジケーターが点滅します(リモートコントロールユニットおよびレシーバーモジュール)。
- LED インジケーターが点滅します(リモートコントロールユニットおよびレシーバーモジュール)。
- カップリングプロセスが終了するまでお待ちください。
- カップリングプロセスが終了すると、LED インジケーターがパルス点滅します(レシーバーモジュール)。
- カップリングプロセスが終了すると、LED インジケーターがパルス点滅します(レシーバーモジュール)。
リモートコントロールユニットを使用する
リモートコントロールユニットにより、集じん機を離れた場所からオン/オフすることができます。シールラバーにより、リモートコントロールユニットをサクションホースまたは電動工具に固定することができます。グリップ面あるいは安全機構の邪魔にならないように注意してください。- 集じん機を Bluetooth モードにします。
- 集じん機の取扱説明書の注意事項を確認してください。
- 集じん機の取扱説明書の注意事項を確認してください。
- オン/オフするには、ON/OFF 操作ボタンを押します。
電池(リモートコントロールユニット)を交換する
- 適切な道具(硬貨など)を使用して電池収納部のカバーを開きます。
- 空の電池を取り外します。
- 新しい電池を + 極を上に向けて電池収納部に挿入します。
- 電池のタイプ:ボタン電池 CR2032
- 電池のタイプ:ボタン電池 CR2032
- 電池収納部のカバーを閉じます。
手入れと保守
手入れ- 強固に付着した汚れは慎重に除去してください。
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
搬送- 本製品は先端工具を装着した状態で搬送しないでください。
- 搬送の際に確実に固定されているか確認してください。
- 搬送の後にはその都度、目視確認可能なすべての部品について損傷の有無を、操作エレメントについて問題なく機能することを点検してください。
- 本製品は、必ず電源プラグを抜いた状態で保管してください。
- 本製品は、乾燥している場所に、子供や権限のない人が手を触れることのないようにして保管してください。
- 長期にわたっての保管の後には、目視確認可能なすべての部品について損傷の有無を、操作エレメントについて問題なく機能することを点検してください。
故障時のヒント
不具合が集じん機で発生しているのか確認し、集じん機の取扱説明書の不具合解消に関する注意事項をお読みください。この表に記載されていない、あるいはご自身で解消することのできない故障が発生した場合には、弊社営業担当または Hilti サービスセンターにご連絡ください。
故障 |
考えられる原因 |
解決策 |
---|---|---|
操作ボタンを押したとき LED が点灯しない |
ボタン電池が空 |
|
リモートコントロールユニットの故障 |
|
|
LED が点灯しない(本体スイッチは AUTO になっている) |
レシーバーモジュールのケーブルが正しく集じん機に差し込まれていない |
|
レシーバーモジュールが正しく取り付けられていない |
||
レシーバーモジュールの故障 |
|
|
集じん機が始動しないおよび/またはリモートコントロールユニットでの入力に反応しない |
ボタン電池が空 |
|
レシーバーモジュールとリモートコントロールユニットとの接続が構築されていない |
|
|
カップリングプロセスが中断されたか、あるいはカップリングプロセスに失敗した |
||
不具合原因は集じん機にある |
|
廃棄

メーカー保証
- 保証条件に関するご質問は、最寄りの Hilti 代理店・販売店までお問い合わせください。
その他の情報

FCC 注意事項(米国用)/IC 注意事項(カナダ用)
本設備は、FCC 規定の第 15 条、および ISED の RSS‑210 仕様に適合しています。ご使用前に、以下の点につきご了承下さい。
- 本体は有害な干渉を引き起こさないでしょう。
- 本体は、予期せぬ操作を引き起こすような干渉をも受信する可能性があります。