R 6-22
オリジナル取扱説明書
文書について
本書について
- ご使用前に本書をすべてお読みください。このことは、安全な作業と問題のない取扱いのための前提条件となります。
- 本書および製品に記載されている安全上の注意と警告表示に注意してください。
- 取扱説明書は常に製品とともに保管し、他の人が使用する場合には、製品と取扱説明書を一緒にお渡しください。
記号の説明
警告表示
警告表示は製品の取扱いにおける危険について警告するものです。以下の注意喚起語が使用されています:取扱説明書の記号
この取扱説明書では、以下の記号が使用されています:![]() |
取扱説明書に注意してください |
| 本製品を効率良く取り扱うための注意事項や役に立つ情報 |
|
| リサイクル可能な部品の取扱い |
|
| 電動工具およびバッテリーを一般ゴミとして廃棄してはなりません |
|
| Hilti Li-Ion バッテリー |
|
| Hilti 充電器 |
図中の記号
図中では以下の記号が使用されています:| この数字は本取扱説明書冒頭にある該当図を示しています。 |
|
| 付番は図中の作業手順の順序に対応していて、本文の作業手順とは一致しない場合があります。 |
|
| 概要図 には項目番号が付されていて、製品概要 セクションの凡例の番号に対応しています。 |
|
| この記号は、製品の取扱いの際に特に注意が必要なことを示しています。 |
製品により異なる記号
製品に表示されている記号
製品には以下の記号が使用されている場合があります:![]() |
電気絶縁保護クラス II(二重絶縁) |
| 屋内でのみ使用してください |
|
| 本体は、iOS および Android プラットフォームと互換性のある NFC テクノロジーをサポートしています。 |
|
| 使用されている Hilti Li-Ion バッテリーのモデルシリーズ。正しい使用 の章の記載に注意してください。 |
|
| Li-Ionen バッテリー |
|
![]() |
本製品がそれに該当する場合、本製品はこの認証機関により適用される規格に従って米国およびカナダ市場に対して認証されています。 |
製品情報
製品はプロ仕様で製作されており、その使用、保守、修理を行うのは、認定を受けトレーニングされた人のみに限ります。これらの人は、遭遇し得る危険に関する情報を入手していなければなりません。製品およびアクセサリーの使用法を知らない者による誤使用、あるいは規定外の使用は危険です。
機種名および製造番号は銘板に表示されています。
- 製造番号を以下の表に書き写しておいてください。ヒルティ代理店やサービスセンターへお問い合わせの際には、製品データが必要になります。
製品データラジオ R 6-22 製品世代 01 製造番号
適合宣言
技術資料は本書の後続の頁に記載されています:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
安全
一般安全注意事項
注意! 注意事項のすべてをよくお読みください。注意事項に従わない場合、感電、火災、重傷事故が発生する危険があります。注意事項は大切に保管してください。
作業場の安全確保
- 作業場の採光に十分配慮してください。
- 本体の加工や改造は絶対に行わないでください。
- 本体は壁面への固定を前提にして製造されていません。
- 作業場はきれいに保ち、十分に明るくしてください。ちらかった暗い場所での作業は事故を起こす恐れがあります。
- 肉体的、感覚的、精神的な制約があったり、または経験や知識が不足している人(子供を含む)は、本製品をご使用いただけません。これらの人については、責任のある人員が装置の安全な取り扱いについて教え、装置の使用の際には監督の必要があります。
- 装置で遊んではいけないことを子供に説明してください。
- 8 歳以上の子供については、責任のある人員が装置の安全な取り扱いについて教え、装置の使用の際には監督の必要があります。
- リングやネックレスなどの装身具を身に着けないでください。装身具は短絡や火傷の原因となる可能性があります。
- 電気接点に触れないでください。
- Li‑Ion バッテリーの搬送、保管、作動については特別規定を守ってください。
- バッテリーは高温、直射日光および火気を避けて保管してください。
- バッテリーを分解したり、挟んだり、80°C 以上に加熱したり、燃やしたりしないでください。
- 衝撃を受けたことのあるバッテリー、1 m を超える高さから落下したことのあるバッテリー、あるいはその他の損傷を被っているバッテリーを使用あるいは充電しないでください。この場合には、必ず最寄りの Hilti サービスセンター にご連絡ください。
- バッテリーが掴むことのできないほどに熱くなっている場合は、故障している可能性があります。バッテリーを、目視確認が可能で可燃物のない場所に、可燃性の資材から十分な距離を設けて置いてください。バッテリーを冷ます。1 時間の経過後にも掴むことのできないほどに熱い場合は、そのバッテリーは故障している可能性があります。Hilti サービスセンター に連絡してください。
- 本体の修理は必ず認定サービスセンターにお申し付けください。また、必ず純正部品を使用してください。これにより装置の安全性が確保されます。
バッテリーの慎重な取扱いおよび使用
- Li-Ion バッテリーの安全な取扱いと使用のために、以下の安全上の注意を遵守してください。 これを守らないと、皮膚の炎症、重篤な腐食負傷、化学火傷、火災および/あるいは爆発の原因となることがあります。
- バッテリーは、必ず技術的に問題のない状態で使用してください。
- 損傷を防止して健康にとってきわめて危険なバッテリー液の漏出を防ぐため、バッテリーは慎重に取り扱ってください!
- バッテリーは決して改造したり手を加えたりしないでください!
- バッテリーを分解したり、挟んだり、80°C(176°F)以上に加熱したり、燃やしたりしないでください。
- ぶつけたり、あるいはその他の損傷を受けたバッテリーは、使用したり充電したりしないでください。バッテリーは、損傷の痕跡がないか定期的に点検してください。
- リサイクルあるいは修理されたバッテリーは、決して使用しないでください。
- バッテリーまたはバッテリー式電動工具は、決して打撃工具として使用しないでください。
- バッテリーは、決して直射日光、高温、火花の発生、裸火に曝さないでください。これを守らないと、爆発の原因となることがあります。
- バッテリーの電極に、指、工具、装身具あるいはその他の導電性のある物体で触れないようにしてください。これを守らないと、バッテリーの損傷、物財の損傷および負傷の原因となることがあります。
- バッテリーを雨、湿気、液体から保護してください。バッテリー内に湿気が入り込むと、短絡、感電、火傷、火災あるいは爆発の原因となることがあります。
- 必ずご使用のバッテリータイプ用に指定された充電器と電動工具を使用してください。これについては、充電器や電動工具の取扱説明書の記述を確認してください。
- バッテリーは、爆発の可能性がある場所で使用あるいは保管しないでください。
- バッテリーが掴むことのできないほどに熱くなっている場合は、故障している可能性があります。バッテリーを、目視確認が可能で可燃物のない場所に、可燃性の資材から十分な距離を設けて置いてください。バッテリーを冷ます。1 時間の経過後にも掴むことのできないほどに熱い場合は、そのバッテリーは故障している可能性があります。Hilti サービスセンターにご連絡いただくか、あるいは「Hilti の Li-Ion バッテリーの安全と使用についての注意事項」をお読みください。
製品の説明
概要
- ディスプレイ
- 電源ボタン
- キャリンググリップ
- アンテナ
- レギュレーター
- ハウジング
- ゴム製ジャケット
- モードボタン
- プリセットボタン
- Bluetooth ボタン
- イコライザーボタン
- 時間設定
- USB 接続
- AUX 接続
- バッテリー
- NFC 接続部
- 電池収納部
正しい使用
本書で説明している製品は工事現場用ラジオです。本製品はラジオ受信機として、あるいは Bluetooth を介してリンクされた、または AUX ケーブルを介して本製品に接続された様々な端末機器を介して、音楽を再生するためのものです。
本製品は、工事現場環境を想定して設計されています。本製品を流水などの湿気に曝さないでください。
本製品は屋内でのみ使用してください。
本製品には、必ず Hilti の B 22 シリーズの Li-Ion バッテリーを使用してください。Hilti は、本製品に対してこの表に記載されているバッテリーを使用されることをお勧めします。
これらのバッテリーには、必ず本書に記載されているシリーズの Hilti の充電器を使用してください。
本体標準セット構成品
工事現場用ラジオ、単 4 電池(2 本)、取扱説明書。Bluetooth
本製品は Bluetooth を装備しています(オプション)。Bluetooth は無線データ転送機能で、これに対応した 2 台の機器の短距離における通信を可能にします。
Li-Ion バッテリーのインジケーター
Hilti Nuron Li-Ion バッテリーは、充電状態、エラーメッセージ、およびバッテリーの状態を表示することができます。充電状態およびエラーメッセージの表示
次の表示を確認するには、バッテリーのリリースボタンを短く押してください。充電状態および不具合は、接続されている製品がオンになっている間常時表示されます。
| 状態 |
意味 |
|---|---|
| 4 個の LED(4)が常時緑色で点灯 |
充電状態:100 %...71 % |
| 3 個の LED(3)が常時緑色で点灯 |
充電状態:70 %...51 % |
| 2 個の LED(2)が常時緑色で点灯 |
充電状態:50 %...26 % |
| 1 個の LED(1)が常時緑色で点灯 |
充電状態:25 %...10 % |
| 1 個の LED(1)がゆっくり緑色で点滅 |
充電状態:< 10 % |
| 1 個の LED(1)が高速で緑色で点滅 |
Li-Ion バッテリーは完全に放電しています。バッテリーを充電してください。 バッテリーの充電の後にも LED が高速で点滅する場合は、Hilti サービスセンターにご連絡ください。 |
| 1 個の LED(1)が高速で黄色で点滅 |
Li-Ion バッテリーまたは接続されている製品が過負荷、過熱、低温の状態にあるか、あるいはその他の不具合が発生しています。 製品とバッテリーを推奨動作温度にし、使用時に製品が過負荷にならないようにしてください。 メッセージが引き続き出力される場合は、Hilti サービスセンターにご連絡ください。 |
| 1 個の LED(1)が黄色で点灯 |
Li-Ion バッテリーとそれと接続されている製品とに互換性がありません。Hilti サービスセンターにご連絡ください。 |
| 1 個の LED(1)が高速で赤色で点滅 |
Li-Ion バッテリーはロックされていて、使用できません。Hilti サービスセンターにご連絡ください。 |
バッテリーの状態に関する表示
バッテリーの状態を確認するには、リリースボタンを 3 秒を超えて押し続けてください。システムは、落下、異物の貫入、外部の熱源による損傷などの誤った使用に起因するバッテリーの機能異常については検知しません。| 状態 |
意味 |
|---|---|
| すべての LED がチェイサーライトとして点灯し、続いて 1 個の LED(1)が常時緑色で点灯。 |
バッテリーは引き続き使用することができます。 |
| すべての LED がチェイサーライトとして点灯し、続いて 1 個の LED(1)が速く黄色で点滅。 |
バッテリーの状態確認を終了することができませんでした。手順を繰り返すか、Hilti サービスセンターにご連絡ください。 |
| すべての LED がチェイサーライトとして点灯し、続いて 1 個の LED(1)が常時赤色で点灯。 |
接続されている製品を引き続き使用できる場合、バッテリーの残り容量は 50% 未満です。 接続されている製品を引き続き使用することができない場合、バッテリーは寿命に達していて交換の必要があります。Hilti サービスセンターにご連絡ください。 |
ディスプレイ表示
ディスプレイ表示ディスプレイ表示
![]() |
音源として AM が選択されました。 |
![]() |
音源として FM が選択されました。 |
![]() |
音源として DAB が選択されました。(すべての市場で使用できるわけではありません。) |
![]() |
音源として AUX が選択されました。 |
![]() |
音源として Bluetooth が選択されました。 |
![]() |
音楽再生のためモバイル端末機器が Bluetooth を介して接続されています。 本製品が可能な接続を探索している間、あるいは接続を構築している間、記号が点滅します。 |
![]() |
低音設定を表示します。 |
![]() |
高音設定を表示します。 |
![]() |
再生がステレオで行われることを表示します。受信強度が十分な場合、自動的にステレオ再生が行われます。 |
![]() |
放送局のメモリーポジションを表示します。 |
![]() |
時刻を表示します。 設定モードでは記号が点滅します。 |
![]() |
DAB 受信信号が弱すぎます。 |
モバイル端末機器の設定の可能性
製品仕様
製品特性
| 消費電力 |
160 W |
| バッテリー作動電圧 |
22 V |
| バッテリーパック |
Li-Ion |
| 重量 (バッテリーを含まない) |
5.1 kg |
| 周波数帯域 AM |
526.5 kHz …1,606.5 kHz |
| 周波数帯域 FM |
87.5 MHz …108 MHz |
| DAB / DAB+ |
174 MHz …240 MHz |
| 出力電圧 USB |
5.0 V / 2.1 A |
| 周囲温度 |
−17 ℃ …40 ℃ |
Bluetooth
| Bluetooth 放射出力 |
7.30 dBm |
| Bluetooth 周波数 |
2,402 MHz …2,480 MHz |
バッテリー
| バッテリー作動電圧 |
21.6 V |
| Gewicht Akku |
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung" |
| 作動時の周囲温度 |
−17 ℃ …60 ℃ |
| 保管温度 |
−20 ℃ …40 ℃ |
| 充電開始時のバッテリー温度 |
−10 ℃ …45 ℃ |
作業準備
本書および製品に記載されている安全上の注意と警告表示に注意してください。バッテリーを充電する
- 充電の前に充電器の取扱説明書をお読みください。
- バッテリーと充電器の電気接点は汚れがなく、乾燥していることを確認してください。
- バッテリーは許可された充電器で充電してください。
バッテリーを装着する
- はじめてお使いになる前にバッテリーをフル充電してください。
- ロックの音が聞こえるまでバッテリーを製品へとスライドさせます。
- バッテリーがしっかりと装着されていることを確認してください。
バッテリーを取り外す
- バッテリーのリリースボタンを押します。
- 製品からバッテリーを抜き取ります。
バックアップ電池を挿入する
- 電池収納部のカバーを取り外します。
- 本体に同梱されている 2 本の 単 4 電池を電池収納部に挿入します。
- 電池収納部のカバーを取り付けます。
本体をオにする/オフにする
- 電源ボタンを押します。
ご使用方法
本書および製品に記載されている安全上の注意と警告表示に注意してください。Bluetooth 接続を確立する
- Bluetooth ボタンを押します。
- ラジオを最初に手動でリンクする際には、Bluetooth ボタンを約 2 秒間押し続けてください。
- Bluetooth 記号が点滅します。
- モバイル端末機器で Hilti ラジオを選択します。
- 機器がリンクされていると、ディスプレイに Bluetooth 記号とペアリング記号が常時表示されます。
- Bluetooth 記号が点滅します。
- ラジオが既にモバイル端末機器とリンクされている場合は、Bluetooth ボタンを押します。
- 接続は自動的にスタートし、画面上でペアリング記号が点滅を開始します。
- ラジオは最長で 3 分間信号を探索します。
- 機器が接続されていると、ディスプレイにペアリング記号が表示されます。
- ラジオがリンクされているモバイル端末機器の位置を特定すると、ディスプレイに Bluetooth 記号が表示されます。
- 接続は自動的にスタートし、画面上でペアリング記号が点滅を開始します。
- ラジオがもう 1 台ある場合には、2 台のラジオを介して音楽を同時にステレオで聞くことができます。
- ラジオ (A) はモバイル端末機器と接続されています。このラジオはマスター機器として機能します。
- ラジオ (B) をオンにします。
- ラジオ (B) の Bluetooth ボタンを押します。
- マスター機器 (A) のプリセットボタンを押します(接続に成功するとトーン信号が鳴ります)。
- それからすぐに、音楽は両方のラジオでステレオ再生されます。
- ラジオ (A) はモバイル端末機器と接続されています。このラジオはマスター機器として機能します。
NFC 接続を確立する
- お客様のモバイル端末機器が NFC 機能をサポートしている場合は、モバイル端末機器で NFC 機能を有効にします。
- モバイル端末機器をラジオの NFC 接続部の直近にかざします。NFC 接続部は本体の右側にあり、NFC 記号で識別できます。
音源を設定する
- モードボタンを押します。
- 希望の音源を選択します。
放送局を選局して保存する
- レギュレーターを使用して周波数を選択します。
- プリセットボタンを押します。
- レギュレーターを押してこの周波数を保存します。
アンテナを調整する
- アンテナは、受信状態が最良になる方向に向けてください。
音量を設定する
- 音量を大きくするには、電源ボタンを時計方向に回します。
- 音量を小さくするには、電源ボタンを反時計方向に回します。
イコライザー設定
- イコライザーボタン (EQ) を押します。
- レギュレーターを使用して、低音を設定するか高音を設定するかを選択します。
- レギュレーターを使用して設定を変更します。
Bluetooth を介して外部モバイル端末機器からの音楽を再生する
- モバイル端末機器を Bluetooth を介してラジオに接続します。
- 再生モード(Bluetooth)を選択します。
- 音楽をスタートさせる/一時停止するには、モバイル端末機器でスタート/ポーズボタンを押すか、レギュレーターを押します。
- 楽曲を変更してスタートさせるには、モバイル端末機器の矢印ボタンを使用するか、レギュレーターを回してください。
AUX 接続を介して外部機器からの音楽を再生する
- 再生モード(AUX または Bluetooth)を選択します。
- 音楽をスタートさせる/一時停止するには、モバイル端末機器でスタート/ポーズボタンを押します。
- 楽曲を変更してスタートさせるには、外部機器の矢印ボタンを使用してください。
時計を設定する
- 時計ボタンを押します。
- レギュレーターを使用して時刻を設定します。
- レギュレーターを短く押して時刻を保存します。
- レギュレーターを使用して時刻を同期するかどうかを選択し、レギュレーターを短く押して選択を確定します。
USB 充電機能
- モバイル端末機器を、USB ケーブルを介してラジオの USB 接続部に接続します。
手入れと保守
製品の手入れ- 付着した汚れを慎重に除去してください。
- 汚れが付着している場合は、通気溝を乾いた柔らかいブラシを使用して慎重に掃除してください。
- 必ず少し湿した布でハウジングを拭いてください。シリコンを含んだ磨き粉はプラスチック部品をいためる可能性があるので使用しないでください。
- 本製品の電気接点を清掃するには、清潔な乾いた布を使用してください。
- 通気溝が詰まっているバッテリーは決して使用しないでください。通気溝を乾いた柔らかいブラシを使用して慎重に掃除してください。
- バッテリーを不必要に粉じんや汚れに曝さないようにしてください。バッテリーは、決して高い湿度に曝さないでください(例:水中に沈める、あるいは雨中に放置する)。
水分が浸入したバッテリーは、損傷したものとして取り扱ってください。そのようなバッテリーは不燃性の容器に隔離し、Hilti サービスセンターにご連絡ください。 - バッテリーには、本製品に使用しているのではないオイルやグリスが付着しないようにしてください。バッテリーに不必要な粉じんあるいは汚れが堆積しないようにしてください。バッテリーは、乾いた柔らかいブラシまたは乾いた布で清掃してください。シリコンを含んだ磨き粉はプラスチック部品をいためる可能性があるので使用しないでください。
バッテリーの電気接点に手を触れないでください、また、工場出荷時に塗布されているグリスを電気接点からぬぐい取らないでください。 - 必ず少し湿した布でハウジングを拭いてください。シリコンを含んだ磨き粉はプラスチック部品をいためる可能性があるので使用しないでください。
- 目視確認可能なすべての部品については損傷の有無を、操作エレメントについては問題なく機能することを定期的に点検してください。
- 損傷および/または機能に問題のある場合は、本製品を使用しないでください。速やかに Hilti サービスセンターに本製品の修理を依頼してください。
- 手入れおよび保守作業の後は、すべての安全機構を取り付けて、それらが問題なく作動するか点検してください。
バッテリー式工具およびバッテリーの搬送および保管
搬送- バッテリーを取り外してください。
- バッテリーは決して梱包しない状態で搬送しないでください。搬送中のバッテリーは、他のバッテリー電極と接触して短絡の原因となることを防ぐために、過大な衝撃や振動から保護し、あらゆる導電性の物体あるいは他のバッテリーから隔離する必要があります。バッテリーの搬送に関する各国(地域)の規則を遵守してください。
- バッテリーは郵送しないでください。損傷していないバッテリーを送付する場合は、運送業者を手配してください。
- 使用の前にその都度、また長距離の搬送の前後には、製品とバッテリーに損傷がないか点検してください。
- 製品とバッテリーは涼しくて乾燥した場所に保管してください。製品仕様に記載されている温度の限界値に注意してください。
- バッテリーは充電器内で保管しないでください。充電の後は、必ずバッテリーを充電器から取り出してください。
- バッテリーを太陽の直射下、熱源の上、窓際等で保管しないでください。
- 製品およびバッテリーは、子供や権限のない人が手を触れることのないようにして保管してください。
- 使用の前にその都度、また長期にわたる保管の前後には、製品とバッテリーに損傷がないか点検してください。
故障時のヒント
この表に記載されていない、あるいはご自身で解消することのできない故障が発生した場合には、弊社営業担当または Hilti サービスセンターにご連絡ください。| 故障 |
考えられる原因 |
解決策 |
|---|---|---|
| ラジオが始動しない。 |
バッテリーが空 |
|
| バッテリーの故障 |
|
|
| ラジオの故障 |
|
|
| 電池記号の枠が点滅し、充電状態フィールドには何も表示されない(この表示は、本体がオフになる前に短時間表示される)。 |
バッテリーの温度が高すぎる |
|
| バッテリーの温度が低すぎる |
|
|
| バッテリーの故障 |
|
|
| 時刻などの設定が保存されない。 |
電池が空 |
|
廃棄
Hilti 製品の大部分の部品はリサイクル可能です。リサイクル前にそれぞれの部品は分別して回収されなければなりません。多くの国で
Hilti は、古い工具をリサイクルのために回収しています。詳細については弊社営業担当または
Hilti 代理店・販売店にお尋ねください。
メーカー保証
- 保証条件に関するご質問は、最寄りの Hilti 代理店・販売店までお問い合わせください。
その他の情報
中国版 RoHS(有害物質使用制限に関するガイドライン)
台湾版 RoHS(有害物質使用制限に関するガイドライン)
Hilti Li-Ion バッテリー
安全と用途に関する注意事項本書において「バッテリー」という用語は、その内部に複数の結合されたリチウムイオンセルを収納している再充電が可能な Hilti 製 Li-Ion バッテリーを指します。バッテリーは Hilti 製電動工具専用で、それ以外の用途には使用できません。必ず純正の Hilti 製バッテリーを使用してください!Hilti 製バッテリーは、利用可能な最善の技術、セルマネージメントおよびセル保護システムを採用しています。
製品の説明このバッテリーは、高い規定のエネルギー密度を可能にするリチウムイオン吸蔵材料を含むセルで構成されています。Li-Ion バッテリーは NiMH(ニッケル・水素)および NiCd(ニッケル・カドミウム)バッテリーと異なりメモリー効果がきわめて低いのですが、衝撃、深放電あるいは高温の影響を非常に受けやすくなっています。 安全について を参照してください。
弊社のバッテリー用に許可された製品については、最寄りの Hilti Store あるいは
www.hilti.group | USA: www.hilti.com でご確認ください。
安全について
- バッテリーは決して改造したり手を加えたりしないでください!
- リサイクルあるいは修理を施されたバッテリーは、Hilti サービスセンターが許可したものでない場合には決して使用しないでください。
- 衝撃を受けたことのあるバッテリー、1 m を超える高さから落下したことのあるバッテリー、あるいはその他の損傷を被っているバッテリーを使用あるいは充電しないでください。バッテリーに圧挫、切傷、刺傷などの損傷の痕跡がないか、定期的に点検してください。
- バッテリーまたはバッテリー式電動工具は、決して打撃工具として使用しないでください。
- 漏出したバッテリー液が目および皮膚に触れることのないようにしてください!
- バッテリーが損傷した場合の対処 を参照してください。
- 故障したバッテリーからはバッテリー液が漏出し、その周囲にある物体を濡らすことがあります。バッテリー液で濡れた物体は温かい石鹸水で洗浄し、損傷したバッテリーを交換してください。
- バッテリーが損傷した場合の対処 を参照してください。
- バッテリーは、決して高温、火花の発生、裸火に曝さないでください。これらのことは、爆発の原因となることがあります。
- バッテリーの電極に、指、工具、装身具あるいはその他の金属性の物体で触れないようにしてください。これらのことは、短絡、感電、火傷あるいは爆発の原因となることがあります。
- バッテリーを雨や湿気から保護してください。バッテリー内に湿気が入り込むと、短絡、感電、火傷あるいは爆発の原因となることがあります。
- 必ずご使用のバッテリータイプ用に指定された充電器と電動工具を使用してください。これについては、充電器や電動工具の取扱説明書の記述を確認してください。
- バッテリーは、可燃性の液体あるいは気体のある爆発の可能性がある場所で保管あるいは使用しないでください。そのような条件下では、バッテリーの予期しない不具合が爆発の原因となることがあります。
- バッテリーが損傷した場合は、必ず最寄りの Hilti サービスセンターにご連絡ください。
- バッテリー液が漏出している場合は、目および/または皮膚とバッテリー液との直接接触を防止するために保護メガネおよび保護手袋を着用してください。
- 故障したバッテリーは可燃性の容器内に置かず、乾燥した砂、石灰粉(CaCO3)あるいはケイ酸塩(バーミキュライト)を被せます。続いてカバーを空気が入らないように閉じ、容器を可燃性の気体、液体、物体から遠ざけて保管します。
- 容器の廃棄は、最寄りの Hilti Store あるいは適切な廃棄物処理業者に依頼してください。損傷したバッテリーを送付しないでください!
- 漏出したバッテリー液を取り除くには、そのための許可を得ている化学洗浄剤を使用してください。
- 正常ではない充電あるいは異常に長い充電時間、感知できるほどの出力低下、通常ではない LED 動作、あるいはバッテリー液の漏出などのバッテリーの異常動作に注意してください。これらは、バッテリー内部に問題があることを示唆しています。
- バッテリー内部に問題があることが疑われる場合は、最寄りの Hilti サービスセンターにご連絡ください。
- バッテリーが機能しない場合、バッテリーの充電が不可能な場合、あるいはバッテリー液が漏出する場合は、上記の要領でバッテリーを廃棄する必要があります。
- バッテリーが損傷した場合の対処 を参照してください。
- 危険なガスおよび爆発の危険があるガスを逃がすために、充分な換気を確保します。
- 煙の発生が著しい場合には、直ちにその場を離れてください。
- 気管に刺激痛のある場合は医師に相談してください。
- バッテリー火災の消火には水以外のものは使用しないでください。粉末消火器や消火ブランケットは Li-Ion バッテリーには効果がありません。延焼領域については、通常の消火剤で対応できます。
- 大量の損傷している、燃えている、あるいはバッテリー液の漏出しているバッテリーを移動させないでください。火の燃え移っていない物体をバッテリー周辺から遠ざけることで、燃えているバッテリーを周囲から隔離します。利用できる資材により火災を消火することができない場合は、最寄りの消防署に連絡してください。
- 燃えているバッテリーをシャベルなどに乗せて水の入ったバケツに入れます。冷却効果により、まだ発火の危険がある温度に達していないバッテリーセルへの延焼が低減されます。
- バッテリーが完全に冷却されるまで待ちます。
- バッテリーが損傷した場合の対処 を参照してください。
- 周囲温度:-17°C...+60°C / 1°F...140°F
- 保管温度:-20°C...+40°C / -4°F...104°F
- バッテリーは充電器内で保管しないでください。使用後は、バッテリーと充電器は必ず分離してください。
- バッテリーはできるだけ涼しくて乾燥した場所に保管してください。涼しい場所での保管はバッテリーの作動時間を長くします。バッテリーを太陽の直射下、ラジエーターの上、窓際等で保管しないでください。
- バッテリーは郵送しないでください。損傷していないバッテリーを送付する場合は、運送業者を手配してください。
- バッテリーは決して梱包しない状態で輸送しないでください。輸送中のバッテリーは、他のバッテリー電極と接触して短絡の原因となることを防ぐために、過大な衝撃や振動から保護し、あらゆる導電性の物体あるいは他のバッテリーから隔離する必要があります。
- バッテリーは清潔に保ち、オイルやグリスで汚さないようにしてください。そのような汚れは清潔な乾いた布で取り除いてください。
- バッテリーは、決して通気溝が覆われた状態で使用しないでください。通気溝を柔らかいブラシを使用して慎重に掃除してください。
- 内部に異物が入らないようにしてください。
- バッテリーに不要な粉じんあるいは汚れが付着しないようにしてください。バッテリーは、柔らかい刷毛、あるいは清潔な乾いた布で清掃してください。
- バッテリー内に湿気が入り込まないようにしてください。バッテリー内に湿気が入り込んだ場合は、そのバッテリーは損傷したものとして取り扱い、不燃性の容器に入れて隔離してください。
- バッテリーが損傷した場合の対処 を参照してください。
- 誤った方法で廃棄すると、漏出するガスあるいはバッテリー液により健康を損なう危険があります。バッテリーの廃棄は、最寄りの Hilti Store あるいは適切な廃棄物処理業者に依頼してください。損傷したバッテリーを送付しないでください!
- バッテリーを一般ゴミとして廃棄してはなりません。
- バッテリーは子供が手を触れることのないように廃棄してください。短絡を防止するために接続部を非導電性のもので覆ってください。