GDG 6‑A22
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
警告表示は製品の取扱いにおける危険について警告するものです。以下の注意喚起語が使用されています:本書の記号
本書では、以下の記号が使用されています:![]() |
使用前に取扱説明書をお読みください |
![]() |
本製品を効率良く取り扱うための注意事項や役に立つ情報 |
![]() |
リサイクル可能な部品の取扱い |
![]() |
工具およびバッテリーを一般ゴミとして廃棄してはなりません |
図中の記号
図中では以下の記号が使用されています:![]() |
この数字は本取扱説明書冒頭にある該当図を示しています |
![]() |
付番は図中の作業手順の順序に対応していて、本文の作業手順とは一致しない場合があります |
![]() |
概要図 には項目番号が付されていて、製品概要 セクションの凡例の番号に対応しています |
![]() |
この記号は、製品の取扱いの際に特に注意が必要なことを示しています。 |
製品により異なる記号
製品に表示されている記号
製品には以下の記号が使用されている場合があります:![]() |
本体は、iOS および Android プラットフォームと互換性のある NFC テクノロジーをサポートしています。 |
![]() |
使用されている Hilti Li-Ion バッテリーのモデルシリーズ。正しい使用 の章の記載に注意してください。 |
![]() |
Li-Ionen バッテリー |
![]() |
バッテリーは決して打撃工具として使用しないでください。 |
![]() |
バッテリーは落下させないでください。ぶつけたり、あるいはその他の理由で損傷しているバッテリーは使用しないでください。 |
![]() |
直流 |
![]() |
保護メガネを着用してください! |
![]() |
定格回転数 |
![]() |
毎分回転数 |
![]() |
毎分回転数 |
![]() |
直径 |
製品情報

機種名および製造番号は銘板に表示されています。
- 製造番号を以下の表に書き写しておいてください。ヒルティ代理店やサービスセンターへお問い合わせの際には、製品データが必要になります。
製品データバッテリー式ストレートグラインダー GDG 6‑A22 製品世代 01 製造番号
適合宣言
当社は、単独の責任において本書で説明している製品が有効な基準と標準規格に適合していることを宣言します。適合宣言書の複写は本書の末尾にあります。技術資料は本書の後続の頁に記載されています:
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
- 電動工具の接続プラグは電源コンセントにきちんと適合しなければなりません。 プラグは絶対に変更しないでください。 保護接地した電動工具と一緒にアダプタープラグを使用しないでください。 オリジナルのプラグと適切なコンセントを使用することにより、感電の危険を小さくすることができます。
- パイプ、ラジエーター、電子レンジ、冷蔵庫などのアースされた面に体の一部が触れないようにしてください。 体が触れると感電の危険が大きくなります。
- 電動工具を雨や湿気から保護してください。 電動工具に水が浸入すると、感電の危険が大きくなります。
- 電動工具を持ち運んだり、吊り下げたり、コンセントからプラグを抜いたりするときは、必ず本体を持ち、電源コードを持ったり引っ張ったりしないでください。 電源コードを火気、オイル、鋭利な刃物、可動部等に触れる場所に置かないでください。 電源コードが損傷したり絡まったりしていると、感電の危険が大きくなります。
- 屋外工事の場合には、必ず屋外専用の延長コードを使用してください。 屋外専用の延長コードを使用すると、感電の危険が小さくなります。
- 湿った場所で電動工具を作動させる必要がある場合は、漏電遮断器を使用してください。 漏電遮断器を使用すると、感電の危険が小さくなります。
- 電動工具を使用の際には、油断せずに十分注意し、常識をもった作業をおこなってください。 疲れている場合、薬物、医薬品服用およびアルコール飲用による影響下にある場合には電動工具を使用しないでください。 電動工具使用中の一瞬の不注意が重傷の原因となることがあります。
- 個人用保護具および保護メガネを常に着用してください。 負傷の危険を低減するために、電動工具の使用状況に応じた粉じんマスク、耐滑性の安全靴、ヘルメット、耳栓などの個人用保護具を着用してください。
- 電動工具の意図しない始動を防止して下さい。 電動工具を電源および/またはバッテリーに接続する前や本体を持ち上げたり運んだりする前に、本体がオフになっていることを必ず確認してください。 オン/オフスイッチが入っている状態で電動工具のスイッチに指を掛けたまま運んだり、電源に接続したりすると、事故の原因となる恐れがあります。
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
- 電動工具とアクセサリーは慎重に手入れしてください。 可動部分が引っ掛かりなく正常に作動しているか、電動工具の運転に影響を及ぼす各部分が破損・損傷していないかを確認してください。 電動工具をご使用になる前に、損傷部分の修理を依頼してください。 事故の多くは保守管理の不十分な電動工具の使用が原因となっています。
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
- 正しく使用しないと、液漏れが発生することがあります。 その場合、漏れた液には触れないでください。 もしも触れてしまった場合は、水で洗い流してください。 バッテリー液が眼に入った場合は、水で洗い流してから医師の診察を受けてください。 流出したバッテリー液により、皮膚が刺激を受けたり火傷を負う恐れがあります。
- 損傷したあるいは変更が加えられたバッテリーは使用しないでください。 損傷したあるいは変更が加えられたバッテリーは、予測不可能な挙動により爆発あるいは負傷事故を発生させる危険があります。
- バッテリーは火気あるいは高温に曝さないでください。 火気あるいは 130 °C(265 °F)を超える高温は、爆発の原因となることがあります。
- 充電に関するすべての指示事項に従い、バッテリーあるいはバッテリー工具は、決して取扱説明書に記載された温度範囲外で充電しないでください。 正しくない充電あるいは許容温度範囲外での充電により、バッテリーが破壊され火災が発生する危険があります。
- 電動工具の修理は必ず認定サービスセンターにお申し付けください。また、必ず純正部品を使用してください。 これにより電動工具の安全性が確実に維持されます。
- 損傷したバッテリーは決して手入れや保守を行わないでください。 バッテリーの保守作業はすべて、メーカーあるいは権限のあるお客様サービスセンターが行うものとします。
研磨、紙やすり研磨、ワイアブラシを使用した作業、つや出し、フライス加工および切断研磨に共通する安全上の注意:
- この電動工具は、グラインダー、紙やすりグラインダー、ワイアブラシ、ポリッシャー、フリクションソーとして、またフライス加工に使用することができます。本体に関するすべての安全上の注意、注意事項、図、データに注意してください。 以下の注意事項を守らないと、感電、火災および/または重傷事故の発生する危険があります。
- 本電動工具用としてメーカーから指定および推奨されていないアクセサリーは使用しないでください。 お使いの電動工具にアクセサリーを固定できるというだけでは安全な使用は保証されません。
- 先端工具の許容回転数は、電動工具に記載された最高回転数よりも高くなければなりません。 許容回転数よりも速く回転するアクセサリーは、破損あるいは外れて飛び回る恐れがあります。
- 先端工具の外径と厚さは、お使いの電動工具の仕様に対応するものでなければなりません。 間違ったサイズの先端工具は十分に保護または制御できません。
- 研磨ディスク、研磨ローラー、その他のアクセサリーは電動工具の研磨スピンドルまたはコレットに正確に適合しなければなりません。 電動工具のチャックに正確に適合しない先端工具は、回転が不安定になり、非常に激しい振動を起こして制御不能に陥る恐れがあります。
- アーバーに取り付けられたディスク、研磨シリンダー、切断工具またはその他のアクセサリーは、完全にコレットまたはクランプチャックに挿入されていなければなりません。 グラインダー本体とコレットまたはクランプチャック間のアーバーの「突出」あるいは支持されていない部分は、最小でなければなりません。 アーバーが十分にクランプされていない、あるいはグラインダー本体があまりに出っ張っていると、先端工具が緩んで高速で外れて飛散する可能性があります。
- 損傷した先端工具は使用しないでください。先端工具を使用する前に毎回、研磨ディスクに欠損や亀裂がないか、研磨ローラーに亀裂、摩耗、激しい損耗がないか、ワイアブラシに緩みや折れたワイアがないかをチェックしてください。電動工具または先端工具を落とした場合は、損傷がないかを点検し、損傷のない先端工具を使用してください。先端工具の点検および取り付け後は、作業者やその他の人員が先端工具の回転エリアに入らないようにして、本体を最高回転数で 1 分間作動させてください。 先端工具に損傷がある場合は、たいていこのテスト時間内に先端工具が折れます。
- 個人保護用具を着用してください。使用状況に応じて、フルフェースガード、アイシールドあるいは保護メガネを着用してください。有効な場合は、防じんマスク、耳栓、保護手袋、作業材料の細かな剥離片や破片から身体を保護する特殊エプロンを着用してください。 さまざまな使用状況において異物の飛散が生じます。飛散する異物から目を保護してください。防じんマスクは、作業時に発生する粉じんを捕集するものでなくてはなりません。長時間大きな騒音にさらされていると、聴覚に悪影響が出る恐れがあります。
- 作業者以外の人は作業場から安全な距離だけ遠ざけてください。関係者は全員、作業場で個人保護用具を着用しなければなりません。 作業材料や折れた先端工具の破片が飛散して、作業場外の人も負傷する危険があります。
- 作業の実施に伴い先端工具が隠れている電線に接触する可能性がある場合は、必ず絶縁されたグリップ面で電動工具を保持するようにしてください。 通電しているケーブルと接触すると、本体の金属部分にも電圧がかかり、感電の危険があります。
- 電動工具は、始動時には常にしっかりと保持してください。 最大回転数でスタートさせると、モーターの反発モーメントにより電動工具がよじれることがあります。
- 可能であれば、拘束具を使用して作業材料を固定してください。電動工具の使用時には、決して小さな作業材料を片手に、もう一方の手に電動工具を持つようなことはしないでください。 小さな作業材料を確実に固定することで、電動工具を両手で確実に制御できるようになります。ジベル、バー材あるいはパイプなどの丸い作業材料を切断する際には、それらの作業材料が回転し、それにより先端工具が噛んで作業者に向かって飛び出る危険があります。
- 必ず電動工具が完全に停止してから電動工具を置いてください。 電動工具を置いたときに先端工具が回転していると、電動工具が制御不能に陥る恐れがあります。
- 先端工具の交換の後、あるいは本体での設定作業の後には、コレットナット、クランプチャック、あるいはその他の固定具を確実に締め付けてください。 固定具が緩んでいると、突然にずれて制御できなくなり、固定されていないコンポーネントが回転しながら勢いよく飛散します。
- 電動工具を身体の脇に保持している間は本体を作動させないでください。 回転する先端工具に衣服が接触すると、衣服が巻き込まれて先端工具が身体に食い込む危険があります。
- 電動工具の通気溝は定期的に清掃してください。 モーターブロワーが埃をハウジング内に引き込んで金属粉じんが大量に堆積すると、電気的な危険が発生する恐れがあります。
- 可燃物の近くで電動工具を使用しないでください。 可燃物に火花が飛んで燃える可能性があります。
- 冷却液が必要な先端工具は使用しないでください。 水 あるいは その他の冷却液を使用すると、感電が発生する可能性があります。
例えば、研磨ディスクが作業材料の中で噛んだりブロックされたりすると、作業材料に入り込んだ研磨ディスクの縁部が引っかかって破損したり、反動が起きたりすることがあります。その際は、ブロックされた箇所でのディスクの回転方向により、研磨ディスクが作業者の方向やその逆方向に動きます。この場合研磨ディスクが折損することもあります。
電動工具の取り扱いが正しくないと、反動が生じます。反動は、以下に示すような適切な予防措置を取ることで防止することができます。
- 電動工具はしっかりと支え、反動を受け止めることができるように身体と腕を構えます。 作業者は適切な安全処置を施すことにより反動を防止することができます。
- 特に角部や鋭い縁部などの領域では慎重に作業してください。先端工具が作業材料から跳ね返ったり、噛んだりしないようにしてください。 回転中の先端工具は、角部や鋭い縁部で、あるいはバウンドしたときに噛みやすくなります。その場合、制御不能に陥ったり反動が生じたりします。
- 歯付きソーブレードは使用しないでください。 この種の先端工具を使用すると、頻繁に反動が生じたり電動工具が制御不能になったりします。
- 先端工具は常に、切断エッジが母材から離れるのと同じ方向で母材へとガイドしてください(切屑が飛散する方向と同じです)。 電動工具を正しくない方向にガイドすると先端工具の切断エッジが破損し、それにより電動工具が送り方向へと引っ張られます。
- 回転やすり、カッティングディスク、高速フライス工具、あるいは超硬フライス工具の使用時には、常に作業材料を確実に固定してください。 溝内にわずかな傾斜があるだけでもそれに先端工具が引っかかり、反動が生じることがあります。カッティングディスクは、引っかかると普通は破損します。回転やすり、高速フライス工具、あるいは超硬フライス工具が引っかかると、先端工具が溝から飛び出して、電動工具の制御が不能になることがあります。
- お使いの電動工具に許可された研磨ツールを、推奨されている用途にのみ使用してください。例:カッティングディスクのサイド面で研磨しないでください。 カッティングディスクはディスクの縁部で材料を切断するように規定されています。この研磨ツールへ横方向の力を加えると、ツールが折れる可能性があります。
- ねじ付きの円錐あるいはストレート研磨ピンには、必ずサイズと長さが適切な損傷していないアーバーを、ショルダー部をカットすることなく使用してください。 適切なアーバーにより、破断を回避します。
- カッティングディスクがブロックされたり、押し付けが強くなりすぎないようにしてください。過度に深い切断は行わないでください。 カッティングディスクに過度な負荷がかかると、応力が強くなってディスクが曲がったりブロックされやすくなるため、反動やディスク破損が生じる可能性が高くなります。
- 回転中のカッティングディスクの前後領域に手を出さないでください。 カッティングディスクが作業材料内にある状態で手を放すと、回転するディスクにより反力を受けた電動工具が、直接作業者に向かって跳ね返る危険があります。
- カッティングディスクが噛んだ場合や作業を中断する場合は、本体の電源をオフにして、ディスクが完全に停止するまで本体を保持してください。まだ回転しているカッティングディスクを切断箇所から取り出そうとしないでください。反動が生じる原因となります。 ディスクが噛む場合は、その原因を突き止めて適切な処置を施してください。
- 電動工具が作業材料内にある間は電動工具のスイッチを再びオンにしないでください。カッティングディスクが最高回転数に達してから、切断を慎重に再開してください。 この手順を守らないと、ディスクが引っかかって作業材料から飛び出たり、反動が生じることがあります。
- 噛んだカッティングディスクによる反動の危険を最小限に抑えるために、プレートや大型の作業材料にはサポートを施してください。 大型の作業材料はそれ自身の重みでたわむことがあります。作業材料はディスクの両側、つまり切断箇所付近と縁部で支える必要があります。
- 既存の壁やその他の見通しのきかない領域でプランジカットを行う場合は特に注意してください。 押し込んだカッティングディスクはガス管、水道管、電気配線、その他の対象物に食い込んで反動を引き起こすことがあります。
- ワイアブラシは通常の使用においてもワイア部分が擦り減ることに注意してください。強く押し過ぎてワイアに過度な負荷をかけないでください。 飛散するワイア片は薄手の衣服を突き抜けて皮膚まで達することがあります。
- ブラシは使用前に、1 分間以上作業速度で回転させてください。その間は、他の人がブラシの前方あるいはブラシと一直線になる位置にいないように注意してください。 慣らし運転中は緩んだワイア片が飛散することがあります。
- 回転しているワイアブラシは自分から離れる方向へと向けてください。 ブラシを使用しての作業中には、小さな破片や微小なワイア片が高速で飛散し、皮膚を突き破って体内に侵入する危険があります。
バッテリーの慎重な取扱いおよび使用
- Li‑Ion バッテリーの搬送、保管、作動については特別規定を守ってください。
- バッテリーは高温、直射日光および火気を避けて保管してください。
- バッテリーを分解したり、挟んだり、80 °C 以上に加熱したり、燃やしたりしないでください。
- 衝撃を受けたことのあるバッテリー、1 m を超える高さから落下したことのあるバッテリー、あるいはその他の損傷を被っているバッテリーを使用あるいは充電しないでください。この場合には、必ず最寄りの Hilti サービスセンター にご連絡ください。
- バッテリーが掴むことのできないほどに熱くなっている場合は、故障している可能性があります。製品を監視可能な火気のない場所に可燃性の資材から十分に距離をとって置き、冷ましてください。この場合には、必ず最寄りの Hilti サービスセンター にご連絡ください。
その他の安全上の注意
- 本製品を使用する際は、研削作業で発生する埃、スパーク飛散、および考えられる先端工具または作業材料の破片が作業者の体にあたらないように製品を保持してください。
- 先端工具の交換時には、必ず適切で損傷のないレンチを使用してください。
- 先端工具は問題なくスムースに作動しなければなりません。ゆがんでいる先端工具は使用しないでください。
- 製品の作動中は切屑あるいは破片の除去は行わないでください。本製品をオフにします。
- 本体の電源は必ず作業場で入れてください。
- 先端工具およびチャックは使用することで熱くなるので、先端工具の交換時には保護手袋を着用してください。
- 休憩を取って緊張をほぐし、指を動かして血の巡りを良くするように心がけてください。長時間作業の際には、振動により指、手あるいは手首の関節の血管あるいは神経系に障害が発生する可能性があります。
- 作業場の良好な換気に注意し、必要に応じてそれぞれの粉じんに適した防じんマスクを着用してください。
- 先端工具のシャフトは、使用の前に清掃してください。先端工具のシャフトが常に 20 mm 以上コレットにクランプされていることを確認してください。先端工具の装着の後は、常にクランピングナットを確実に締め付けてください。確実に固定されていない先端工具は、作動中に緩んで飛び出ることがあります。
- 必ず製品仕様で規定されている先端工具を使用してください。
製品の説明
製品概要

- クランピングナットとコレット
- スピンドル
- ネック/前部グリップ
- ロック可能な ON/OFF スイッチ
- グリップ
- 回転数調整つまみ
- バッテリー
- バッテリーリリースボタン
- 粉じんフィルター
- レンチ(小)、12 mm
- レンチ(大)、17 mm
正しい使用
本書で説明している製品はストレートグラインダーです。このストレートグラインダーは、金属加工用です。このストレートグラインダーは、研磨および切断研磨、ワイアブラシを使用しての作業、つや出しおよびフライス加工用です。
必ず取り付けられているコレットに対応したシャフト径の先端工具を使用してください。製品仕様の記述を確認してください。本製品は、水を使用しないドライ加工にのみ適した工具です。
本製品には、必ず Hilti の B 22 シリーズの Li-Ion バッテリーを使用してください。
これらのバッテリーには、必ず Hilti が承認した充電器を使用してください。詳細情報については、弊社営業担当または Hilti Store にお問い合わせいただくか、あるいは www.hilti.group でご確認ください。
本体標準セット構成品
ストレートグラインダー、レンチ 2 本、取扱説明書その他のご使用の製品用に許可されたシステム製品については、弊社営業担当または Hilti Store にお問い合わせいただくか、あるいは www.hilti.group でご確認ください。
Li-Ion バッテリーの充電状態インジケーター
Li-Ion バッテリーの充電状態は、2 つのバッテリーリリースボタンのいずれかを押すと表示されます。状態 |
意味 |
---|---|
4 個の LED が点灯。 |
充電状態:75 %...100 % |
3 個の LED が点灯。 |
充電状態:50 %...75 % |
2 個の LED が点灯。 |
充電状態:25 %...50 % |
1 個の LED が点灯。 |
充電状態:10 %...25 % |
1 個の LED が点滅。 |
充電状態:< 10 % |
製品仕様
EPTA Procedure 01 に準拠した重量(B22⁄8.0 バッテリーを含む) |
2.6 kg |
|
定格回転数 |
10,000/min … 25,000/min |
|
先端工具の必要最小回転数 |
≥ 25,000/min |
|
先端工具作動直径 |
≤ 55 mm |
|
先端工具のシャフト径 |
コレット 6 mm |
6 mm |
コレット 1⁄4 インチ |
1/4 in |
|
スピンドルのレンチ幅 |
12 mm |
|
クランピングナットのレンチ幅 |
17 mm |
|
保管温度 |
−20 ℃ … 70 ℃ |
|
作動時の周囲温度 |
−17 ℃ … 60 ℃ |
騒音および振動値について(EN 62841 準拠)
本説明書に記載されているサウンドプレッシャー値および振動値は、規格に準拠した測定方法に基づいて測定したものです。電動工具を比較するのにご使用いただけます。曝露値の暫定的な予測にも適しています。記載されているデータは、電動工具の主要な使用方法に対する値です。電動工具を他の用途で使用したり、異なる先端工具を取り付けて使用したり、手入れや保守が十分でないまま使用した場合には、データが異なることがあります。このような相違により、作業時間全体で曝露値が著しく高くなる可能性があります。
曝露値を正確に予測するためには、本体のスイッチをオフにしている時間や、本体が作動していても実際には使用していない時間も考慮しなければなりません。このような相違により、作業時間全体で曝露値が著しく低くなる可能性があります。
作業者を騒音および/または振動による作用から保護するために、他にも安全対策を立ててください(例:電動工具および先端工具の手入れや保守、手を冷やさないようにする、作業手順の編成)。
騒音について
排出サウンドプレッシャーレベル (LpA) |
76 dB(A) |
サウンドプレッシャーレベルの不確実性 (KpA) |
3 dB(A) |
サウンドパワーレベル (LWA) |
87 dB(A) |
サウンドパワーレベルの不確実性 (KWA) |
3 dB(A) |
排出振動値((ah))、先端工具の直径による |
< 25 mm |
0.7 m/s² |
25...< 50 mm |
15.9 m/s² |
|
50...55 mm |
22.2 m/s² |
|
不確実性 (K) |
1.5 m/s² |
バッテリー
バッテリー作動電圧 |
21.6 V |
作動時の周囲温度 |
−17 ℃ … 60 ℃ |
保管温度 |
−20 ℃ … 40 ℃ |
充電開始時のバッテリー温度 |
−10 ℃ … 45 ℃ |
作業準備
本書および製品に記載されている安全上の注意と警告表示に注意してください。バッテリーを充電する
- 充電の前に充電器の取扱説明書をお読みください。
- バッテリーと充電器の電気接点は汚れがなく、乾燥していることを確認してください。
- バッテリーは許可された充電器で充電してください。
バッテリーを装着する
- はじめてお使いになる前にはバッテリーをフル充電してください。
- ロックの音が聞こえるまでバッテリーを本体ホルダーに装着します。
- バッテリーがしっかりと装着されていることを確認してください。
バッテリーを取り外す
- バッテリーのリリースボタンを押します。
- 本体からバッテリーを抜き取ります。
先端工具を交換する

- 小さいレンチでコレットを保持し、大きいレンチでクランピングナットを開きます。
- 先端工具をコレットから引き抜きます。
- 先端工具のシャフトをできるだけコレットに差し込みます。
- シャフトの内側の寸法 L0 は最大 10 mm までです。先端工具のシャフトは 20 mm 以上コレットに挿入されていなければなりません。
- 小さいレンチでコレットを保持し、大きいレンチでクランピングナットを締め付けます。
- 先端工具がしっかりと固定されているか確認します。
ご使用方法
本書および製品に記載されている安全上の注意と警告表示に注意してください。スイッチオン
- ON/OFF スイッチの後部を押します。
- ON/OFF スイッチを前方にスライドさせます。
- モーターが作動します。
- モーターが作動します。
- ON/OFF スイッチをロックします。
作業

- 製品をオンにします。
- 回転数調整つまみで、先端工具と使用目的に適した回転数を設定します。
- 先端工具は必ず所定の作業面を使用して作業してください。例:カッティングディスクのサイド面で研磨しないでください。カッティングディスクはディスクの縁部で材料を切断するように規定されています。
- 研磨する作業材料を固定します。ストレートグラインダーの使用時には、決して小さな作業材料を片手に、もう一方の手にストレートグラインダーを持つようなことはしないでください。ストレートグラインダーは、常に両手でグリップを掴んでしっかりと保持してください。
- ストレートグラインダーを作業材料に接触するまでガイドします。適度な力で作業し、先端工具を母材へと押し込まないようにしてください。
スイッチオフ
- ON/OFF スイッチの後部を押します。
- ON/OFF スイッチはオフ位置になりモーターが停止します。
- ON/OFF スイッチはオフ位置になりモーターが停止します。
手入れと保守
本体の手入れ- 強固に付着した汚れは慎重に除去してください。
- 通気溝を乾いたブラシで入念に清掃してください。
- ハウジングは必ず軽く湿らせた布で清掃してください。シリコンを含んだ清掃用具はプラスチック部品をいためる可能性があるので使用しないでください。
- バッテリーは清潔に保ち、オイルやグリスで汚さないようにしてください。
- ハウジングは必ず軽く湿らせた布で清掃してください。シリコンを含んだ清掃用具はプラスチック部品をいためる可能性があるので使用しないでください。
- 湿気が入り込まないようにしてください。
- 目視確認可能なすべての部品について損傷の有無を、操作エレメントについては問題なく機能することを定期的に点検してください。
- 損傷および/または機能に問題のある場合は、本製品を使用しないでください。直ちに Hilti サービスセンターに修理を依頼してください。
- 手入れおよび保守作業の後は、すべての安全機構を取り付けて機能を点検してください。
クランピングナットを交換する

- 小さいレンチでスピンドルを保持し、大きいレンチでクランピングナットを開きます。
- 必要に応じて先端工具をコレットから引き抜いてください。
- クランピングナットとコレットを完全にストレートグラインダーから取り外します。
- 新しいクランピングナットとコレットをスピンドルに取り付け、クランピングナットをスピンドルに軽くねじ込みます。クランピングナットはきつく締め付けないでください。
バッテリー装置の搬送および保管
搬送- バッテリーを取り外します。
- バッテリーは決して梱包しない状態で搬送しないでください。
- 本体、先端工具、およびバッテリーを長距離にわたって搬送した後には、使用の前に損傷がないかチェックしてください。
- 本体、先端工具、およびバッテリーは、できるだけ涼しくて乾燥した場所に保管してください。
- バッテリーを太陽の直射下、ラジエーターの上、窓際等で保管しないでください。
- 本体、先端工具、およびバッテリーは、子供や権限のない人が手を触れることのないようにして保管してください。
- 本体、先端工具、およびバッテリーを長期間にわたって保管した後には、使用の前に損傷がないかチェックしてください。
故障時のヒント
この表に記載されていない、あるいはご自身で解消することのできない故障が発生した場合には、弊社営業担当または Hilti サービスセンターにご連絡ください。故障 |
考えられる原因 |
解決策 |
---|---|---|
バッテリーの放電が通常よりも早い。 |
周囲温度が低すぎる。 |
|
バッテリーが「カチッ」と音がするまでロックされない。 |
バッテリーのロックノッチが汚れている。 |
|
1 個の LED が点滅。 本体が作動しない。 |
バッテリーが放電している。 |
|
バッテリーの温度が低すぎる、または高すぎる。 |
|
|
4 個のすべての LED が点滅。 本体が作動しない。 |
本体の過負荷。 |
|
本体あるいはバッテリーが熱くなる。 |
電気的故障 |
|
本体がフルパワーにならない。 |
容量の十分でないバッテリーが装着されている。 |
|
モーターの制動機能なし。 |
バッテリーが放電している。 |
|
本体に短期的に過負荷がかかっている。 |
|
|
本体が激しく振動する。 |
先端工具が本体に適合しない。 |
|
先端工具が損傷しているか、ゆがんでいるか、あるいはアンバランスがある。 |
|
|
本体の故障 |
|
廃棄

バッテリーを廃棄するバッテリーを誤った方法で廃棄すると、漏出するガスあるいはバッテリー液により健康を損なう危険があります。
- 損傷したバッテリーを送付しないでください!
- 短絡を防止するために接続部を非導電性のもので覆ってください。
- バッテリーは子供が手を触れることのないように廃棄してください。
- バッテリーの廃棄は、最寄りの Hilti Store あるいは適切な廃棄物処理業者に依頼してください。
RoHS(有害物質使用制限に関するガイドライン)
下記のリンクより、有害物質を記載した表を確認できます:qr.hilti.com/r11229136。本書の最終ページに RoHS 表にリンクした QR コードがあります。
メーカー保証
- 保証条件に関するご質問は、最寄りの Hilti 代理店・販売店までお問い合わせください。