ツールノーズ
ファスナーガイド
ファスナーガイドロック
単発打鋲ボタン(BX 3-ME-22)
通気溝
工具保持ロープ用アイ
ベルトフック
安全トリガー
グリップ
ベルトフック/吊り下げフック
バッテリーリリースボタン
バッテリーステータス表示
Li-Ion バッテリー
アクセサリーの取り付用開口部
ネイルプッシャー
ネイルプッシャーロック解除
サポートフット
マガジン
鋲打機のステータス表示
作業用照明
装備 ファスナーガイドとサポートフットは製品により異なります。本製品に装備されているサポートフットとファスナーガイドを以下の表に示します。
詳細情報については、ケースの蓋で確認するか、弊社営業担当または
Hilti Store にお問い合わせいただくか、あるいは
www.hilti.group でご確認ください。
製品
BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
ファスナーガイド
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 ME
サポートフット
X-SL B3 03
X-SL B3 03
X-SL B3 ME 03
本製品は、手持ち式バッテリー式鋲打機です。本製品はコンクリート、鋼材、石材、石灰岩ブロックおよびその他の DX ファスニングに適する母材に打鋲するために設計された工具です。本製品は電気ケーブルをクリップで固定する作業にも適しています、ただしそのための適切なファスナーを使用する必要があります。必ず許可されたファスナーとそのファスナー用に指定されているファスナーガイドを組み合わせて使用してください(「製品仕様」の章を参照)。
鋲打機は、バッテリーおよびファスナーと共に「技術的に一体化されたユニット」を構成しています。即ち、本鋲打機用として特別に製造された
Hilti のファスナーおよび
Hilti が推奨する充電器とバッテリーを使用した場合に限り、トラブルの心配のないファスニングが保証されます。
Hilti の提示するファスニングおよび用途に関する推奨事項は、この条件を守ることを前提としています。
鋲打機は手持ち使用でのみお使いください。
誤使用は認められません。きわめて柔らかい母材(木材など)および硬すぎる母材(高張力鋼、あるいはきわめて硬い自然石など)への打鋲は、誤使用とみなされます。
本鋲打機は、人間工学に基づき設計された耐滑性振動吸収グリップ、ベルトフックと吊り下げフック、およびサポートフットを備えています。鋲打機は、電子式過負荷保護機構(スピードレギュレーター)により過負荷から、また温度モニターにより過熱から保護されています。
鋲打機のステータス表示は、鋲打機の状態を知らせるためのものです。
状態
意味
LED が消灯
鋲打機がオフになっています
LED が緑色で点灯。
鋲打機はオンになっていて打鋲可能な状態です
LED が緑色で点滅。
バッテリーの温度が高すぎる、またはバッテリーが弱すぎる
LED が 3 秒ごとに緑色で点滅。
鋲打機はスタンバイモードです、ツールノーズを押し付けると鋲打機がオンになります
LED が青色で点灯。
鋲打機がオンになっています、ファスナーストリップを装填できます
LED が青色で点滅。
鋲打機がオンになっています、マガジンは完全に空です
LED が黄色で点滅。
鋲打機の温度が高すぎる、不具合リストを確認してください
LED が赤色で点滅。
本体の不具合、不具合リストを確認してください
LED が赤色で点灯。
本体の不具合、不具合リストを確認してください
Hilti Nuron Li-Ion バッテリーは、充電状態、エラーメッセージ、およびバッテリーの状態を表示することができます。
充電状態およびエラーメッセージの表示 次の表示を確認するには、バッテリーのリリースボタンを短く押してください。
警告
負傷の危険
バッテリーの落下!
バッテリーを装着した状態でリリースボタンを押した後には、バッテリーを確実に正しく使用する製品に再ロックするようにしてください。
充電状態および不具合は、接続されている製品がオンになっている間常時表示されます。
状態
意味
4 個の LED(4)が常時緑色で点灯
充電状態:100 %...71 %
3 個の LED(3)が常時緑色で点灯
充電状態:70 %...51 %
2 個の LED(2)が常時緑色で点灯
充電状態:50 %...26 %
1 個の LED(1)が常時緑色で点灯
充電状態:25 %...10 %
1 個の LED(1)がゆっくり緑色で点滅
充電状態:< 10 %
1 個の LED(1)が高速で緑色で点滅
Li-Ion バッテリーは完全に放電しています。バッテリーを充電してください。 バッテリーの充電の後にも LED が高速で点滅する場合は、Hilti サービスセンターにご連絡ください。
1 個の LED(1)が高速で黄色で点滅
Li-Ion バッテリーまたは接続されている製品が過負荷、過熱、低温の状態にあるか、あるいはその他の不具合が発生しています。 製品とバッテリーを推奨動作温度にし、使用時に製品が過負荷にならないようにしてください。 メッセージが引き続き出力される場合は、Hilti サービスセンターにご連絡ください。
1 個の LED(1)が黄色で点灯
Li-Ion バッテリーとそれと接続されている製品とに互換性がありません。Hilti サービスセンターにご連絡ください。
1 個の LED(1)が高速で赤色で点滅
Li-Ion バッテリーはロックされていて、使用できません。Hilti サービスセンターにご連絡ください。
バッテリーの状態に関する表示 バッテリーの状態を確認するには、リリースボタンを 3 秒を超えて押し続けてください。システムは、落下、異物の貫入、外部の熱源による損傷などの誤った使用に起因するバッテリーの機能異常については検知しません。
状態
意味
すべての LED がチェイサーライトとして点灯し、続いて 1 個の LED(1)が常時緑色で点灯。
バッテリーは引き続き使用することができます。
すべての LED がチェイサーライトとして点灯し、続いて 1 個の LED(1)が速く黄色で点滅。
バッテリーの状態確認を終了することができませんでした。手順を繰り返すか、Hilti サービスセンターにご連絡ください。
すべての LED がチェイサーライトとして点灯し、続いて 1 個の LED(1)が常時赤色で点灯。
接続されている製品を引き続き使用できる場合、バッテリーの残り容量は 50% 未満です。 接続されている製品を引き続き使用することができない場合、バッテリーは寿命に達していて交換の必要があります。Hilti サービスセンターにご連絡ください。
Bluetooth
® のワードマークおよびロゴは、登録商標でありBluetooth SIG, Inc. の所有に帰するものです。
Hilti AG によるこれらのワードマーク/ロゴの使用は、すべてライセンスに基づいて行われています。
規定に従った使用 本製品には、Bluetooth
® Low Energy モジュールが装備されています。これは電動工具の状態の点検、および Bluetooth
® 無線技術をベースとした設定とデータの転送を可能にする、2 台の Bluetooth 対応機器間の短距離の相互通信を実現する無線データ転送装置です。本製品は、携帯電話および
Hilti ゲートウェイによる通信とデータ転送を可能にするために開発されたものです。本製品は、受信端末の現在地、作動時間、総使用回数、所定のインターバル内での使用回数、転送のタイムスタンプなどのデータを送信することができます。提供される接続機能については、当該の
Hilti アプリ、あるいはお使いの電動工具の取扱説明書でご確認ください。
Bluetooth ® を介したデータ転送 送信インターバルは、製品が使用できる電源により異なります。有効転送距離は、使用している受信機器を含む外部条件により大きく異なります。閉鎖された空間内での使用、また金属製の障害物(壁、棚、ケース、など)により、Bluetooth
® の有効転送距離は大幅に短くなることがあります。周囲条件によっては、電動工具が検知されるまでに複数回の送信インターバルが必要になることもあります。
電動工具が検知されない場合は、以下を点検してください:
モバイル端末機器との距離が大きすぎませんか?
→ モバイル端末機器と電動工具との距離を小さくしてください
アプリのインストールと設定 接続機能を使用するには、まず当該の
Hilti アプリをインストールする必要があります。
(1.) アプリは当該のアプリストアからダウンロードしてください。
(2.) アプリを最初にスタートさせた後、ご自身のアカウントでログインするか、あるいは登録を行ってください。
(3.) お使いのモバイル端末機器のディスプレイに、電動工具をモバイル端末機器と接続するためのすべての操作手順が表示されます。
まず、アプリのチュートリアルをすべて実行してください。そうすることで、接続プロセスおよび接続機能の使用についての概要を確認できます。
本製品は、Li-Ionen バッテリーを過放電から保護するためのディープスリープモードを備えています。これによりバッテリーが著しく放電するのを防止します。
過放電保護は 360 分後に作動します。
過放電保護を非作動にするには、バッテリーを取り外して再装着してください。