NPR 032 IE-A22 (01)
オリジナル取扱説明書
取扱説明書について
本取扱説明書について
- 警告事項! 本製品をご使用になる前に、同梱の取扱説明書と指示事項、安全上の注意、警告表示、図および製品仕様を読んで、その内容を理解を理解してください。特に、すべての指示事項、安全上の注意、警告表示、図、製品仕様、構成部品と機能に精通しているようにしてください。これを怠ると、感電、火災、および/または重傷事故の危険があります。後日確認できるように、取扱説明書とすべての指示事項、安全上の注意、警告表示を保管しておいてください。
製品はプロ仕様で製作されており、その使用、保守、修理を行うのは、認定を受けトレーニングされた人のみに限ります。これらの人は、遭遇し得る危険に関する情報を入手していなければなりません。製品およびアクセサリーの使用法を知らない者による誤使用、あるいは規定外の使用は危険です。
- 製品に同梱されている取扱説明書は、印刷の時点で最新の技術状況を反映しています。オンラインの Hilti 製品ページで常に最新バージョンをご確認ください。これについては、本取扱説明書のリンク、または QR コード(
の記号)に従ってください。
- 他の人が使用する場合には、本製品とともにこの取扱説明書を一緒にお渡しください。
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
挫傷の危険! |
![]() |
直流 |
![]() |
本体は、iOS および Android プラットフォームと互換性のある NFC テクノロジーをサポートしています。 |
![]() |
Li-Ionen バッテリー |
![]() |
使用されている Hilti Li-Ion バッテリーのモデルシリーズ。正しい使用 の章の記載に注意してください。 |
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
製品データプレス工具 NPR 032 IE-A22 製品世代 01 製造番号
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
- 電動工具の接続プラグは電源コンセントにきちんと適合しなければなりません。 プラグは絶対に変更しないでください。 保護接地した電動工具と一緒にアダプタープラグを使用しないでください。 オリジナルのプラグと適切なコンセントを使用することにより、感電の危険を小さくすることができます。
- パイプ、ラジエーター、電子レンジ、冷蔵庫などのアースされた面に体の一部が触れないようにしてください。 体が触れると感電の危険が大きくなります。
- 電動工具を雨や湿気から保護してください。 電動工具に水が浸入すると、感電の危険が大きくなります。
- 電動工具を持ち運んだり、吊り下げたり、コンセントからプラグを抜いたりするときは、必ず本体を持ち、電源コードを持ったり引っ張ったりしないでください。 電源コードを火気、オイル、鋭利な刃物、可動部等に触れる場所に置かないでください。 電源コードが損傷したり絡まったりしていると、感電の危険が大きくなります。
- 屋外工事の場合には、必ず屋外専用の延長コードを使用してください。 屋外専用の延長コードを使用すると、感電の危険が小さくなります。
- 湿った場所で電動工具を作動させる必要がある場合は、漏電遮断器を使用してください。 漏電遮断器を使用すると、感電の危険が小さくなります。
- 電動工具を使用の際には、油断せずに十分注意し、常識をもった作業をおこなってください。 疲れている場合、薬物、医薬品服用およびアルコール飲用による影響下にある場合には電動工具を使用しないでください。 電動工具使用中の一瞬の不注意が重傷の原因となることがあります。
- 個人用保護具および保護メガネを常に着用してください。 負傷の危険を低減するために、電動工具の使用状況に応じた粉じんマスク、耐滑性の安全靴、ヘルメット、耳栓などの個人用保護具を着用してください。
- 電動工具の意図しない始動を防止して下さい。 電動工具を電源および/またはバッテリーに接続する前や本体を持ち上げたり運んだりする前に、本体がオフになっていることを必ず確認してください。 オン/オフスイッチが入っている状態で電動工具のスイッチに指を掛けたまま運んだり、電源に接続したりすると、事故の原因となる恐れがあります。
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
- 電動工具とアクセサリーは慎重に手入れしてください。 可動部分が引っ掛かりなく正常に作動しているか、電動工具の運転に影響を及ぼす各部分が破損・損傷していないかを確認してください。 電動工具をご使用になる前に、損傷部分の修理を依頼してください。 事故の多くは保守管理の不十分な電動工具の使用が原因となっています。
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
- 正しく使用しないと、液漏れが発生することがあります。 その場合、漏れた液には触れないでください。 もしも触れてしまった場合は、水で洗い流してください。 バッテリー液が眼に入った場合は、水で洗い流してから医師の診察を受けてください。 流出したバッテリー液により、皮膚が刺激を受けたり火傷を負う恐れがあります。
- 損傷したあるいは変更が加えられたバッテリーは使用しないでください。 損傷したあるいは変更が加えられたバッテリーは、予測不可能な挙動により爆発あるいは負傷事故を発生させる危険があります。
- バッテリーは火気あるいは高温に曝さないでください。 火気あるいは 130 °C(265 °F)を超える高温は、爆発の原因となることがあります。
- 充電に関するすべての指示事項に従い、バッテリーあるいはバッテリー工具は、決して取扱説明書に記載された温度範囲外で充電しないでください。 正しくない充電あるいは許容温度範囲外での充電により、バッテリーが破壊され火災が発生する危険があります。
- 電動工具の修理は必ず認定サービスセンターにお申し付けください。また、必ず純正部品を使用してください。 これにより電動工具の安全性が確実に維持されます。
- 損傷したバッテリーは決して手入れや保守を行わないでください。 バッテリーの保守作業はすべて、メーカーあるいは権限のあるお客様サービスセンターが行うものとします。
プレス工具に関するその他の安全上の注意
作業者に関する安全- 本製品は、必ず技術的に問題のない状態で使用してください。
- 本体は決して加工や改造を加えないでください。
- ガス配管システム内で決してプレス作業を行わないでください、ただしこの工具に関してシステム供給者からの書面による許可があり、かつ特別に試験されたフィッティングを使用して行う場合を除きます。
- ロックボルトが完全に挿入され確実にロックされていることを確認してください。
- ジョーに異物(しっくい、石材の残渣、金属切り屑、など)や損傷のないことを確認してください。損傷している、あるいは反り返っているジョーは使用しないでください!
- 作業を開始する前に、規定に従ってプレス工具、ジョー NPR PS あるいはプレスリング NPR PR を点検してください。 装置、ジョーあるいはリングの点検が充分でないと、正しくないプレスの原因となり、作業者の安全が脅かされることがあります。プレス工具は、少なくとも 15,000 回のプレス、あるいはこの回数に達していなくても 1 年に 1 回は Hilti サービスセンターで点検を受けるようにしてください。ジョーおよびプレスリングは、1 年に 1 回 Hilti サービスセンターに保守を依頼してください。
- プレスしたパイプシステムではプレス作業に続けて密閉性の点検のために圧力テストを行い、漏れ(誤った使用に起因する漏れなど)を防止してください。
- 本体を使用する前に、作業者の作業領域内のすべての通電部品を通電のない状態にしてください。これが不可能な場合は、通電部品近くでの作業に対する適切な防護対策を施してください。
- 通電している部品をプレスしないでください。本体は絶縁されてはおらず、そのためあなた自身とその近くにいる人を保護するのに適した個人保護用具(保護手袋、安全靴、保護服など)を着用して使用する必要があります。
- 約 50 回の連続したプレス作業の後には電動工具をオフにし、約 15 分間冷ましてください。過熱は本体を損傷する原因となります。
バッテリーの慎重な取扱いおよび使用
- Li‑Ion バッテリーの搬送、保管、作動については特別規定を守ってください。
- バッテリーは高温、直射日光および火気を避けて保管してください。
- バッテリーを分解したり、挟んだり、80 °C(176°F)以上に加熱したり、燃やしたりしないでください。
- 衝撃を受けたことのあるバッテリー、1 m を超える高さから落下したことのあるバッテリー、あるいはその他の損傷を被っているバッテリーを使用あるいは充電しないでください。この場合には、必ず最寄りの Hilti サービスセンター にご連絡ください。
- バッテリーが掴むことのできないほどに熱くなっている場合は、故障している可能性があります。バッテリーを、目視確認が可能で可燃物のない場所に、可燃性の資材から十分な距離を設けて置いてください。バッテリーを冷ます。1 時間の経過後にも掴むことのできないほどに熱い場合は、そのバッテリーは故障している可能性があります。Hilti サービスセンター に連絡してください。
製品の説明
製品概要

- プレスヘッド
- エラーまたは非常時にジョーを開くためのリセットスイッチ
- ハウジング
- メンテナンスおよび故障インジケーター(赤 LED)
- バッテリーのロック解除
- バッテリー
- 両側スロット、Hilti 落下暴発防止装置の固定用
- 作業領域の照明用の白色 LED
- 無段変速スイッチ
- 本体ヘッドを開く/閉じるためのロックボルト
- ジョー
- アダプタージョー付きプレスリング
正しい使用
本書で説明している製品は、バッテリー式の電気油圧式プレス工具です。
本製品は、複合材パイプ、銅(Cu)パイプおよびスチールパイプの接続のためのフィッティングのプレスに使用するものです。本製品には、必ず Hilti の B 22 シリーズの Li-Ion バッテリーを使用してください。
これらのバッテリーには、必ず Hilti が承認した充電器を使用してください。詳細情報については、弊社営業担当または Hilti Store にお問い合わせいただくか、あるいは www.hilti.group でご確認ください。
考えられる誤った使用
- 手持ち式の製品は、何らかの方法により固定して固定式工具として使用してはなりません。
- 電気油圧式プレス工具は、激しい降雨時あるいは水中で使用してはなりません。
Li-Ion バッテリーのインジケーター
Li-Ion バッテリーの充電状態および製品の不具合は、Li-Ion バッテリーのインジケーターにより表示されます。Li-Ion バッテリーの充電状態は、2 つのバッテリーリリースボタンのいずれかを押すと表示されます。状態 |
意味 |
---|---|
4 個の LED が点灯。 |
充電状態:75 %...100 % |
3 個の LED が点灯。 |
充電状態:50 %...75 % |
2 個の LED が点灯。 |
充電状態:25 %...50 % |
1 個の LED が点灯。 |
充電状態:10 %...25 % |
1 個のLED が点滅。 |
充電状態:< 10 % |
本体標準セット構成品
プレス工具、取扱説明書。その他のご使用の製品用に許可されたシステム製品については、弊社営業担当または Hilti Store にお問い合わせいただくか、あるいは www.hilti.group でご確認ください。
製品仕様
NPR 032 IE-A22 |
|
---|---|
定格電圧 |
21.6 V |
EPTA Procedure 01 に準拠した重量(B22⁄8.0 バッテリーを含む) |
3.3 kg |
プレス時間 |
≈ 7 s |
最大プレス力 |
32 kN |
保管温度 |
−20 ℃ … 70 ℃ |
作動時の周囲温度 |
−17 ℃ … 60 ℃ |
騒音および振動値について(EN 60745 に準拠)
本説明書に記載されているサウンドプレッシャー値および振動値は、規格に準拠した測定方法に基づいて測定したものです。電動工具を比較するのにご使用いただけます。曝露値の暫定的な予測にも適しています。記載されているデータは、電動工具の主要な使用方法に対する値です。電動工具を他の用途で使用したり、異なる先端工具を取り付けて使用したり、手入れや保守が十分でないまま使用した場合には、データが異なることがあります。このような相違により、作業時間全体で曝露値が著しく高くなる可能性があります。曝露値を正確に予測するためには、本体のスイッチをオフにしている時間や、本体が作動していても実際には使用していない時間も考慮しなければなりません。このような相違により、作業時間全体で曝露値が著しく低くなる可能性があります。作業者を騒音および/または振動による影響から保護するために、他にも安全対策を立ててください(例:電動工具および先端工具の手入れや保守、手を冷やさないようにする、作業手順の編成)。騒音値
サウンドパワーレベル (L WA) |
80 dB(A) |
サウンドパワーレベルの不確実性 (K WA) |
2.5 dB(A) |
排出サウンドプレッシャーレベル (L pA) |
70 dB(A) |
サウンドプレッシャーレベルの不確実性 (K pA) |
2.5 dB(A) |
合計振動値(作動中) (a) |
2.5 m/s² |
不確実性 (K) |
1.5 m/s² |
バッテリー
バッテリー作動電圧 |
21.6 V |
作動時の周囲温度 |
−17 ℃ … 60 ℃ |
保管温度 |
−20 ℃ … 40 ℃ |
充電開始時のバッテリー温度 |
−10 ℃ … 45 ℃ |
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
- 本体からバッテリーを抜き取ります。
ジョーを装着する

- バッテリーを取り外し、適切なジョーを選択します。
- ロックボルトを押します。
- ロックボルトを反時計方向にストップ位置まで回します。
- ロックボルトを引き抜きます。
- ジョーを装着します。
- ロックボルトをロックするまでスライドさせます。
- プレスヘッドを希望の作業位置に回します。
ジョーを取り外す

- バッテリーを取り外し、プレスヘッドを元の位置に回します。
- ロックボルトを押します。
- ロックボルトを反時計方向にストップ位置まで回します。
- ロックボルトを引き抜きます。
- ジョーを本体から前方へと取り外します。
アダプタージョーを装着しプレスリングを取り付ける
- バッテリーを取り外します。
- ロックボルトを押します。
- ロックボルトを反時計方向にストップ位置まで回します。
- ロックボルトを引き抜きます。
- アダプタージョーを装着します。
- ロックボルトをロックするまでスライドさせます。
- プレスリングをプレスするフィッティングに取り付けます。
- プレスリングを閉じます。
プレスリングおよびアダプタージョーを取り外す
- プレスリングを開きます。
- プレスリングを取り外します。
- バッテリーを取り外します。
- ロックボルトを押します。
- ロックボルトを反時計方向にストップ位置まで回します。
- ロックボルトを引き抜きます。
- アダプタージョーを製品から前方へ引き抜きます。
Hilti 落下暴発防止装置(オプション)を取り付ける

- バッテリーを取り外します。
- 落下暴発防止装置の両方のラグを、本体脚部の両側にあるスリットに差し込みます。
- 落下暴発防止装置を付属のネジで固定します。
- バッテリーを再び装着します。
Hilti 落下暴発防止装置(オプション)を取り外す

- バッテリーを取り外します。
- 落下暴発防止装置のネジを外します。
- 落下暴発防止装置の両方のラグを本体脚部のスリットから引き抜き、落下暴発防止装置を取り外します。
- バッテリーを再び装着します。
プレスを行う

- コントロールスイッチを操作し、ジョーが完全に閉じるまでスイッチを押し続けます。
- プレスリングを使用する場合は本体をアダプタージョーでプレスリングに取り付け、プレスを行います。
手入れと保守
製品の手入れ- 付着した汚れを慎重に除去してください。
- 汚れが付着している場合は、通気溝を乾いた柔らかいブラシを使用して慎重に掃除してください。
- 必ず少し湿した布でハウジングを拭いてください。シリコンを含んだ磨き粉はプラスチック部品をいためる可能性があるので使用しないでください。
- 本製品の電気接点を清掃するには、清潔な乾いた布を使用してください。
- 通気溝が詰まっているバッテリーは決して使用しないでください。通気溝を乾いた柔らかいブラシを使用して慎重に掃除してください。
- バッテリーを不必要に粉じんや汚れに曝さないようにしてください。バッテリーは、決して高い湿度に曝さないでください(例:水中に沈める、あるいは雨中に放置する)。
水分が浸入したバッテリーは、損傷したものとして取り扱ってください。そのようなバッテリーは不燃性の容器に隔離し、Hilti サービスセンターにご連絡ください。 - バッテリーには、本製品に使用しているのではないオイルやグリスが付着しないようにしてください。バッテリーに不必要な粉じんあるいは汚れが堆積しないようにしてください。バッテリーは、乾いた柔らかいブラシまたは乾いた布で清掃してください。シリコンを含んだ磨き粉はプラスチック部品をいためる可能性があるので使用しないでください。
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
- バッテリーは決して梱包しない状態で搬送しないでください。搬送中のバッテリーは、他のバッテリー電極と接触して短絡の原因となることを防ぐために、過大な衝撃や振動から保護し、あらゆる導電性の物体あるいは他のバッテリーから隔離する必要があります。バッテリーの搬送に関する各国(地域)の規則を遵守してください。
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
この表に記載されていない、あるいはご自身で解消することのできない故障が発生した場合には、弊社営業担当または Hilti サービスセンターにご連絡ください。プレス工具は作動不能状態
故障 |
考えられる原因 |
解決策 |
---|---|---|
バッテリーの LED がなにも表示しない。 |
バッテリーが完全に装着されていない。 |
|
バッテリーが放電している。 |
|
|
バッテリーの温度が高すぎる、または低すぎる。 |
|
|
バッテリーの 1 個の LED が点滅。 |
バッテリーが放電している。 |
|
バッテリーの温度が高すぎる、または低すぎる。 |
|
|
バッテリーの 4 個の LED が点滅。 |
製品の短時間の過負荷。 |
|
LED(赤)=> 警告音がして常時点灯。 |
技術的な問題。 |
|
LED(赤)=> 警告音がして短かく点滅。 |
完全に作動させるにはバッテリーの充電状態が低すぎる。 |
|
LED(赤)=> 警告音なしで短時間点灯。 |
製品の過熱。 |
|
プレス工具は作動可能状態
故障 |
考えられる原因 |
解決策 |
---|---|---|
バッテリーの消耗が通常よりも早い。 |
周囲温度が低すぎる。 |
|
バッテリーが「カチッカチッ」と音がするまでロックされない。 |
バッテリーのロックノッチが汚れている。 |
|
LED(赤)=> 警告音がして長く点滅。 |
プレス圧に達しない(誤った使用)。 |
|
LED(赤)=> 警告音がして常時点灯。 |
技術的な問題。 |
|
LED(赤)=> 警告音なしで常時点灯。 |
製品のメンテナンスが必要。 |
|
廃棄

RoHS(有害物質使用制限に関するガイドライン)

本書の最終ページに RoHS 表にリンクした QR コードがあります。
メーカー保証
- 保証条件に関するご質問は、最寄りの Hilti 代理店・販売店までお問い合わせください。