SL 2-A12
SL 2-A22
オリジナル取扱説明書
取扱説明書について
本取扱説明書について
- 警告事項!本製品をご使用になる前に、同梱の取扱説明書と指示事項、安全上の注意、警告表示、図および製品仕様を読んで、その内容を理解を理解してください。特に、すべての指示事項、安全上の注意、警告表示、図、製品仕様、構成部品と機能に精通しているようにしてください。これを怠ると、感電、火災、および/または重傷事故の危険があります。後日確認できるように、取扱説明書とすべての指示事項、安全上の注意、警告表示を保管しておいてください。
- 製品に同梱されている取扱説明書は、印刷の時点で最新の技術状況を反映しています。オンラインの Hilti 製品ページで常に最新バージョンをご確認ください。これについては、本取扱説明書のリンク、または QR コード(
の記号)に従ってください。
- 他の人が使用する場合には、本製品とともにこの取扱説明書を一緒にお渡しください。
記号の説明
警告表示
警告表示は製品の取扱いにおける危険について警告するものです。以下の注意喚起語が使用されています:本書の記号
本書では、以下の記号が使用されています:![]() |
使用前に取扱説明書をお読みください |
![]() |
本製品を効率良く取り扱うための注意事項や役に立つ情報 |
![]() |
リサイクル可能な部品の取扱い |
![]() |
工具およびバッテリーを一般ゴミとして廃棄してはなりません |
図中の記号
図中では以下の記号が使用されています:![]() |
この数字は本取扱説明書冒頭にある該当図を示しています |
![]() |
付番は図中の作業手順の順序に対応していて、本文の作業手順とは一致しない場合があります |
![]() |
概要図 には項目番号が付されていて、製品概要 セクションの凡例の番号に対応しています |
![]() |
この記号は、製品の取扱いの際に特に注意が必要なことを示しています。 |
製品固有の記号
記号
製品には以下の記号が使用されています:![]() |
光源を覗き込まないでください。 |
![]() |
本製品は、iOS および Android プラットフォームと互換性のある無線データ転送をサポートしています。 |
![]() |
使用されている Hilti Li-Ion バッテリーのモデルシリーズ。正しい使用 の章の記載に注意してください。 |
![]() |
Li-Ionen バッテリー |
![]() |
バッテリーは決して打撃工具として使用しないでください。 |
![]() |
バッテリーは落下させないでください。ぶつけたり、あるいはその他の理由で損傷しているバッテリーは使用しないでください。 |
製品情報

機種名および製造番号は銘板に表示されています。
- 製造番号を以下の表に書き写しておいてください。ヒルティ代理店やサービスセンターへお問い合わせの際には、製品データが必要になります。
製品データバッテリーライト SL2-A12 | SL2-A22 製品世代 01 製造番号
適合宣言

技術資料は本書の後続の頁に記載されています:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
安全
重要な安全上の注意
警告事項!注意事項のすべてをよくお読みください。注意事項に従わない場合、感電、火災、重度のけがをまねく恐れがあります。安全ガイドを大切に保管してください。慎重な取扱いおよび使用
- 本製品は、必ず技術的に問題のない状態で使用してください。
- 本製品は決して加工や改造を加えないでください。
- この機器は、監督者が立ち会う場合、あるいは安全な使用方法について説明され機器の使用に伴う危険について理解しているならば、年齢が 8 歳以上の子供、および身体、知覚、精神的な能力に制限のある方、あるいは機器に関する経験や知識のない方が使用することができます。
- 本製品を火災あるいは爆発の危険のある場所で使用しないでください。
- 屋外で使用しないでください。
- 本電動工具用としてメーカーから指定および推奨されていないアクセサリーは使用しないでください。そのようなアクセサリーはお使いの電動工具に単に固定できるだけで、安全な使用は保証されません。
- 光源が寿命に達した場合は、バッテリーライト全体を交換してください。このバッテリーライトの光源は交換不可能です。
- 光線を覗き込まないでください、また光線を人に向けないでください。
- 本体を雨や湿気から保護してください。電動工具に水が浸入すると、感電の危険が大きくなります。
バッテリーの慎重な取扱いおよび使用
- Li‑Ion バッテリーの搬送、保管、作動については特別規定を守ってください。
- バッテリーは高温、直射日光および火気を避けて保管してください。
- バッテリーを分解したり、挟んだり、80 °C(176°F)以上に加熱したり、燃やしたりしないでください。
- 衝撃を受けたことのあるバッテリー、1 m を超える高さから落下したことのあるバッテリー、あるいはその他の損傷を被っているバッテリーを使用あるいは充電しないでください。この場合には、必ず最寄りの Hilti サービスセンター にご連絡ください。
- バッテリーが掴むことのできないほどに熱くなっている場合は、故障している可能性があります。バッテリーを、目視確認が可能で可燃物のない場所に、可燃性の資材から十分な距離を設けて置いてください。バッテリーを冷ます。1 時間の経過後にも掴むことのできないほどに熱い場合は、そのバッテリーは故障している可能性があります。Hilti サービスセンター に連絡してください。
製品の説明
製品概要
- マルチポジションヒンジ
- LED カバー
- LED
- 収納可能なフック
- 自動スイッチ
- 3 モードスイッチ
- グリップ
- バッテリー
- バッテリーリリースボタン
正しい使用
本書で説明している製品はバッテリーライトです。このライトは建設現場の照明のためのものです。本製品は乾燥環境でのみ使用してください。
SL 2-A12本製品には、必ず Hilti の B 12 シリーズの Li-Ion バッテリーを使用してください。
これらのバッテリーには、必ず Hilti の C 4/36 シリーズの充電器と CA-B12 の充電アダプター、あるいは C 4/12-50 シリーズの充電器を使用してください。
本製品には、必ず Hilti の B 22 シリーズの Li-Ion バッテリーを使用してください。
これらのバッテリーには、必ず Hilti の C4/36 シリーズの充電器を使用してください。
充電状態インジケーター
2 つのバッテリーリリースボタンのいずれかを軽く押すと(最大で抵抗を感じるまで)、Li‑Ion バッテリーの充電状態が表示されます。状態 |
意味 |
---|---|
4 個の LED が点灯。 |
充電状態:75 %...100 % |
3 個の LED が点灯。 |
充電状態:50 %...75 % |
2 個の LED が点灯。 |
充電状態:25 %...50 % |
1 個の LED が点灯。 |
充電状態:10 %...25 % |
1 個の LED が点滅。 |
充電状態:< 10 % |
3 モードスイッチ
明るさは、3 モードスイッチで調整します。状態 |
意味 |
---|---|
1 回押す。 |
ライトが最大の明るさで点灯します。 |
2 回押す |
ライトが中程度の明るさで点灯します。 |
3 回押す |
ライトが消灯しています。 |
本体標準セット構成品
バッテリーライト、取扱説明書。その他の本製品用に許可されたシステム製品については、弊社営業担当または Hilti センターにお問い合わせいただくか、あるいは www.hilti.com でご確認ください。
製品仕様
製品仕様
SL 2-A12 |
SL 2-A22 |
|
---|---|---|
電圧 |
10.8 V |
21.6 V |
明るさ |
500 lm |
500 lm |
重量 |
0.65 kg (1.43 lb) |
1.3 kg (2.9 lb) |
バッテリー
バッテリー作動電圧 |
10.8 V |
作動時の周囲温度 |
−17 ℃ … 60 ℃ (1 ℉ … 140 ℉) |
保管温度 |
−20 ℃ … 40 ℃ (−4 ℉ … 104 ℉) |
充電開始時のバッテリー温度 |
−10 ℃ … 45 ℃ (14 ℉ … 113 ℉) |
バッテリー
バッテリー作動電圧 |
21.6 V |
作動時の周囲温度 |
−17 ℃ … 60 ℃ (1 ℉ … 140 ℉) |
保管温度 |
−20 ℃ … 40 ℃ (−4 ℉ … 104 ℉) |
充電開始時のバッテリー温度 |
−10 ℃ … 45 ℃ (14 ℉ … 113 ℉) |
ご使用方法
作業準備
本書および製品に記載されている安全上の注意と警告表示に注意してください。バッテリーを装着する
- バッテリーを装着し、本体にバッテリーがしっかりと固定されていることを確認してください。
バッテリーを取り外す
- 両方のリリースボタンを押します。
- バッテリーを製品から後方へ引き抜きます。
ライトボディを上げる
- 収納可能なフックを引き出します。
- ライトボディを上げます。
ライトボディを回転させる
- ライトボディをご希望の位置に回転させます。
スイッチオン
- ライトボディをご希望の位置に回転させます。
- 3 モードスイッチを押していずれかのモードを選択します。
手入れと保守
手入れと保守
製品の手入れ- 付着した汚れを慎重に除去してください。
- 汚れが付着している場合は、通気溝を乾いた柔らかいブラシを使用して慎重に掃除してください。
- 必ず少し湿した布でハウジングを拭いてください。シリコンを含んだ磨き粉はプラスチック部品をいためる可能性があるので使用しないでください。
- 本製品の電気接点を清掃するには、清潔な乾いた布を使用してください。
- 通気溝が詰まっているバッテリーは決して使用しないでください。通気溝を乾いた柔らかいブラシを使用して慎重に掃除してください。
- バッテリーを不必要に粉じんや汚れに曝さないようにしてください。バッテリーは、決して高い湿度に曝さないでください(例:水中に沈める、あるいは雨中に放置する)。
水分が浸入したバッテリーは、損傷したものとして取り扱ってください。そのようなバッテリーは不燃性の容器に隔離し、Hilti サービスセンターにご連絡ください。 - バッテリーには、本製品に使用しているのではないオイルやグリスが付着しないようにしてください。バッテリーに不必要な粉じんあるいは汚れが堆積しないようにしてください。バッテリーは、乾いた柔らかいブラシまたは乾いた布で清掃してください。シリコンを含んだ磨き粉はプラスチック部品をいためる可能性があるので使用しないでください。
バッテリーの電気接点に手を触れないでください、また、工場出荷時に塗布されているグリスを電気接点からぬぐい取らないでください。 - 必ず少し湿した布でハウジングを拭いてください。シリコンを含んだ磨き粉はプラスチック部品をいためる可能性があるので使用しないでください。
- 目視確認可能なすべての部品については損傷の有無を、操作エレメントについては問題なく機能することを定期的に点検してください。
- 損傷および/または機能に問題のある場合は、本製品を使用しないでください。速やかに Hilti サービスセンターに本製品の修理を依頼してください。
- 手入れおよび保守作業の後は、すべての安全機構を取り付けて、それらが問題なく作動するか点検してください。
搬送および保管
バッテリー式工具およびバッテリーの搬送および保管
搬送- バッテリーを取り外してください。
- バッテリーは決して梱包しない状態で搬送しないでください。搬送中のバッテリーは、他のバッテリー電極と接触して短絡の原因となることを防ぐために、過大な衝撃や振動から保護し、あらゆる導電性の物体あるいは他のバッテリーから隔離する必要があります。バッテリーの搬送に関する各国(地域)の規則を遵守してください。
- バッテリーは郵送しないでください。損傷していないバッテリーを送付する場合は、運送業者を手配してください。
- 使用の前にその都度、また長距離の搬送の前後には、製品とバッテリーに損傷がないか点検してください。
- 製品とバッテリーは涼しくて乾燥した場所に保管してください。製品仕様に記載されている温度の限界値に注意してください。
- バッテリーは充電器内で保管しないでください。充電の後は、必ずバッテリーを充電器から取り出してください。
- バッテリーを太陽の直射下、熱源の上、窓際等で保管しないでください。
- 製品およびバッテリーは、子供や権限のない人が手を触れることのないようにして保管してください。
- 使用の前にその都度、また長期にわたる保管の前後には、製品とバッテリーに損傷がないか点検してください。
故障時のヒント
この表に記載されていない、あるいはご自身で解消することのできない故障が発生した場合には、弊社営業担当または Hilti サービスセンターにご連絡ください。故障時のヒント
故障 |
考えられる原因 |
解決策 |
---|---|---|
バッテリーが「カチッカチッ」と音がするまでロックされない。 |
バッテリーのロックノッチが汚れている。 |
|
1 個の LED が点滅。 本体が作動しない。 |
バッテリーが放電している。 |
|
バッテリーの温度が低すぎる、または高すぎる。 |
|
廃棄

メーカー保証
- 保証条件に関するご質問は、最寄りの Hilti 代理店・販売店までお問い合わせください。