言語

TE 4-A22

オリジナル取扱説明書

文書について

本書について

  • ご使用前に本書をすべてお読みください。このことは、安全な作業と問題のない取扱いのための前提条件となります。
  • 本書および製品に記載されている安全上の注意と警告表示に注意してください。
  • 取扱説明書は常に製品とともに保管し、他の人が使用する場合には、製品と取扱説明書を一緒にお渡しください。

記号の説明

警告表示

警告表示は製品の取扱いにおける危険について警告するものです。以下の注意喚起語が使用されています:
危険
危険
  • この表記は、重傷あるいは死亡事故につながる危険性がある場合に注意を促すために使われます。
警告
警告
  • この表記は、重傷あるいは死亡事故につながる可能性がある場合に注意を促すために使われます。
注意
注意
  • この表記は、軽傷あるいは物財の損傷が発生する可能性がある場合に使われます。

本書の記号

本書では、以下の記号が使用されています:
Image alternative 使用前に取扱説明書をお読みください
Image alternative 本製品を効率良く取り扱うための注意事項や役に立つ情報
Image alternative リサイクル可能な部品の取扱い
Image alternative 工具およびバッテリーを一般ゴミとして廃棄してはなりません

図中の記号

図中では以下の記号が使用されています:
Image alternative この数字は本取扱説明書冒頭にある該当図を示しています
Image alternative 付番は図中の作業手順の順序に対応していて、本文の作業手順とは一致しない場合があります
Image alternative 概要図 には項目番号が付されていて、製品概要 セクションの凡例の番号に対応しています
Image alternative この記号は、製品の取扱いの際に特に注意が必要なことを示しています。

製品により異なる記号

製品に表示されている記号

製品には以下の記号が使用されている場合があります:
Image alternative 回転のみ
Image alternative 回転+打撃(回転 + 打撃)
Image alternative 正逆回転機能
Image alternative 電気絶縁保護クラス II(二重絶縁)
Image alternative 無負荷回転数
Image alternative 直流
Image alternative Li-Ionen バッテリー
Image alternative 使用されている Hilti Li-Ion バッテリーのモデルシリーズ。正しい使用 の章の記載に注意してください。
Image alternative 無線データ転送

製品情報

Image alternative 製品はプロ仕様で製作されており、その使用、保守、修理を行うのは、認定を受けトレーニングされた人のみに限ります。これらの人は、遭遇し得る危険に関する情報を入手していなければなりません。製品およびアクセサリーの使用法を知らない者による誤使用、あるいは規定外の使用は危険です。
機種名および製造番号は銘板に表示されています。
  • 製造番号を以下の表に書き写しておいてください。ヒルティ代理店やサービスセンターへお問い合わせの際には、製品データが必要になります。
    製品データ
    ロータリーハンマードリル
    TE 4‑A22
    製品世代
    02
    製造番号:

安全

電動工具の一般安全注意事項

Image alternative 警告事項! 安全上の注意および指示事項をすべてお読みください。 これらを守らないと、感電、火災および/または重傷事故の危険があります。
安全上の注意および指示事項が書かれた説明書はすべて大切に保管してください。
作業環境に関する安全
  • 作業場はきれいに保ち、十分に明るくしてください。 ちらかった暗い場所での作業は事故の原因となります。
  • 爆発の危険性のある環境(可燃性液体、ガスおよび粉じんのある場所)では電動工具を使用しないでください。 電動工具から火花が飛散し、粉じんや揮発性ガスに引火する恐れがあります。
  • 電動工具の使用中、子供や無関係者を作業場へ近づけないでください。 作業中に気がそらされると、本体のコントロールを失ってしまう恐れがあります。
電気に関する安全注意事項
  • パイプ、ラジエーター、電子レンジ、冷蔵庫などのアースされた面に体の一部が触れないようにしてください。 体が触れると感電の危険が大きくなります。
  • 電動工具を雨や湿気から保護してください。 電動工具に水が浸入すると、感電の危険が大きくなります。
作業者に関する安全
  • 電動工具を使用の際には、油断せずに十分注意し、常識をもった作業をおこなってください。 疲れている場合、薬物、医薬品服用およびアルコール飲用による影響下にある場合には電動工具を使用しないでください。 電動工具使用中の一瞬の不注意が重傷の原因となることがあります。
  • 個人用保護具および保護メガネを常に着用してください。 負傷の危険を低減するために、電動工具の使用状況に応じた粉じんマスク、耐滑性の安全靴、ヘルメット、耳栓などの個人用保護具を着用してください。
  • 電動工具の不意な始動は避けてください。 電動工具をバッテリーに接続する前や持ち上げたり運んだりする前に、電動工具がオフになっていることを確認してください。 電動工具のスイッチに指を掛けたまま運んだり、スイッチオンになっている本体を電源に接続すると、事故の原因となる恐れがあります。
  • 電動工具のスイッチを入れる前に、必ず調節キーやレンチを取り外してください。 調節キーやレンチが本体の回転部に装着されたままでは、けがの原因となる恐れがあります。
  • 作業中は不安定な姿勢をとらないでください。 足元を安定させ、常にバランスを保つようにしてください。 これにより、万一電動工具が異常状況に陥った場合にも、適切な対応が可能となります。
  • 作業に適した作業着を着用してください。 だぶだぶの衣服や装身具を着用しないでください。 髪、衣服、手袋を本体の可動部に近づけないでください。 だぶだぶの衣服、装身具、長い髪が可動部に巻き込まれる恐れがあります。
  • 吸じんシステムの接続が可能な場合には、これらのシステムが適切に接続、使用されていることを確認してください。 吸じんシステムを利用することにより、粉じん公害を防げます。
電動工具の使用および取扱い
  • 無理のある使用を避けてください。 作業用途に適した電動工具を使用してください。 適切な電動工具の使用により、能率よく、スムーズかつ安全な作業が行えます。
  • スイッチが故障している場合には、電動工具を使用しないでください。 スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は危険ですので、修理が必要です。
  • 本体の設定やアクセサリーの交換を行う前や本体を保管する前には、バッテリーを取り外してください。 この安全処置により、電動工具の不意の始動を防止することができます。
  • 電動工具をご使用にならない場合には、子供の手の届かない場所に保管してください。 本体に関する知識のない方、本説明書をお読みでない方による本体のご使用は避けてください 。未経験者による電動工具の使用は危険です。
  • 電動工具は慎重に手入れしてください。 可動部分が引っ掛かりなく正常に作動しているか、電動工具の運転に影響を及ぼす各部分が破損・損傷していないかを確認してください。 電動工具を再度ご使用になる前に、損傷部分の修理を依頼してください。 発生事故の多くは保守管理の不十分な電動工具の使用が原因となっています。
  • 先端工具は鋭利で汚れのない状態を保ってください。 お手入れのゆきとどいた先端工具を使用すると、作業が簡単かつ、スムーズになります。
  • 電動工具、アクセサリー、先端工具などは、それらの説明書に記載されている指示に従って使用してください。 その際は、作業環境および用途についてもご注意ください。 指定された用途以外に電動工具を使用すると危険な状況をまねく恐れがあります。
バッテリー工具の使用および取扱い
  • バッテリーを充電する場合は、必ずメーカー推奨の充電器を使用してください。 特定タイプのバッテリー専用の充電器を他のバッテリーに使用すると、火災の恐れがあります。
  • 電動工具には、必ず指定されたバッテリーを使用してください。 指定以外のバッテリーを使用すると、負傷や火災の恐れがあります。
  • 使用されていないバッテリーの近くに、事務用クリップ、硬貨、キー、釘、ネジ、その他の小さな金属物を置かないでください。電気接点の短絡が起こることがあります。 バッテリーの電気接点間が短絡すると、火傷や火災が発生する危険があります。
  • バッテリーを正しく使用しないと、液漏れが発生することがあります。 その場合、漏れた液には触れないでください。 流出したバッテリー液により、皮膚が刺激を受けたり火傷を負う恐れがあります。誤ってバッテリー液に触れてしまった場合は、水で洗い流してください。バッテリー液が眼に入った場合は、水で洗い流して医師の診断を受けてください。
サービス
  • 電動工具の修理は必ず認定サービスセンターにお申し付けください。また、必ず純正部品を使用してください。 これにより電動工具の安全性が確実に維持されます。

ロータリーハンマードリルに関するその他の安全上の注意

作業者に関する安全
  • 本製品は、必ず技術的に問題のない状態で使用してください。
  • 本体は決して加工や改造を加えないでください。
  • 本体には一緒に納品された補助ハンドルを使用してください。これ以外のハンドルを使用すると、コントロールを失ってけがをする恐れがあります。
  • 剥がし作業の場合には、作業側と反対の領域を保護してください。剥がれた部分が脱落、落下して他の人を負傷させる危険があります。
  • 本体は、常に両手でグリップを掴んでしっかりと保持してください。グリップは乾燥した清潔な状態を保ってください。
  • 先端工具が隠れた電線に接触する可能性のある作業を行う場合は、必ず本体の絶縁されたグリップを持ってください。通電しているケーブルと接触すると、本体の金属部分にも電圧がかかり、感電の危険があります。
  • 回転部品に触れないでください - 負傷の危険!
  • 本体の使用中は、適切な保護メガネ、保護ヘルメット、耳栓、保護手袋および防じんマスクを着用してください。
  • 保護手袋は先端工具の交換時にも着用してください。先端工具に触れると、切創事故や火傷の原因となることがあります。
  • アイシールドを着用してください。破片が身体の一部、眼などを傷つけることもあります。
  • 作業開始前に、作業場で発生する粉じんの危険有害度を調査してください。公的に承認された保護等級および地域の粉じんに関する規定を満たした工業用集じん機を使用してください。含鉛塗料、特定の種類の木材、コンクリート/石材、石英を含む岩石、鉱物および金属などの母材から生じた粉じんは、健康を害する恐れがあります。
  • 作業場の良好な換気に注意し、必要に応じてそれぞれの粉じんに適した防じんマスクを着用してください。作業者や近くにいる人が粉じんに触れたり吸い込んだりすると、アレルギー反応や呼吸器疾患を起こす可能性があります。カシやブナ材などの特定の粉じんは、特に木材処理用の添加剤(クロム塩酸、木材保護剤)が使用されている場合、発ガン性があるとされています。アスベストが含まれる母材は、必ず専門家が取り扱うようにしてください。
  • 休憩を取って、指を動かして血行を良くするように心がけてください。長時間作業の際には、振動により指、手あるいは手首の関節の血管あるいは神経系に障害が発生する可能性があります。
電気に関する安全注意事項
  • 作業を開始する前に、作業領域に埋設された電線、ガス管や水道管がないかを調査してください。誤って電線を損傷すると、本体外側の金属部分により感電事故が発生する可能性があります。
電動工具の慎重な取扱いおよび使用
  • 先端工具がブロックしたら直ちに電動工具をオフにします。本体は側方へとずらすことができます。
  • 電動工具は停止するまで置かないでください。

バッテリーの慎重な取扱いおよび使用

  • Li‑Ion バッテリーの搬送、保管、作動については特別規定を守ってください。
  • バッテリーは高温、直射日光および火気を避けて保管してください。
  • バッテリーを分解したり、挟んだり、80 °C 以上に加熱したり、燃やしたりしないでください。
  • 衝撃を受けたことのあるバッテリー、1 m を超える高さから落下したことのあるバッテリー、あるいはその他の損傷を被っているバッテリーを使用あるいは充電しないでください。この場合には、必ず最寄りの Hilti  サービスセンター にご連絡ください。
  • バッテリーが掴むことのできないほどに熱くなっている場合は、故障している可能性があります。製品を監視可能な火気のない場所に可燃性の資材から十分に距離をとって置き、冷ましてください。この場合には、必ず最寄りの Hilti  サービスセンター にご連絡ください。

製品の説明

各部名称、操作部/表示部名称

Image alternative
  1. 防じんカバー
  2. チャック
  3. 先端工具ロック解除
  4. 機能切り替えスイッチ
  5. デプスゲージ
  6. 正回転/逆回転切り替えスイッチ(スイッチオンロック付き)
  7. 無段変速スイッチ
  8. グリップ
  9. バッテリー
  10. 充電状態および故障インジケーター(Li-Ion バッテリー)
  11. バッテリーリリースボタン
  12. TE DRS-4-A(01) 集じんモジュール接続部
  13. サイドハンドル

正しい使用

本書で説明している製品は、充電式ロータリーハンマードリルです。本製品は、鋼材と木材ならびに石材への穿孔(回転のみ)、コンクリートおよび石材への打撃穿孔、ネジの取付け、取外し用の工具です。

  • 本製品には、必ず Hilti の B 18 / B 22 シリーズの Li-Ion バッテリーを使用してください。
  • これらのバッテリーには、必ず Hilti の C4/36 シリーズの充電器を使用してください。

Li-Ion バッテリーのインジケーター

Li-Ion バッテリーの使用時には、いずれかのリリースボタンを押すと充電状況を表示させることができます。
状態
意味
4 個の LED が点灯。
充電状態:75 %...100 %
3 個の LED が点灯。
充電状態:50 %...75 %
2 個の LED が点灯。
充電状態:25 %...50 %
1 個の LED が点灯。
充電状態:10 %...25 %
1 個のLED が点滅。
充電状態:< 10 %
作業中および作業直後は、充電状態の読み取りは行えません。バッテリーの充電状態インジケーターの LED が点滅している場合は、「故障かな?と思った時」の章の注意事項を確認してください。

本体標準セット構成品

ロータリーハンマードリル、サイドハンドル、デプスゲージ、取扱説明書。
粉じんの飛散を防止するために、アクセサリーとして TE DRS-4-A (01) 集じんモジュールが提供されています。
その他の本製品用に許可されたシステム製品については、弊社営業担当または Hilti センターにお問い合わせいただくか、あるいは www.hilti.com でご確認ください。

製品仕様

ロータリーハンマードリル


TE 4‑A22
重量(B22⁄8.0 バッテリーを含む)
8.6 lb
(3.9 kg)
1 回当たりの打撃力
2 J
コンクリート/石材への穿孔(ハンマードリルビット)
13/64 in … 5/8 in
コンクリート/石材への穿孔(ハンマードリルビット)
5 mm … 16 mm
木材への穿孔(木工用ドリルビット)
1/8 in … 25/32 in
木材への穿孔(木工用ドリルビット)
3 mm … 20 mm
金属への穿孔(鉄工用ドリルビット)
1/8 in … 25/64 in
金属への穿孔(鉄工用ドリルビット)
3 mm … 10 mm

ご使用方法

作業準備

注意
負傷の危険 意図しない始動!
  • バッテリーを装着する前に、バッテリーを装着する製品のスイッチがオフになっていることを確認してください。
  • 本体の設定、またはアクセサリーの交換の前にバッテリーを取り外してください。
本書および製品に記載されている安全上の注意と警告表示に注意してください。

サイドハンドルを取り付ける

Image alternative
  1. グリップを回してサイドハンドルのクランピングバンドを緩めます。
  2. クランピングバンドを前方から取付け用溝のところまでスライドさせてチャックへと取り付けます。
  3. サイドハンドルをご希望の位置にします。
  4. グリップを回してサイドハンドルのクランピングバンドを張ります。

バッテリーを装着する

Image alternative
  1. ロックの音が聞こえるまでバッテリーを本体ホルダーに装着します。
  2. バッテリーがしっかりと装着されていることを確認してください。

バッテリーを取り外す

Image alternative
  1. バッテリーのロック解除ボタンを押します。
  2. バッテリーを後方へ引き抜きます。

先端工具を装着する

Image alternative
  1. 先端工具のコネクションエンドにグリスを軽く塗布します。
    • 必ず Hilti の純正グリスを使用してください。不適切なグリスを使用すると本体損傷の原因となることがあります。
  2. 先端工具をチャックのストップ位置まで差し込み、ロックさせます。
  3. 装着後に先端工具を引っ張り、ロックされているか確認します。
    • 製品は作動可能状態です。

先端工具を取り外す

警告
負傷の危険 使用中に先端工具が高温になる場合があります。
  • 先端工具の交換時には保護手袋を着用してください。
Image alternative
  • チャックロックスリーブをストップ位置まで引き戻し、先端工具を取り外します。

デプスゲージを取り付ける(オプション)

Image alternative
  1. グリップを回してサイドハンドルのクランピングバンドを緩めます。
  2. デプスゲージを前方から取付け用の 2 個のガイド穴に通します。
  3. グリップを回してサイドハンドルのクランピングバンドを張ります。

作業

注意
損傷の危険 不正な取扱い!
  • 作動中は、回転方向および/または機能選択用スイッチを操作しないでください。
本書および製品に記載されている安全上の注意と警告表示に注意してください。

回転方向

  • 回転方向を設定します。
    • スイッチはこの位置でロックされます。

回転のみ

Image alternative
  • 機能切り替えスイッチを Image alternative の位置にします。

回転+打撃

Image alternative
  • 機能切り替えスイッチを Image alternative の位置にします。

手入れと保守

手入れと保守

警告
バッテリーを装着した状態における負傷の危険
  • 手入れや保守作業の前に必ずバッテリーを取り外してください!
本体の手入れ
  • 強固に付着した汚れは慎重に除去してください。
  • 通気溝を乾いたブラシで入念に清掃してください。
  • ハウジングは必ず軽く湿らせた布で清掃してください。シリコンを含んだ清掃用具はプラスチック部品をいためる可能性があるので使用しないでください。
Li-Ion バッテリーの手入れ
  • バッテリーは清潔に保ち、オイルやグリスで汚さないようにしてください。
  • ハウジングは必ず軽く湿らせた布で清掃してください。シリコンを含んだ清掃用具はプラスチック部品をいためる可能性があるので使用しないでください。
  • 湿気が入り込まないようにしてください。
保守
  • 目視確認可能なすべての部品について損傷の有無を、操作エレメントについては問題なく機能することを定期的に点検してください。
  • 損傷および/または機能に問題のある場合は、本製品を使用しないでください。直ちに Hilti サービスセンターに修理を依頼してください。
  • 手入れおよび保守作業の後は、すべての安全機構を取り付けて機能を点検してください。
安全な作動のために、必ず純正のスペアパーツと消耗品を使用してください。本製品向けに弊社が承認したスペアパーツ、消耗品およびアクセサリーは、弊社営業担当または Hilti Store にお問い合わせいただくか、あるいは www.hilti.group でご確認ください。

防じんカバーの清掃

  • チャックの防じんカバーは、清潔な乾いた布で定期的に清掃してください。
  • シーリングリップをていねいに拭き、Hilti グリスを薄く塗布します。
  • シーリングリップに損傷がある場合は、防じんカバーを必ず交換してください。

搬送および保管

バッテリー装置の搬送および保管

搬送
    注意
    搬送時の予期しない始動
  • お使いの製品は、必ずバッテリーを装着していない状態で搬送してください!
  • バッテリーを取り外します。
  • バッテリーは決して梱包しない状態で搬送しないでください。
  • 本体とバッテリーを長距離にわたって搬送した後には、使用の前に損傷がないかチェックしてください。
保管上の注意事項
    注意
    故障したあるいは液漏れしたバッテリーによる予期しない損傷
  • お使いの製品は、必ずバッテリーを装着していない状態で保管してください!
  • 本体とバッテリーは、できるだけ涼しくて乾燥した場所に保管してください。
  • バッテリーを太陽の直射下、ラジエーターの上、窓際等で保管しないでください。
  • 本体とバッテリーは、子供や権限のない人が手を触れることのないようにして保管してください。
  • 本体とバッテリーを長期間にわたって保管した後には、使用の前に損傷がないかチェックしてください。

故障かな?と思った時

故障時のヒント

この表に記載されていない、あるいはご自身で解消することのできない故障が発生した場合には、弊社営業担当または Hilti サービスセンターにご連絡ください。

ロータリーハンマードリルは作動不能状態

故障
考えられる原因
解決策
LED 表示がない。
バッテリーが完全に装着されていない。
  • バッテリーを「カチッカチッ」と音がするまでロックする。
バッテリーが放電している。
  • バッテリーを交換し、空のバッテリーを充電する。
1 個の LED が点滅。
バッテリーが放電している。
  • バッテリーを交換し、空のバッテリーを充電する。
バッテリーの温度が高すぎる、または低すぎる。
  • バッテリーを推奨運転温度まで冷やす/暖める。
4 個の LED が点滅。
ロータリーハンマードリルの短時間の過負荷。
  • コントロールスイッチから指を放し、改めてコントロールスイッチを操作する。

ロータリーハンマードリルは作動可能状態

故障
考えられる原因
解決策
打撃がない。
ロータリーハンマードリルの温度が低すぎる。
  • ロータリーハンマードリルを母材に接触させて、アイドリング回転させる。打撃機構が始動するまでこれを繰り返す。
機能切り替えスイッチが「回転のみ」Image alternative に設定されている。
  • 機能切り替えスイッチを「回転 + 打撃」Image alternative にする。
ロータリーハンマードリルが逆回転になっている。
  • 正回転/逆回転切り替えスイッチを正回転にする。
コントロールスイッチが押せない、あるいは動かない。
正回転/逆回転切り替えスイッチが中立位置。
  • 正回転/逆回転切り替えスイッチを右または左へ押す。
本体スピンドルが回転しない。
ロータリーハンマードリル本体の電子回路の作動温度が許容範囲を越えている。
  • ロータリーハンマードリルを冷ます。
バッテリーが放電している。
  • バッテリーを交換し、空のバッテリーを充電する。
ロータリーハンマードリルが自動的にオフになる。
過負荷保護機構(スピードレギュレーター)が作動している。
  • コントロールスイッチから指を放す。ロータリーハンマードリルを冷ます。コントロールスイッチを改めて操作する。負荷を低減する。
バッテリーの消耗が通常よりも早い。
周囲温度が低すぎる。
  • バッテリーをゆっくり室温まで暖める。
バッテリーが「カチッカチッ」と音がするまでロックされない。
バッテリーのロックノッチが汚れている。
  • ロックノッチを清掃してバッテリーを改めてロックする。
ロータリーハンマードリルあるいはバッテリーが熱くなる。
電気的故障
  • ロータリーハンマードリルを直ちにオフにする。バッテリーを取り外して点検する。バッテリーを冷ます。Hilti サービスセンターに連絡する。
ロータリーハンマードリルの過負荷(適用基準を超えている)
  • 用途に適した本体を選択する。
先端工具をロックから取り出せない。
チャックが完全に引き戻されていない。
  • チャックロックスリーブをストップ位置まで引き戻し、先端工具を取り外す。
先端工具が切削しない。
ロータリーハンマードリルが逆回転になっている。
  • 正回転/逆回転切り替えスイッチを正回転にする。
機能切り替えスイッチが「回転のみ」Image alternative に設定されている。
  • 機能切り替えスイッチを「回転 + 打撃」Image alternative にする。

廃棄

Image alternative Hilti 製品の大部分の部品はリサイクル可能です。リサイクル前にそれぞれの部品は分別して回収されなければなりません。多くの国で Hilti は、古い電動工具をリサイクルのために回収しています。詳細については弊社営業担当または Hilti 代理店・販売店にお尋ねください。
バッテリーを廃棄するバッテリーを誤った方法で廃棄すると、漏出するガスあるいはバッテリー液により健康を損なう危険があります。
  • 損傷したバッテリーを送付しないでください!
  • 短絡を防止するために接続部を非導電性のもので覆ってください。
  • バッテリーは子供が手を触れることのないように廃棄してください。
  • バッテリーの廃棄は、最寄りの Hilti Store あるいは適切な廃棄物処理業者に依頼してください。
Image alternative
  • 電動工具、電子機器およびバッテリーを一般ゴミとして廃棄してはなりません!

メーカー保証

  • 保証条件に関するご質問は、最寄りの Hilti 代理店・販売店までお問い合わせください。