TE 60-AVR (04)
TE 60-ATC/AVR (04)
オリジナル取扱説明書
取扱説明書について
本取扱説明書について
- 警告事項! 本製品をご使用になる前に、同梱の取扱説明書と指示事項、安全上の注意、警告表示、図および製品仕様を読んで、その内容を理解を理解してください。特に、すべての指示事項、安全上の注意、警告表示、図、製品仕様、構成部品と機能に精通しているようにしてください。これを怠ると、感電、火災、および/または重傷事故の危険があります。後日確認できるように、取扱説明書とすべての指示事項、安全上の注意、警告表示を保管しておいてください。
製品はプロ仕様で製作されており、その使用、保守、修理を行うのは、認定を受けトレーニングされた人のみに限ります。これらの人は、遭遇し得る危険に関する情報を入手していなければなりません。製品およびアクセサリーの使用法を知らない者による誤使用、あるいは規定外の使用は危険です。
- 製品に同梱されている取扱説明書は、印刷の時点で最新の技術状況を反映しています。オンラインの Hilti 製品ページで常に最新バージョンをご確認ください。これについては、本取扱説明書のリンク、または QR コード(
の記号)に従ってください。
- 他の人が使用する場合には、本製品とともにこの取扱説明書を一緒にお渡しください。
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
図中の付番は、重要な作業手順あるいは作業手順にとって重要なパーツであることを示しています。本文中ではこれらの作業手順またはパーツは、(3) のように当該の番号でハイライト表示されています。 |
![]() |
概要図 には項目番号が付されていて、製品概要 セクションの凡例の番号に対応しています。 |
![]() |
この記号は、製品の取扱いの際に特に注意が必要なことを示しています。 |
製品により異なる記号
製品に表示されている記号
製品には以下の記号が使用されています:![]() |
回転のみ |
![]() |
回転+打撃(打撃穿孔) |
![]() |
ハツリ作業 |
![]() |
チゼル角度調整 |
![]() |
正逆回転機能 |
![]() |
電気絶縁保護クラス II(二重絶縁) |
![]() |
保護接地(TE 60-AVR のみ) |
![]() |
直径 |
![]() |
無負荷回転数 |
![]() |
毎分回転数 |
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
- 電動工具の接続プラグは電源コンセントにきちんと適合しなければなりません。 プラグは絶対に変更しないでください。 保護接地した電動工具と一緒にアダプタープラグを使用しないでください。 オリジナルのプラグと適切なコンセントを使用することにより、感電の危険を小さくすることができます。
- パイプ、ラジエーター、電子レンジ、冷蔵庫などのアースされた面に体の一部が触れないようにしてください。 体が触れると感電の危険が大きくなります。
- 電動工具を雨や湿気から保護してください。 電動工具に水が浸入すると、感電の危険が大きくなります。
- 電動工具を持ち運んだり、吊り下げたり、コンセントからプラグを抜いたりするときは、必ず本体を持ち、電源コードを持ったり引っ張ったりしないでください。 電源コードを火気、オイル、鋭利な刃物、可動部等に触れる場所に置かないでください。 電源コードが損傷したり絡まったりしていると、感電の危険が大きくなります。
- 屋外工事の場合には、必ず屋外専用の延長コードを使用してください。 屋外専用の延長コードを使用すると、感電の危険が小さくなります。
- 湿った場所で電動工具を作動させる必要がある場合は、漏電遮断器を使用してください。 漏電遮断器を使用すると、感電の危険が小さくなります。
- 電動工具を使用の際には、油断せずに十分注意し、常識をもった作業をおこなってください。 疲れている場合、薬物、医薬品服用およびアルコール飲用による影響下にある場合には電動工具を使用しないでください。 電動工具使用中の一瞬の不注意が重傷の原因となることがあります。
- 個人用保護具および保護メガネを常に着用してください。 負傷の危険を低減するために、電動工具の使用状況に応じた粉じんマスク、耐滑性の安全靴、ヘルメット、耳栓などの個人用保護具を着用してください。
- 電動工具の意図しない始動を防止して下さい。 電動工具を電源および/またはバッテリーに接続する前や本体を持ち上げたり運んだりする前に、本体がオフになっていることを必ず確認してください。 オン/オフスイッチが入っている状態で電動工具のスイッチに指を掛けたまま運んだり、電源に接続したりすると、事故の原因となる恐れがあります。
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
- 電動工具とアクセサリーは慎重に手入れしてください。 可動部分が引っ掛かりなく正常に作動しているか、電動工具の運転に影響を及ぼす各部分が破損・損傷していないかを確認してください。 電動工具をご使用になる前に、損傷部分の修理を依頼してください。 事故の多くは保守管理の不十分な電動工具の使用が原因となっています。
- 先端工具は鋭利で汚れのない状態を保ってください。 お手入れのゆきとどいた先端工具を使用すると、作業が簡単かつ、スムーズになります。
- 電動工具、アクセサリー、先端工具などは、それらの説明書に記載されている指示に従って使用してください。 その際は、作業環境および用途についてもご注意ください。 指定された用途以外に電動工具を使用すると危険な状況をまねく恐れがあります。
- グリップとグリップ面は乾燥した清潔な状態に保ち、オイルやグリスの付着がないようにしてください。 グリップやグリップ面が滑りやすい状態になっていると、予期していない状況が発生した際に電動工具を安全に使用/制御できません。
- 電動工具の修理は必ず認定サービスセンターにお申し付けください。また、必ず純正部品を使用してください。 これにより電動工具の安全性が確実に維持されます。
ハンマーに関する安全上の注意
すべての作業に関する安全上の注意- 耳栓を着用してください。 騒音により、聴覚に悪影響が出る恐れがあります。
- 本体には一緒に納品された補助ハンドルを使用してください。 これ以外のハンドルを使用すると、コントロールを失ってけがをする恐れがあります。
- 隠れた電線や装置自体の電源コードに先端工具が接触する可能性のある作業を行う場合は、必ず本体の絶縁されたグリップを持ってください。 通電しているケーブルと接触すると、本体の金属部分にも電圧がかかり、感電の危険があります。
- 穿孔作業は、常にドリルビットが作業材料と接触している状態で低い回転数から始めるようにしてください。 回転数が高くてドリルビットが作業材料と接触せず自由に回転できる状態にあると、ドリルビットは簡単に曲がってしまうことがあり、これが負傷の原因となることがあります。
- 過度な力を加えず、常にドリルビットの縦方向にのみ力が作用するようにしてください。 ドリルビットは曲がって折れてしまうこと、あるいはコントロールを失って負傷の原因となることがあります。
ロータリーハンマードリルに関するその他の安全上の注意
作業者に関する安全- 本製品とアクセサリーは、必ず技術的に問題のない状態で使用してください。
- 本製品あるいはアクセサリーには、決して加工や改造を加えないでください。
- 製品と一緒に納品された補助ハンドルを使用してください。コントロールを失うとけがをする恐れがあります。
- 剥がし作業の場合には、作業側と反対の領域を保護してください。剥がれた部分が脱落、落下して他の人を負傷させる危険があります。
- 本製品は、常に両手でグリップを掴んでしっかりと保持してください。グリップは乾燥した清潔な状態を保ってください。
- 隠れた電線に先端工具が接触する可能性のある作業を行う場合は、必ず本製品を絶縁されたグリップ面で保持するようにしてください。通電しているケーブルと接触すると、本体の金属部分にも電圧がかかり、感電の危険があります。
- 回転部品に触れないでください - 負傷の危険!
- 本製品の使用時には、アイシールド、保護ヘルメット、耳栓、および適切な防じんマスクを着用してください。
- 先端工具の交換時には保護手袋を着用してください。先端工具に触れると、切創事故や火傷の原因となることがあります。
- アイシールドを着用してください。破片が身体の一部、眼などを傷つけることもあります。
- 研磨、紙やすり研磨、切断および穿孔の際に発生する粉じんは、化学物質を含んでいる場合があります。これには、鉛、あるいは鉛ベースの塗料、 レンガ、コンクリートおよびその他の壁用資材、自然石およびその他の珪酸塩含有製品、 樫、橅などの特定の木材、および化学処理の施された木材、 アスベストあるいはアスベストが含まれる母材、などが考えられます。作業対象の資材の危険等級により、作業者および周囲の人員の曝露を確認してください。曝露を安全なレベルに維持するために、粉じん吸引システムの使用、あるいは適切な防じんマスクの着用などの必要な処置を取ってください。曝露の低減のための一般的な処置としては、以下のようなものがあります:
- 十分に換気された領域での作業
- 粉じんとの長時間の接触の回避
- 粉じんを顔や体から遠ざける
- 保護服を着用し、水と石鹸で曝露領域を洗浄する
- 頻繁に休憩を取って、指を動かして血行を良くするように心がけてください。長時間作業の際には、強い振動により指、手あるいは手首の関節の血管あるいは神経系に障害が発生する可能性があります。
- 作業を開始する前に、作業領域に埋設された電線、ガス管や水道管がないかを調査してください。電線、ガス管あるいは水道管を損傷すると、本製品外側の金属部分での感電事故、あるいは爆発が発生する可能性があります。
- 先端工具がブロックしたら直ちに本製品をオフにします。本製品が横にそれることがあります。
- 本製品は停止するまで置かないでください。
製品の説明
製品概要

- チャック
- デプスゲージ
- 機能切り替えスイッチ
- 無段変速スイッチ
- 電源コード
- サイドハンドル
- 連続動作モード用ロックボタン
- サービスインジケーター
- ハーフパワーインジケーター
- ハーフパワーボタン
接続可能な電源コード付き仕様

- ロックボタン
- 電動工具の接続部
- コーディングされた脱着式プラグ付きの電源コード
正しい使用
本書で説明している製品は、ニューマチック構造の打撃機構を備えた電動式コンビハンマードリルです。本製品は、コンクリート、石材、木材および金属への穿孔作業用の工具です。さらに、本製品は石材への軽度から中程度のハツリ作業、およびコンクリートへの再加工作業に使用できます。
- 必ず銘板に表示されている電圧、周波数で使用してください。
考えられる誤った使用
- 本製品は、健康を損なう危険のある母材を作業するには適していません。
- 本製品は、湿気の多い環境での作業には適していません。
アンダーカットアンカー
本製品は、アンダーカットアンカーの打設に適しています。必ず適切なアンカー打設工具を使用してください!これに関する詳細な情報は、弊社営業担当または Hilti センターにお問い合わせください。
ATC
製品は、アクティブトルクコントロール ATC(Active Torque Control)を装備しています。先端工具がブロックしたりあるいは噛むと、製品は突然に作業者の操作によらずに反対方向へ回転します。ATC は製品のこの突然の回転動作を検知し、製品を直ちにオフにします。
Active Vibration Reduction
本製品は、振動を大幅に低減させる Active Vibration Reduction (AVR) システムを装備しています。クイックリリースチャック(アクセサリー)
クイックリリースチャックにより、追加工具なしで迅速に先端工具の交換を行うことができます。クイックリリースチャックは、「打撃なし
サービスインジケーター
本製品はサービスインジケーターを装備しています。サービスインジケーターの状態
状態 |
意味 |
---|---|
サービスインジケーターが点灯。 |
作動時間がサービス期限に達しています。 |
サービスインジケーターが点滅。 |
コンビハンマードリルの修理は Hilti サービスセンターに依頼してください。 |
本体標準セット構成品
コンビハンマードリル、サイドハンドル、取扱説明書。アクセサリーとスペアパーツ


製品仕様
発電機または変圧器を使用しての作業の場合は、それらは本体の銘板に記載されている定格電力より 2 倍以上大きな出力がなければなりません。変圧器または発電機の作動電圧は、常に本体の定格電圧の +5 %...-15 % の範囲になければなりません。値は 120 V の定格電圧に対するものです。電圧の違いおよび国別仕様の相違により値は異なります。本体の銘板に記載されている定格電圧と周波数、および定格電力または定格電流を確認してください。
TE 60‑AVR |
TE 60-ATC/AVR |
|
---|---|---|
製品世代 |
04 |
04 |
定格電流 |
13 A |
13 A |
周波数 |
60 Hz |
60 Hz |
重量 |
15.0 lb (6.8 kg) |
17.2 lb (7.8 kg) |
1 回当たりの打撃力(EPTA プロシージャ 05 に準拠) |
7.8 J |
7.8 J |
Ø ハンマードリルビット |
1/2 in … 2 3/16 in (12.7 mm … 55.56 mm) |
1/2 in … 2 3/16 in (12.7 mm … 55.56 mm) |
Ø 剥がし作業用ビット |
1 9/16 in … 3 1/8 in (39.69 mm … 79.38 mm) |
1 9/16 in … 3 1/8 in (39.69 mm … 79.38 mm) |
Ø パーカッションコアビット |
1 3/4 in … 4 in (44.45 mm … 102 mm) |
1 3/4 in … 4 in (44.45 mm … 102 mm) |
Ø ダイヤモンドコアビット PCM |
·/· |
1 1/2 in … 4 in (38.1 mm … 102 mm) |
Ø 鉄工用ドリルビット |
0 in … 1/2 in (0 mm … 12.7 mm) |
0 in … 1/2 in (0 mm … 12.7 mm) |
Ø 木工用ドリルビット |
13/32 in … 1 1/4 in (10.32 mm … 31.75 mm) |
13/32 in … 1 1/4 in (10.32 mm … 31.75 mm) |
チャック |
TE‑Y |
TE‑Y |
ご使用方法
作業準備
本書および製品に記載されている安全上の注意と警告表示に注意してください。サイドハンドルを取り付ける

- グリップを回してサイドハンドルのクランピングバンドを緩めます。
- クランピングバンドを前方から取付け用溝のところまでスライドさせてチャックへと取り付けます。
- サイドハンドルをご希望の位置にします。
- グリップを回してサイドハンドルのクランピングバンドを張ります。
デプスゲージを取り付ける(オプション)

- グリップを回してサイドハンドルのクランピングバンドを緩めます。
- デプスゲージを前方から取付け用の 2 個のガイド穴に通します。
- グリップを回してサイドハンドルのクランピングバンドを張ります。
出力を調整する(オプション)
TE 60-ATC/AVR
- 「ハーフパワーボタン」を押します。製品がハーフパワーに切り替わります。
- 「ハーフパワーインジケーター」が点灯します。
- 「ハーフパワーインジケーター」が点灯します。
- 「ハーフパワーボタン」を再度押します。製品がフルパワーに切り替わります。
- 「ハーフパワーインジケーター」が消灯します。
- 「ハーフパワーインジケーター」が消灯します。
先端工具を装着する

- 先端工具のコネクションエンドにグリスを軽く塗布します。
- 必ず Hilti の純正グリスを使用してください。不適切なグリスを使用すると製品損傷の原因となることがあります。
- 必ず Hilti の純正グリスを使用してください。不適切なグリスを使用すると製品損傷の原因となることがあります。
- 先端工具をチャックのストップ位置まで差し込み、ロックさせます。
- 装着後に先端工具を引っ張り、確実にロックされているか確認します。
- 製品は作動可能状態です。
- 製品は作動可能状態です。
先端工具を取り外す

- チャックロックスリーブをストップ位置まで引き戻し、先端工具を取り外します。
作業
本書および製品に記載されている安全上の注意と警告表示に注意してください。回転+打撃(打撃穿孔)

- 機能切り替えスイッチをこの記号に合わせてください:
。
- ご希望の出力に調整します。
- ドリルビットをを母材に接触させます。
- コントロールスイッチを押します。
- 製品が作動します。
- 製品が作動します。
回転のみ
- 機能切り替えスイッチをこの記号に合わせてください:
。
チゼル角度調整

- 機能切り替えスイッチをこの記号に合わせてください:
。
- チゼルをご希望の位置に回します。
- 機能切り替えスイッチをこの記号に合わせてください:
(ロックさせてください)。
- 製品は作動可能状態です。
- 製品は作動可能状態です。
ハツリ作業

- 機能切り替えスイッチをこの記号に合わせてください:
。
連続動作モードをオンにする/オフにする

- 連続動作モード用ロックボタンを前方へ押します。
- コントロールスイッチを一杯に握り込んでください。
- 製品が連続動作モードで作動します。
- 製品が連続動作モードで作動します。
- 連続動作モード用ロックボタンを後方へ押します。
- 製品がスイッチオフになります。
- 製品がスイッチオフになります。
手入れと保守
手入れ- 強固に付着した汚れは慎重に除去してください。
- 通気溝を乾いたブラシで入念に清掃してください。
- ハウジングは必ず軽く湿らせた布で清掃してください。シリコンを含んだ清掃用具はプラスチック部品をいためる可能性があるので使用しないでください。
- 目視確認可能なすべての部品について損傷の有無を、操作エレメントについては問題なく機能することを定期的に点検してください。
- 損傷および/または機能に問題のある場合は、本製品を使用しないでください。直ちに Hilti サービスセンターに修理を依頼してください。
- 手入れおよび保守作業の後は、すべての安全機構を取り付けて機能を点検してください。
接続可能な電源コードを接続する
- コーディングされた脱着式電気プラグを製品のストップ位置まで、ロックの作動音が聞こえるまで差し込みます。
- 電源プラグをコンセントに差し込みます。
接続可能な電源コードを電動工具から外す
- 電源プラグをコンセントから抜きます。
- ロックボタンを押し、コーディングされた脱着式電気プラグを引き抜きます。
- 電源コードを本体から外します。
搬送および保管
- 電動工具は先端工具を装着した状態で搬送しないでください。
- 電動工具は常に電源プラグを外して保管してください。
- 本体は、乾燥している場所に、子供や権限のない人が手を触れることのないようにして保管してください。
- 電動工具を長距離にわたって搬送したり長期にわたって保管した後には、使用の前に損傷がないかチェックしてください。
故障時のヒント
この表に記載されていない、あるいはご自身で解消することのできない故障が発生した場合には、弊社営業担当または Hilti サービスセンターにご連絡ください。故障 |
考えられる原因 |
解決策 |
---|---|---|
打撃がない。 |
製品温度が低すぎる。 |
|
製品がフルパワーにならない。 |
延長コードが長すぎる、あるいは導体断面積が小さすぎる。 |
|
コントロールスイッチの握り込みが不十分。 |
|
|
供給電源の電圧が低すぎる。 |
|
|
「ハーフパワー」ボタンがオンになっている。 |
|
|
ドリルビットが回転しない。 |
機能切り替えスイッチがロックされていない、または「ハツリ作業」 ![]() ![]() |
|
ドリルビットのロックが外れない。 |
チャックが完全に引き戻されていない。 |
|
サイドハンドルが正しく取り付けられていない。 |
|
|
製品が始動しない。 |
主電源が供給されていない。 |
|
電源遮断後、電子式始動インターロックがアクティブになっている。 |
|
|
電源コードあるいはプラグの故障。 |
|
|
接続可能な電源コードが正しく接続されていない。 |
|
|
発電機がスリープモード。 |
|
|
サービスインジケーターが点灯。 |
カーボンの摩耗。 |
|
サービスインジケーターが点滅。 |
本製品の損傷、あるいはサービス期限に達した。 |
|
廃棄

メーカー保証
- 保証条件に関するご質問は、最寄りの Hilti 代理店・販売店までお問い合わせください。