SCW 70
WSC 7.25-S
オリジナル取扱説明書
取扱説明書について
本取扱説明書について
- 警告事項! 本製品をご使用になる前に、同梱の取扱説明書と指示事項、安全上の注意、警告表示、図および製品仕様を読んで、その内容を理解を理解してください。特に、すべての指示事項、安全上の注意、警告表示、図、製品仕様、構成部品と機能に精通しているようにしてください。これを怠ると、感電、火災、および/または重傷事故の危険があります。後日確認できるように、取扱説明書とすべての指示事項、安全上の注意、警告表示を保管しておいてください。
製品はプロ仕様で製作されており、その使用、保守、修理を行うのは、認定を受けトレーニングされた人のみに限ります。これらの人は、遭遇し得る危険に関する情報を入手していなければなりません。製品およびアクセサリーの使用法を知らない者による誤使用、あるいは規定外の使用は危険です。- 製品に同梱されている取扱説明書は、印刷の時点で最新の技術状況を反映しています。オンラインの Hilti 製品ページで常に最新バージョンをご確認ください。これについては、本取扱説明書のリンク、または QR コード(
の記号)に従ってください。 - 他の人が使用する場合には、本製品とともにこの取扱説明書を一緒にお渡しください。
記号の説明
警告表示
警告表示は製品の取扱いにおける危険について警告するものです。以下の注意喚起語が使用されています:本書の記号
本書では、以下の記号が使用されています:![]() |
使用前に取扱説明書をお読みください |
![]() |
本製品を効率良く取り扱うための注意事項や役に立つ情報 |
![]() |
リサイクル可能な部品の取扱い |
![]() |
工具およびバッテリーを一般ゴミとして廃棄してはなりません |
図中の記号
図中では以下の記号が使用されています:![]() |
この数字は本取扱説明書冒頭にある該当図を示しています |
![]() |
付番は図中の作業手順の順序に対応していて、本文の作業手順とは一致しない場合があります |
![]() |
概要図 には項目番号が付されていて、製品概要 セクションの凡例の番号に対応しています |
![]() |
この記号は、製品の取扱いの際に特に注意が必要なことを示しています。 |
安全
電動工具の一般安全注意事項
警告事項 本電動工具に付属のすべての安全上の注意、指示事項、図、および製品仕様をお読みください。 以下の指示を守らないと、感電、火災および/または重傷事故の危険があります。
安全上の注意および指示事項が書かれた説明書はすべて大切に保管してください。
安全上の注意で使用する用語「電動工具」とは、お手持ちの電動ツール(電源コード使用)またはバッテリーツール(コードレス)を指します。
作業環境に関する安全
- 作業場はきれいに保ち、十分に明るくしてください。 ちらかった暗い場所での作業は事故の原因となります。
- 爆発の危険性のある環境(可燃性液体、ガスおよび粉じんのある場所)では電動工具を使用しないでください。 電動工具から火花が飛散し、粉じんや揮発性ガスに引火する恐れがあります。
- 電動工具の使用中、子供や無関係者を作業場へ近づけないでください。 作業中に気がそらされると、本体のコントロールを失ってしまう恐れがあります。
- 電動工具の接続プラグは電源コンセントにきちんと適合しなければなりません。 プラグは絶対に変更しないでください。 保護接地した電動工具と一緒にアダプタープラグを使用しないでください。 オリジナルのプラグと適切なコンセントを使用することにより、感電の危険を小さくすることができます。
- パイプ、ラジエーター、電子レンジ、冷蔵庫などのアースされた面に体の一部が触れないようにしてください。 体が触れると感電の危険が大きくなります。
- 電動工具を雨や湿気から保護してください。 電動工具に水が浸入すると、感電の危険が大きくなります。
- 電動工具を持ち運んだり、吊り下げたり、コンセントからプラグを抜いたりするときは、必ず本体を持ち、電源コードを持ったり引っ張ったりしないでください。 電源コードを火気、オイル、鋭利な刃物、可動部等に触れる場所に置かないでください。 電源コードが損傷したり絡まったりしていると、感電の危険が大きくなります。
- 屋外工事の場合には、必ず屋外専用の延長コードを使用してください。 屋外専用の延長コードを使用すると、感電の危険が小さくなります。
- 湿った場所で電動工具を作動させる必要がある場合は、漏電遮断器を使用してください。 漏電遮断器を使用すると、感電の危険が小さくなります。
- 電動工具を使用の際には、油断せずに十分注意し、常識をもった作業をおこなってください。 疲れている場合、薬物、医薬品服用およびアルコール飲用による影響下にある場合には電動工具を使用しないでください。 電動工具使用中の一瞬の不注意が重傷の原因となることがあります。
- 個人用保護具および保護メガネを常に着用してください。 負傷の危険を低減するために、電動工具の使用状況に応じた粉じんマスク、耐滑性の安全靴、ヘルメット、耳栓などの個人用保護具を着用してください。
- 電動工具の意図しない始動を防止して下さい。 電動工具を電源および/またはバッテリーに接続する前や本体を持ち上げたり運んだりする前に、本体がオフになっていることを必ず確認してください。 オン/オフスイッチが入っている状態で電動工具のスイッチに指を掛けたまま運んだり、電源に接続したりすると、事故の原因となる恐れがあります。
- 電動工具のスイッチを入れる前に、必ず調節キーやレンチを取り外してください。 調節キーやレンチが本体の回転部に装着されたままでは、けがの原因となる恐れがあります。
- 作業中は不安定な姿勢をとらないでください。 足元を安定させ、常にバランスを保つようにしてください。 これにより、万一電動工具が異常状況に陥った場合にも、適切な対応が可能となります。
- 作業に適した作業着を着用してください。 だぶだぶの衣服や装身具を着用しないでください。 髪、衣服、手袋を本体の可動部に近づけないでください。 だぶだぶの衣服、装身具、長い髪が可動部に巻き込まれる恐れがあります。
- 吸じんシステムの接続が可能な場合には、これらのシステムが適切に接続、使用されていることを確認してください。 吸じんシステムを利用することにより、粉じん公害を防げます。
- 電動工具の取扱いに熟練している場合にも、正しい安全対策を遵守し、電動工具に関する安全規則を無視しないでください。 不注意な取扱いは、ほんの一瞬で重傷事故を招くことがあります。
- 無理のある使用を避けてください。 作業用途に適した電動工具を使用してください。 適切な電動工具の使用により、能率よく、スムーズかつ安全な作業が行えます。
- スイッチが故障している場合には、電動工具を使用しないでください。 スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は危険ですので、修理が必要です。
- 本体の設定やアクセサリーの交換を行う前や本体を保管する前には電源プラグをコンセントから抜き、および/または脱着式のバッテリーを取り外してください。 この安全処置により、電動工具の意図しない始動を防止することができます。
- 電動工具をご使用にならない場合には、子供の手の届かない場所に保管してください。 電動工具に関する知識のない方、本説明書をお読みでない方による本体のご使用は避けてください。 未経験者による電動工具の使用は危険です。
- 電動工具とアクセサリーは慎重に手入れしてください。 可動部分が引っ掛かりなく正常に作動しているか、電動工具の運転に影響を及ぼす各部分が破損・損傷していないかを確認してください。 電動工具をご使用になる前に、損傷部分の修理を依頼してください。 事故の多くは保守管理の不十分な電動工具の使用が原因となっています。
- 先端工具は鋭利で汚れのない状態を保ってください。 お手入れのゆきとどいた先端工具を使用すると、作業が簡単かつ、スムーズになります。
- 電動工具、アクセサリー、先端工具などは、それらの説明書に記載されている指示に従って使用してください。 その際は、作業環境および用途についてもご注意ください。 指定された用途以外に電動工具を使用すると危険な状況をまねく恐れがあります。
- グリップとグリップ面は乾燥した清潔な状態に保ち、オイルやグリスの付着がないようにしてください。 グリップやグリップ面が滑りやすい状態になっていると、予期していない状況が発生した際に電動工具を安全に使用/制御できません。
- 電動工具の修理は必ず認定サービスセンターにお申し付けください。また、必ず純正部品を使用してください。 これにより電動工具の安全性が確実に維持されます。
すべてのソーに対する安全上の注意
切断作業
危険:切断領域やソーブレード付近に手を差し出さないでください。片方の手で補助グリップまたはモーターハウジングを保持してください。 両手でソーを保持すれば、ソーブレードで手を負傷することはありません。- 作業材料の下側をつかまないでください。 保護カバーは、作業材料の下側に出るソーブレードから手を保護することはできません。
- 切り込み深さを作業材料の厚さに合わせてください。 作業材料の下に出る部分を歯の全高より小さくしてください。
- 切断する作業材料を手や足で支えないでください。作業材料は安定した支持具に固定してください。 身体の一部が触れたり、ソーブレードが噛んだり、制御不能に陥ったりする危険を最小限に抑えるため、作業材料を正しく固定することは重要です。
- 隠れた電線や装置自体の電源コードに先端工具が接触する可能性のある作業を行う場合は、必ず電動工具の絶縁されたグリップのみを持つようにしてください。 通電しているケーブルと接触すると、電動工具の金属部分にも電圧がかかり感電の危険があります。
- 縦切断の際には必ずストッパーまたはストレートエッジガイドを使用してください。 これにより切断精度を高め、ソーブレードが噛む可能性を低減することができます。
- 常に適切な取り付け穴(星形または丸形など)の付いた正しいサイズのソーブレードを使用してください。 ソーの取り付け部に合っていないソーブレードを使用すると、回転が不安定になったり、制御不能になったりする恐れがあります。
- ソーブレードワッシャー/スクリューが損傷していたり、適切でない場合、決してこれらを使用しないでください。 ソーブレードワッシャー/スクリューは、最適な出力と作動安全性を確保するためにご使用のソー専用に製造されたものです。
- 反動は、ソーブレードが引っかかったり噛んだりしたときや、ソーブレードが正しく設置されていないときに起こる突然の反応動作で、制御不能になったソーが作業材料から浮き上がって作業者に向かって跳ね返ることがあります。
- ソーブレードが閉じたカットギャップで引っかかったり噛んだりすると、ソーブレードがブロックされ、モーター力でソーが作業者の方向に跳ね返ります。
- ソーブレードが切断時にずれたり正しく配置されていないと、後部のソーブレードエッジの歯が作業材料の表面に引っかかり、ソーブレードがカットギャップから外れて作業者の方に跳ね返ることがあります。
- ソーは両手でしっかりと支え、反力を受け止めることができるように腕を構えます。ソーブレードは必ず側部をつかみ、決してソーブレードが身体のすぐ前にくることのないようにしてください。 反動がある場合、サーキュラーソーは後方に跳ね返ることがありますが、適切な予防措置を講じていれば反力を抑えることができます。
- ソーブレードが噛んだ場合あるいは作業を中断する場合は、ソーをオフにしてソーブレードが停止するまでソーを静かに作業材料内に保持してください。ソーブレードが動いている間は、ソーを作業材料から離したり後方へ引いたりしないでください、そうしないと反動が発生する危険があります。 ソーブレードが噛んでしまったことの原因を確認し、それを取り除いてください。
- 作業材料に挿入されているソーを再び作動させる場合は、ソーブレードをカットギャップの中央に配置し、歯が作業材料に引っかかっていないかチェックします。 ソーブレードが噛んでいると、切断を再開したときにソーブレードが作業材料から飛び出たり、反動が発生する可能性があります。
- 噛んだソーブレードによる反動の危険を最小限に抑えるために、大型プレートは支持してください。 大型プレートはそれ自身の重みでたわむことがあります。プレートは、カットギャップ付近と縁部の両側で支える必要があります。
- 切れ味の悪くなったソーブレードや損傷したソーブレードは使用しないでください。 ソーブレードの歯の切れ味が悪い場合やソーブレードが正しく合っていない場合、カットギャップが狭くなりすぎて、摩擦が大きくなったり、ソーブレードの噛みや反動が起こります。
- 切断の前に、切り込み深さ調整および切り込み角度の調整を締め付けてください。 切断中に調整が変化すると、ソーブレードが噛んだり反動が発生する可能性があります。
- 既存の壁やその他の見通しのきかない領域で切断を行う場合は特に注意してください。 切断時に、押し込まれたソーブレードが隠れている対象物にブロックされ、跳ね返る可能性があります。
- ご使用の前には毎回、下部保護カバーが正常に閉じているかどうかを点検してください。下部保護カバーがスムーズに動かず、すぐに閉じない場合は、ソーを使用しないでください。下部保護カバーを開いた位置のまま固定しないでください。 ソーをうっかり床に落とした場合、下部保護カバーが変形する可能性があります。保護カバーを戻りレバーで開いて、カバーが自由に動くこと、すべての切り込み角度および深さでソーブレードや他の部分と接触しないことを確認してください。
- 下部保護カバー用スプリングの機能を点検してください。下部保護カバーとスプリングが正常に作動しない場合は、ご使用前にソーの整備を依頼してください。 損傷した部品、固着した付着物、切り屑の堆積は下部保護カバーの作動を鈍らせます。
- 「プランジカットおよび斜め切断」のような特別な切断の場合のみ、手で下部保護カバーを開いてください。下部保護カバーを戻りレバーで開き、ソーブレードが作業材料に入り込んだらすぐにレバーを放してください。 他のすべての切断作業の場合、下部保護カバーは自動的に作動しなければなりません。
- ワークベンチまたは床にソーを置く場合は、必ず下部保護カバーでソーブレードを保護してください。 保護されていないソーブレードが遅延作動すると、ソーが切断方向と反対に動いてその方向にある物体を切断します。この場合、ソーの遅延作動時間に注意してください。
サーキュラーソーに関するその他の安全上の注意
- ハンドサーキュラーソーは、必ずスイッチをオンにした状態で作業材料に対して動かすようにしてください。
- 切断ラインの上下に障害物がないようにしてください。ねじ、ネイル、あるいはこれに類するものを切断しないでください。
- サーキュラーソーを頭より高い位置で使用しないでください。
- ソーブレードは、決して側方へと押し当てて制動させないでください。
- 歯の先端が過熱しないようにしてください。
- 常に切断対象物に適合したソーブレードを使用してください。
- 必ず EN 847-1 規格に準拠したヒルティ純正のソーブレードを使用してください。
製品の説明
製品概要
- ON/OFF スイッチ
- 補助グリップ
- スピンドルロックボタン
- アレンレンチ
- 切り込み角度スケール
- 切り込み角度設定用リリースレバー
- 平行ストッパー用クランピングスクリュー
- 切り込み深さ設定用リリースレバー
- 切り込みマーク 45°
- 切り込みマーク 0°
- 平行ストッパー
- 振動防止カバー
- ベースプレート
- 保護カバー
- 駆動スピンドル
- サポートフランジ
- テンションフランジ
- テンションボルト
- 切り込み深さスケール
- 振動防止カバーの操作レバー
- 接続ピース(集じん機)
- 切り込み角度の初期設定
- LED
ガイドレールアダプターの概要
- 後方固定フレーム
- 前方固定フレーム
正しい使用
本書で説明している製品はサーキュラーソーです。本製品は、木材あるいは木製の作業材料、プラスチック、石膏、ファイバーボードおよび複合材の切断に使用するもので、切り込み深さは 70 mm(2.75 インチ)以下で、56° までの斜め切断が可能です。
本サーキュラソーには、オプションの集じん機/吸じん装置用の取り外し可能な接続ピースが装備されています、これは市販の集じん機ホースに対応しています。吸じんホースをサーキュラーソーと接続するために、適切なアダプターが必要になる場合があります。考えられる誤った使用
製品仕様のデータに適合していないソーブレード、高合金高速度鋼(HSS 鋼)製のカッティングディスクと研磨ディスクおよびソーブレードは、使用してはなりません。金属の切断は行えません。本体標準セット構成品
サーキュラーソー、ソーブレード、アレンレンチ、平行ストッパー、取扱説明書。製品仕様
製品仕様
発電機または変圧器を使用しての作業の場合は、それらは本体の銘板に記載されている定格電力より 2 倍以上大きな出力がなければなりません。変圧器または発電機の作動電圧は、常に本体の定格電圧の +5 %...-15 % の範囲になければなりません。| SCW 70 |
WSC 7.25‑S |
|
|---|---|---|
| 製品世代 |
01 |
02 |
| 重量(EPTA プロシージャ 01 に準拠) |
5.1 kg |
5.1 kg |
| 本体寸法(長 x 幅 x 高) |
317 × 236 × 269 mm |
317 × 236 × 269 mm |
| ベースプレート |
290 x 170 mm |
290 x 170 mm |
| ソーブレード直径 |
184 mm … 190 mm |
184 mm … 190 mm |
| ソーブレードのメインブレード厚 |
1.1 mm … 1.5 mm |
1.1 mm … 1.5 mm |
| 切り込み幅 |
1.7 mm … 2.3 mm |
1.7 mm … 2.3 mm |
| ソーブレードの取り付け穴 |
30 mm (1.2 in) |
15.88 mm (5/8 in) |
| 0° での切り込み深さ |
0 mm … 67 mm |
0 mm … 67 mm |
| 45° での切り込み深さ |
0 mm … 49 mm |
0 mm … 49 mm |
| 56° での切り込み深さ |
0 mm … 38 mm |
0 mm … 38 mm |
| 無負荷回転数 |
5,800/min |
5,800/min |
| 保護等級 |
II |
II |
騒音および振動値について
本説明書に記載されているサウンドプレッシャー値および振動値は、規格に準拠した測定方法に基づいて測定したものです。電動工具を比較するのにご使用いただけます。曝露値の暫定的な予測にも適しています。記載されているデータは、電動工具の主要な使用方法に対する値です。電動工具を他の用途で使用したり、異なる先端工具を取り付けて使用したり、手入れや保守が十分でないまま使用した場合には、データが異なることがあります。このような相違により、作業時間全体で曝露値が著しく高くなる可能性があります。
曝露値を正確に予測するためには、電動工具のスイッチをオフにしている時間や、電動工具が作動していても実際には使用していない時間も考慮しなければなりません。このような相違により、作業時間全体で曝露値が著しく低くなる可能性があります。
作業者を騒音および/または振動による作用から保護するために、他にも安全対策を立ててください(例:電動工具および先端工具の手入れや保守、手を冷やさないようにする、作業手順の編成)。
騒音について
| SCW 70 |
|
|---|---|
| サウンドパワーレベル (LWA) |
107 dB(A) |
| サウンドパワーレベルの不確実性 (KWA) |
3 dB(A) |
| サウンドプレッシャーレベル (LpA) |
99 dB(A) |
| サウンドプレッシャーレベルの不確実性 (KpA) |
3 dB(A) |
| SCW 70 |
|
|---|---|
| 木材切断の際の 3 軸の振動値(ah) |
≈ 2.5 m/s² |
| 不確実性(K) |
1.5 m/s² |
ご使用方法
ソーブレードを取り外す
- 電源プラグをコンセントから抜きます。
- スピンドルロックボタンを押します。
- アレンレンチでソーブレードのテンションボルトを回し、スピンドルロックボタンを完全にかみ合わせます。
- アレンレンチでテンションボルトを反時計方向に回して緩めます。
- テンションボルトと外側のテンションフランジを取り外します。
- 振動防止カバーを開いて、ソーブレードを外します。
ソーブレードを装着する
- 電源プラグをコンセントから抜きます。
- サポートフランジとテンションフランジを清掃します。
- サポートフランジを取り付けます。
- 振動防止カバーを開きます。
- 新しいソーブレードを取り付けます。
- 外側のテンションフランジを取り付けます。
- テンションボルトを時計方向に回してテンションフランジを固定します。その際、片手でスピンドルロックボタンを押し続けてください。
- ご使用前に、ソーブレードがしっかり正しく固定されているか点検してください。
切り込み深さを調整する
- 電源プラグをコンセントから抜きます。
- サーキュラーソーを土台の上に置きます。
- 切り込み深さ設定用リリースレバーを緩めてください。
- サーキュラーソーを斜めに動かして持ち上げ、切り込み深さを調整します。
- 切り込み深さが切り込み深さスケールに表示されます。
- 切り込み深さが切り込み深さスケールに表示されます。
- 切り込み深さ設定用リリースレバーを固定します。
切り込み角度を調整する
- 電源プラグをコンセントから抜きます。
- 切り込み角度設定用リリースレバーを緩めてください。
- ベースプレートを希望の切り込み角度にします。
- 切り込み角度が切り込み角度スケールに表示されます。
- 切り込み角度が切り込み角度スケールに表示されます。
- 切り込み角度設定用リリースレバーを締め付けてください。
初期設定により切り込み角度を調整する
- 電源プラグをコンセントから抜きます。
- 切り込み角度設定用リリースレバーを緩めてください。
- ベースプレートを角度 0 ° の位置にします。
- 切り込み角度初期設定用の指針を希望の角度に合わせます。
- ベースプレートをストップ位置にします。
- 切り込み角度設定用リリースレバーを締め付けてください。
ポインター
サーキュラーソーの前方ベースプレートには、直線切断および斜め切断用のポインター(0° および 45°)があります。これにより、選択した切り込み角度に応じて精度の高い切断を行うことができます。ポインターエッジはソーブレードの内側に相当します。ソーブレードの前方の切欠き部にポインターがあります。ポインターに基づいて切断する
- サーキュラーソーをオンにします。
- サーキュラーソーを適切な作業速度に合わせ、ポインターに沿って作業材料を切断します。
平行ストッパーによる切断
シングルアームの平行ストッパーにより、作業材料エッジに沿った正確な切断または同じ寸法のストリップの切断が可能です。平行ストッパーはベースプレートの両側に取り付けることができます。平行ストッパーを取り付ける/調整する
- 不意に始動しないように電源コードをコンセントから抜きます。
- 平行ストッパーのガイドをクランピングスクリューの下に入れます。
- ご希望の切断幅を設定します。
- クランピングスクリューを締め付けます。
ガイドレールを使用しての切断。
サーキュラーソーをガイドレールアダプターに取り付ける/ガイドレールアダプターから取り外す
- 平行ストッパーが取り付けられている場合には、これを取り外します。
- ベースプレートをガイドレールアダプターの前方固定フレームに差し込みます。
- ベースプレート後部を完全にガイドレールアダプターに装着します。ベースプレートは後方固定フレームに完全にはまり込まなければなりません。
- 取外しの際は、後方固定フレームを軽く後方へ引いてサーキュラーソーをガイドレールアダプターから取り外します。
0 ° での縦切断
- ガイドレールアダプターの溝を利用して、サーキュラーソーをガイドレールのフレームに合わせます。
56 ° 以下での縦切断
- ガイドレールアダプターの外側エッジを利用して、サーキュラーソーをガイドレールのフレームに沿って動かします。これにより、ソーブレードとガイドレールの接触を避けることができます。
フラットな斜め切断
- ガイドレールのゼロポイントを作業材料のエッジに合わせ、角度スケール上の希望の角度がゼロポイントにくるようにレールを回転させます。
- ガイドレールを 2 個のバイスで固定します。
切り取り
- ガイドレールを 2 個のバイスで下から固定します。
- サーキュラーソーをガイドレールの取付けエリアにセットしてください。
- サーキュラーソーをオンにします。
- サーキュラーソーを作業材料に沿って均一な速さで動かします。振動防止カバーは側部の突起先端に接触すると開き、ガイドレールの終端に達すると閉じます。
吸じん装置を使用しての/使用しないでの切断
サーキュラーソーには、直径が 27 mm の一般的な吸じんホース用の接続ピースがあります。吸じんホースをサーキュラーソーと接続するために、適切なアダプターが必要になる場合があります。可能であれば常に、木材用または木材および鉱物用の移動式吸塵装置を使用してください。
吸じん装置なしで作業する場合は、はき出し口を切り屑が体にかからない方向へと回してください。
手入れと保守
手入れと保守を行った後の点検
- 振動防止カバーをチェックするには、操作レバーにより振動防止カバーを完全に開きます。
- 操作レバーから手を放した後、振動防止カバーは素早くかつ完全に閉じなければなりません。
- 操作レバーから手を放した後、振動防止カバーは素早くかつ完全に閉じなければなりません。
集じんチャンネルの清掃
- 電源プラグをコンセントから抜きます。
- 保護カバーの下側の後方のネジを外し、集じん機用の接続ピースを取り外します。
- 切り屑ダクトと接続ピースを清掃してください。
- 接続ピースを再び切り屑ダクトに取り付け、接続ピースをねじで固定してください。
- 本体の可動部分が引っ掛かりなく正常に作動しているか、本体の運転に影響を及ぼす各部分が破損・損傷していないかを確認してください。
安全機構の清掃
- ソーブレードを取り外します。
- 安全機構を乾いたブラシを使用して注意深く掃除してください。
- 安全機構内部の塵埃の堆積や切り屑は適切な工具を使用して除去してください。
- ソーブレードを再装着します。
廃棄
Hilti 製品の大部分の部品はリサイクル可能です。リサイクル前にそれぞれの部品は分別して回収されなければなりません。多くの国で Hilti は、古い電動工具をリサイクルのために回収しています。詳細については弊社営業担当または Hilti 代理店・販売店にお尋ねください。
メーカー保証
- 保証条件に関するご質問は、最寄りの Hilti 代理店・販売店までお問い合わせください。
適合宣言
適合宣言製造者は、単独の責任において本書で説明している製品が有効な法規と有効な標準規格に適合していることを宣言します。技術資料は本書の後続の頁に記載されています:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
製品データ
| サーキュラーソー |
SCW 70 | WSC 7.25-S |
| 製品世代 |
01 | 02 |
| 製造番号 |
1‒99999999999 |