あと施工アンカー講習会
あと施工アンカーの正しい施工方法を習得
あと施工アンカーは、建設工事の幅広い用途で使用されていますが、安全に使用するには、適切な用途・正しい施工方法を遵守した上で 施工し、施工後には施工品質を確認することが求められます。
ヒルティのアンカー施工講習会は、ヒルティアンカーの正しい施工方法を知識と実技の両面から習得することで、実際のアンカー工事において、アンカー施工を安全に遂行し、適切な品質のアンカーを施工できるようにすることを目的としています。
ヒルティが実施する「あと施工アンカー施工講習会」は、日本建築あと施工アンカー協会(JCAA)が発行するあと施工アンカー認定資格と一切関係なく、施工資格を認定するものではありません。
ヒルティあと施工アンカー講習会 受講方法

E ラーニング
- ヒルティアカデミーと称するデジタル学習プラットフォームを活用する E ラーニングを事前に受講完了します。
- Eラーニングの学習は、お客様の都合でいつでもどこでも好きなときにアクセスでき、自分のペースで進めることができます。

実技
- Eラーニング受講終了証明書を実技講習申し込みフォームにアップロードしていただき、必要な情報を記入のうえご提出ください。※実技は、10人以上での参加をお願いしております。
- 実技講習時間:約60分~90分
- 修了証有効期限:3年
- 費用:営業担当者またはカスタマーサービスにご相談ください
- 国土交通省で監修を行い出版されている様々な指針並びに仕様書の中で、あと施工アンカーの打設作業は有資格者或いはそれに類する技能を有する者による事が求められておりますが、本講習では「それに類する技能を有する者(メーカー等が行う講習)」の位置付けとして、ヒルティのアンカーを正しく打設して頂く為の技能を修得して頂きます。
- 実技によって基礎知識の向上を図り、安全で品質の高いあと施工アンカーの成功方法を体得していただけます。
ヒルティあと施工アンカー講習会【E-ラーニング】のお申込み
ヒルティ営業担当、または、カスタマーサービスまでお気軽にお問合せください。Eラーニングは、登録することで「合意」とみなされ、オンライン登録、およびヒルティからの確認メールの受信が完了すると、クラスへの参加が確認されます。登録することにより、お客様は本利用規約およびヒルティによるその解釈に同意したことになります。