優れた集じん機能で作業効率向上

本当にタフな充電式コンビハンマードリル TE 6-A36-AVR

有限会社フレックス

有限会社フレックス様は、住宅、学校、ビルなど、あらゆる建物の業務用エアコン、空調機器や配管の留付け工事を行っています。

そのようなアンカー留付けの用途に、ヒルティのコンビハンマードリルTE 6-A36-AVRをお使いいただいています。

代表取締役社長 海道寛幸様にご感想を伺いました。

「空調用工事の場合、天井から吊るものを留付けるのが仕事なので、ほとんどが上向きの作業となります。つまり、上から切粉が落ちてきます。過去に他社製品を使っていた時は、チャック部などに切粉が入り、故障が多くて困っていました。ひどいときは、買ってから1年くらいで壊れていました。

ヒルティの集じんシステム付TE 6-A36-AVRは、本当に壊れない、本当にタフです。更にフリートマネジメントで契約しているため、定期的にメンテナンスをして、いいコンディションで使えています。

過去使っていたコード式の他社製品と比べると、重量が1~1.5kgくらい重いのですが、それでも、TE 6-A36-AVRを使うメリットの方が多いです。まず、本当に切粉が落ちないので、自分に切粉がかからず快適です。過去には、頭らから切粉がかかり、ポケットの中も切粉だらけでした(笑)。

さらに、バッテリー1回の充電で一日の作業を賄うことができます。コード式を使っていた時は、脚立を移動させ、その度にコードを取り回し、作業が非効率でした。充電式を使うことにより、作業効率が格段に上がったと言えます。」