生産性とは何か?
単純に定義すると、生産性とは単位当たりの出力/入力の割合です。
建設業界では、通常、出力は重量、長さ、あるいは容積で表され、入力は労務費あるいは工数で表されます。
労働生産性としてよく知られている、1 人の作業員が 1 時間で達成する物理的進捗は、建設業界の生産性の全体的な計算で重視されています。
労働生産性の 2 つの最も重要な測定は、建設プロセスで使用される労働力による効率と指定された場所と時間で作業を実施するのに必要な労働力の相対的効率です。
建設事業における労働生産性を計算するには、次の質問へお答えください。
- 20 人の作業員のグループが 1 日でどれくらいの仕事ができるか?
- 作業員の数が固定されている場合、仕事を完成させるのに何日かかるか?
- 仕事を完成させる日数が固定されている場合、期日通りに仕事を終えるには何人の作業員が必要か?
- より早く作業ができる機器に投資する場合、仕事のある部分を終えるのにどれくらいの時間を節約できるか?