言語

TE DRS‑B

オリジナル取扱説明書

文書について

本書について

  • ご使用前に本書をすべてお読みください。このことは、安全な作業と問題のない取扱いのための前提条件となります。
  • 本書および製品に記載されている安全上の注意と警告表示に注意してください。
  • 取扱説明書は常に製品とともに保管し、他の人が使用する場合には、製品と取扱説明書を一緒にお渡しください。

記号の説明

警告表示

警告表示は製品の取扱いにおける危険について警告するものです。以下の注意喚起語が使用されています:
危険
危険
  • この表記は、重傷あるいは死亡事故につながる危険性がある場合に注意を促すために使われます。
警告
警告
  • この表記は、重傷あるいは死亡事故につながる可能性がある場合に注意を促すために使われます。
注意
注意
  • この表記は、身体の負傷あるいは物財の損傷が発生する可能性がある場合に使われます。

取扱説明書の記号

この取扱説明書では、以下の記号が使用されています:
Image alternative 取扱説明書に注意してください
Image alternative 本製品を効率良く取り扱うための注意事項や役に立つ情報
Image alternative リサイクル可能な部品の取扱い
Image alternative 電動工具およびバッテリーを一般ゴミとして廃棄してはなりません
Image alternative Hilti Li-Ion バッテリー
Image alternative Hilti 充電器

図中の記号

図中では以下の記号が使用されています:
Image alternative この数字は本取扱説明書冒頭にある該当図を示しています。
Image alternative 付番は図中の作業手順の順序に対応していて、本文の作業手順とは一致しない場合があります。
Image alternative 概要図 には項目番号が付されていて、製品概要 セクションの凡例の番号に対応しています。
Image alternative この記号は、製品の取扱いの際に特に注意が必要なことを示しています。

製品により異なる記号

製品に表示されている記号

製品には以下の記号が使用されている場合があります:
Image alternative 防塵マスクを使用する

製品情報

Image alternative 製品はプロ仕様で製作されており、その使用、保守、修理を行うのは、認定を受けトレーニングされた人のみに限ります。これらの人は、遭遇し得る危険に関する情報を入手していなければなりません。製品およびアクセサリーの使用法を知らない者による誤使用、あるいは規定外の使用は危険です。
機種名および製造番号は銘板に表示されています。
  • 製造番号を以下の表に書き写しておいてください。ヒルティ代理店やサービスセンターへお問い合わせの際には、製品データが必要になります。
    製品データ
    集じんモジュール
    TE DRS‑B
    製品世代
    01
    製造番号

安全

安全上の注意

  • ご使用の前に、システム製品の取扱説明書および安全に関する情報を読んで、それを遵守してください。
  • けがを防止するため、モジュールは必ず図 1 に示した電動工具とともに使用してください。
  • 本製品とアクセサリーは、必ず技術的に問題のない状態で使用してください。
  • 本製品あるいはアクセサリーには、決して加工や改造を加えないでください。
  • 本製品はプロ仕様で製作されています。本製品の使用、保守、修理を行うのは、認定、訓練された人のみに限ります!これらの人は、遭遇し得る危険に関する情報を入手していなければなりません。
  • 本製品を使用の際には、油断せずに十分注意し、常識をもった作業をおこなってください。疲れている場合、薬物、医薬品服用およびアルコール飲用による影響下にある場合には本製品を使用しないでください。一瞬の不注意が重傷事故の原因となることがあります。
  • 作業により母材の破砕片が生ずる場合があります。破片が身体の一部、眼などを傷つけることもあります。本製品の使用時には、アイシールド、保護ヘルメットおよび耳栓を着用してください。
  • 電動工具、アクセサリー、先端工具などは、それらの説明書に記載されている指示に従って使用してください。その際は、作業環境および用途についてもご注意ください。指定された用途以外に電動工具を使用すると危険な状況をまねく恐れがあります。
  • 落下する先端工具および/またはアクセサリーによる負傷の危険。作業を開始する前に、取り付けたアクセサリーが確実に固定されていることを確認してください。
  • 水の吸引には使用しないでください。
  • 研磨、紙やすり研磨、切断および穿孔の際に発生する粉じんは、化学物質を含んでいる場合があります。これには、鉛、あるいは鉛ベースの塗料、レンガ、コンクリートおよびその他の壁用資材、自然石およびその他の珪酸塩含有製品、樫、橅などの特定の木材、および化学処理の施された木材、アスベストあるいはアスベストが含まれる母材、などが考えられます。作業対象の資材の危険等級により、作業者および周囲の人員の曝露を確認してください。曝露を安全なレベルに維持するために、粉じん吸引システムの使用、あるいは適切な防じんマスクの着用などの必要な処置を取ってください。曝露の低減のための一般的な処置としては、以下のようなものがあります:
  • 十分に換気された領域での作業
  • 粉じんとの長時間の接触の回避
  • 粉じんを顔や体から遠ざける
  • 保護服を着用し、水と石鹸で曝露領域を洗浄する。
  • 用途に応じて、Hilti の推奨する適切な吸じん装置を使用してください。
  • 静電気帯電を防止するため、静電防止サクションホースを使用してください。
  • アダプターおよびチャックの外側にオイルやグリスが付着していないことを確認してください。オイルおよび/またはグリスを塗布した部品で集じんモジュール TE DRS‑B を取り付けると、集じんモジュール TE DRS‑B が落下する場合があります。アダプターおよびチャックの外側のオイルやグリスを布で拭き取ってください。
  • モジュールが熱くなりすぎないよう注意してください。80 ° C 以上の場合、素材が溶けます。
  • モジュールをシステムの持ち運びやガイドに使用しないでください。システムの持ち運びやガイドには、電動工具のグリップを使用してください。
  • 電動工具は、使用中はサクションヘッドを掴んで保持しないでください。

製品の説明

製品概要

Image alternative
  1. サクションベース
  2. ニーレバー
  3. アダプター Y
  4. アダプター S
  5. ショートサクションヘッド
  6. ロングサクションヘッド

正しい使用

本書で説明している製品は、アクセサリーとして Hilti 電動ハツリ機および吸じん装置とともに使用する集じんモジュールです。

本体標準セット構成品

サクションベース、ニーレバー、アダプター S、アダプター Y、ショートサクションヘッド、ロングサクションヘッド、取扱説明書
その他のご使用の製品用に許可されたシステム製品については、弊社営業担当または Hilti Store にお問い合わせいただくか、あるいは www.hilti.group でご確認ください。

製品仕様


ロングサクションヘッド
ショートサクションヘッド
重量
≤ 590 g
≤ 440 g
寸法(長 × 幅 × 高)
340 mm × 152 mm × 98 mm
201 mm × 152 mm × 98 mm
先端工具タイプ
ブルポイント、コールドチゼル、ビシャン(面あらし)
ブルポイント、コールドチゼル、ビシャン(面あらし)
先端工具の長さ
400 mm … 500 mm
290 mm … 390 mm
作動時の周囲温度
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
保管温度
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

ご使用方法

集じんモジュールを取り付ける

サクションヘッドから突出する先端工具の長さは 30 mm を超過し、かつ 125 mm 未満でなければなりません。このようにすることで、最適な吸じんが確実なものになります。
必ず図 2 に示した、ブルポイント、コールドチゼル、およびビシャン(面あらし)を使用してください。
取り付けの際、先端工具が電動工具に装着されていないことを確認してください。
Image alternative
  1. 適切なアダプターを選択して、チャックのストップ位置まで挿入します。
  2. サクションベースのニーレバーを開きます。
  3. ニーレバーを開いたサクションベースをアダプターのストップ位置まで挿入します。
  4. ニーレバーを閉じます。
  5. 先端工具の長さに応じて適切なサクションヘッドを選択してください。
  6. サクションヘッドをサクションベースに挿入します。
    このユニットは、取り付けた状態および組み立てた状態で本体ケース/カートン梱包として保管および搬送することもできます。
  7. 先端工具の粉じん防止スリーブ(取り付けられている場合)を取り外して、先端工具を取り付けます。
    電動工具の取扱説明書に従ってください。
  8. 吸じん装置と集じんユニットを接続してください。

集じんモジュールを取り外す

  • モジュールを取り外すには、該当する取り付け作業手順を逆の順序で行います。
    サクションヘッドは、必ず補強された接続部のところで引いて取り外してください。

作動

警告
集じんモジュールの落下による負傷の危険。 ニーレバーが正しく閉じられていないと、集じんモジュールが落下することがあります。
  • ニーレバーが閉じていることを確認してください。
吸じん装置の取扱説明書に従ってください。吸じん装置は定期的に空にしてください。
  1. 吸じん装置を接続して、スイッチをオンにします。
  2. 電動工具のスイッチをオンにします。

手入れと保守

モジュールの手入れ

オイル、グリスあるいは洗浄剤は使用しないでください。
必ず少し湿した布でハウジングを拭いてください。シリコンを含んだ磨き粉はプラスチック部品をいためる可能性があるので使用しないでください。
  1. 固着した汚れを取り除き、サクションベースの集じん吸入口に粉じんが残っていないか確認してください。
  2. モジュールは定期的に冷水で清掃してください。
  3. アダプターの内側に付いたグリスや粉じんの残りは、定期的に清掃してください。

保守

  • 本製品およびアクセサリーの外面に装備されている全ての部品に損傷がないか、また全ての操作エレメントが支障なく作動するか確認してください。部品が損傷していたり、操作エレメントが正しく作動しない場合は、本製品を使用しないでください。

故障時のヒント

この表に記載されていない、あるいはご自身で解消することのできない故障が発生した場合には、弊社営業担当または Hilti サービスセンターにご連絡ください。
故障
考えられる原因
解決策
過度な粉じんの発生。
吸じん装置が満杯。
  • 吸じん装置を空にしてください。
サクションヘッドの故障。
  • サクションヘッドを交換してください。
集じんダクトが詰まっている。
  • 集じんダクトを清掃してください。
先端工具の突出長さが 125 mm を超過している。
  • 短い先端工具またはロングサクションヘッドを使用してください。
集じんモジュール TE DRS-B の停止
集じんモジュールが正しく取り付けられていない。
アダプターおよびチャックにオイルまたはグリスが付着している。
  • アダプターおよびチャックの外側のオイルやグリスを布で拭き取ってください。
クランプ機構が損傷している。
  • クランプ機構(ニーレバーおよびクランピングバンド)を交換してください。
アダプターの選択が正しくない。
  • 適切なアダプターを選択してください。

廃棄

Image alternative Hilti 製品の大部分の部品はリサイクル可能です。リサイクル前にそれぞれの部品は分別して回収されなければなりません。多くの国で Hilti は、古い電動工具をリサイクルのために回収しています。詳細については弊社営業担当または Hilti 代理店・販売店にお尋ねください。
Image alternative
  • 電動工具、電子機器およびバッテリーを一般ゴミとして廃棄してはなりません!

メーカー保証

  • 保証条件に関するご質問は、最寄りの Hilti 代理店・販売店までお問い合わせください。

その他の情報

Image alternative
ご使用方法、技術、環境保護およびリサイクルに関するその他の情報については、 qr.hilti.com/manual/?id=2494449 のリンクをご確認ください。
このリンクは、取扱説明書の巻末にも QR コードとして記載されています。