更新する
最小発注数量の関係上、発注数量が更新されましたのでご注意ください。
発注数量が更新されましたのでご注意ください。これは最小発注数量の設定によるものです。
番号 | 問合せ内容 | 回答 |
---|---|---|
1 | ヒルティの金属系アンカーにはRoHS指令の 対象物質が含まれていますか。 |
欧州連合(EU)において「カドミウム及びその化合物」 、「六価クロム化合物」、「水銀及びその化合物」、 「鉛およびその化合物」、「ポリ臭化ビフェニール類」 「ポリ臭化ジフェニルエーテル類」の特定6物質が規制 されていますが、ヒルティの金属系アンカーはこれらの 物質を含んでいません。 |
2 | 金属系アンカーと接着系アンカーの固着原理 の違いはなんですか。 |
接着系アンカーは接着力と支圧効果により引張耐力を発 現させるのに対して金属系アンカーは摩擦効果と支圧効 果により耐力を発揮しています。またアンダーカットア ンカーでは摩擦効果はほとんど無く、ほぼ支圧効果で耐 力を発揮しています。 |
3 | ヒルティ製金属系アンカーを打設する際、 ヒルティ製のドリルビットの使用が必須で すか。 |
ヒルティ製金属系アンカーはヒルティ製ドリルビットで 正しく拡張しアンカーとして機能するように設計されて います。また、ヒルティ純正のドリルビットを使用して 各種試験をしてデータを取得・公表していますので、ヒ ルティ製アンカーを打設する場合は純正ドリルビットの 使用をお勧めします。 |
ご利用されるアカウントを選択いただくと、お客様固有の価格が表示されます。