更新する
最小発注数量の関係上、発注数量が更新されましたのでご注意ください。
発注数量が更新されましたのでご注意ください。これは最小発注数量の設定によるものです。
番号 | 問合せ内容 | 回答 |
---|---|---|
1 | 火薬式鋲打機DX本体を所持して工事を行 いたいのですが、どのような手続きが必要 ですか。 |
火薬式鋲打機を所持する場合は「銃砲刀剣類所持等取締 法」による許可が必要になります。 管轄警察署へ申請し許可を受けることになります。申請 から許可までおよそ1か月前後を要します。 お客様には申請書類への記入捺印をいただく必要があり ますが、委任をいただいて弊社で手続きを行ないます。 詳しくは弊社営業担当にお問い合わせください。 |
2 | 空包を使用する際にはどのような手続きが 必要になりますか。 |
空包の使用については「火薬類取締法」により、消費地 を管轄する行政機関への申請許可が必要になります。 申請手続きに関してはお客様には申請書類への記入捺印 をいただく必要がありますが、委任をいただいて弊社で 手続きを行ないます。 弊社社員がサポート致しますのでお問い合せください。 |
3 | 火薬式鋲打機を使用する場合、一日最大 何個の空包を使用できますか。 |
申請方法により下記の2通りがあります。 「譲受許可証」の場合 許可証に記載されている消費地内の同一現場において 1日あたり、「赤,青,黄,緑」(0.4g以下)の空包では400個 以下、「黒」(0.4g以上)の空包では200個以下の使用が 可能です。 「消費許可証」の場合 許可された場合、申請書類の「消費計画書」に記載され た1日の最大使用数量以下の使用が可能です。申請手続 きの詳細については都道府県により異なり、詳しくは所 轄官庁での確認が必要となります。 |
4 | 火薬式鋲打機で鋼材母材に打鋲する場合、 どれくらいの厚みの鋼板が固定可能です か。 |
鋼板をコンクリートや鋼材に固定する場合、母材への貫 入長も含めてピンの長さでカバーできる範囲であれば施 工可能です。 ただし固定する鋼板の厚みが3mm以上の場合は下穴加工 が必要になります。 |
ご利用されるアカウントを選択いただくと、お客様固有の価格が表示されます。